2024年 3月

安富利发布基于 RFSOC Explorer工具箱3.0 版本的
从毫米波天线到数字设计的样机验证平台
 

Includes support for over-the-air antenna to bits prototyping with the 5G mmWave Phased Array Antenna Module (PAAM) Development platform.
本期內容
焦点新闻
特色产品
特色视频与文档
快速连结
News Update 安富利发布基于 M.2 接口的 高速IO 模组,用于ZUBoard 1CG 开发板的评测
新功能包括高速存储、高性能计算和无线通信。

焦点新闻
News Update AMD 重塑汽车产业,以先进 AI 引擎及增强的车载体验亮相 CES 2024
全新 Versal AI Edge 车规级自适应 SoC 及锐龙嵌入式 V2000A 系列处理器彰显 AMD 在支持下一代汽车系统方面的领先地位。
News Update AMD 亮相 ISE 2024:推进沉浸式、自适应与智能音视频
展示了前沿的音频和视频处理、领先的 AV-over-IP 标准(IPMX、NDI® 和 Dante AV Ultra™)、机器学习应用以及基于 FPGA 的先进 SoC 平台上的全新接口 IP 。
News Update AMD 亮相 MWC 2024
AMD 持续关注电信产业未来,于 2 月 26 日至 28 日重返巴塞罗那举行的世界移动通信大会,展示包括“5G 先进性”和“6G 与 AI”在内的众多演示。
News Update 与AMD相约北京 InfoComm China
从零售广告中的数字标牌,到现场活动中的麦克风和大屏显示;从体育赛事的现场直播到石油、天然气运输的控制室,我们的生活被专业的音视频设备所包围。AMD 提供了广泛的硬件平台,无论是 FPGA、自适应 SoC,还是配备集成型 H.264/H.265 视频编解码器单元的 MPSoC,帮助客户提升音视频传输质量、优化延迟,加速产品设计。

特色产品
News Update AMD Embedded+ 提升嵌入式 PC 和边缘计算设备的实时处理能力
全新 AMD Embedded+ 架构将 AMD 锐龙嵌入式处理器和 AMD Versal 自适应 SoC 整合到同一平台,为工业 PC 和嵌入式 AI 应用带来高性价比、高能效的可扩展解决方案。
News Update AMD 推出 Spartan UltraScale+ 系列,专为成本敏感型边缘应用打造
为了在预算内将产品及时推向市场,至关重要的一点是在选择 FPGA 时很好地平衡成本、I/O 数和逻辑单元密度之间的关系。

特色视频与文档
► New AMD ROCm™ Software Blog Platform
► Series articles: Ready for 8K Part 1 – Are you ready for 8K?
 

快速连结
AMD 产品
    和解决方案
►

智能汽车
    解决方案
►

技术中心 ► 联系我们 ► 购买 ►


安富利小程序

关注安富利公众号
© 2024年安富利公司版权所有。保留所有权利。
Avnet公司标识是安富利公司商标。 所有其他产品品牌和服务标识是各自所属公司商标或注册商标 。
This email was sent by: Avnet Asia, 151 Lorong Chuan, #05-03, New Tech Park, Singapore 556741
订阅   I   取消订阅