Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 亮相 MWC 2024



对于通信服务提供商( CSP )而言,5G 无线接入网( RAN )领域向开放和虚拟化网络的发展势头持续强劲。其中大有裨益,包括能够轻松构建、定制和管理网络,从而满足不同需求。与传统 RAN 相比,基于 vRAN 和 OpenRAN 的系统还提供了通向云原生技术的途径以及供应商灵活性。因此,包括 AMD 在内的越来越多的行业领先企业正在提供支持当今 5G 开放和虚拟专网的解决方案也就不足为奇了。

AMD 持续关注电信产业未来,于 2 月 26 日至 28 日重返巴塞罗那举行的世界移动通信大会,展示包括“5G 先进性”和“6G 与 AI”在内的众多演示。今年,AMD 还将携手更多软件和解决方案堆栈生态系统合作伙伴,在位于 2 号展厅 2M61 的 AMD 展位上共同展示解决方案。



携手三星展示 vRAN 领先地位

AMD 与三星在电信领域持续合作,此次共同带来由 AMD EPYC™ 处理器提供支持的虚拟 RAN 解决方案。这一解决方案在近期三星和沃达丰进行的端到端呼叫中得到展示,它利用 AMD EPYC CPU 为三星 Open RAN 技术提供支持。该行业代表着各公司共同致力于为电信领域提供强化的 Open RAN 生态系统和高性能解决方案。
了解有关 AMD、三星和沃达丰合作的更多信息,请至此处。



壮大 Open RAN 应用

Parallel Wireless 是电信行业的领先创新者,近期宣布其 GreenRAN 软件平台现已全面无关 CPU( CPU Agnostic )。在同一份新闻稿中,该公司还宣布与 AMD 展开合作,利用 AMD EPYC 8004 系列处理器变革其 Open RAN 解决方案,展示 Parallel Wireless 独特的跨平台功能以及 AMD 的每瓦性能领先优势。AMD 在支持开放式、基于标准的解决方案方面拥有悠久历史,并将继续携手关键生态系统合作伙伴一起支持采用 Open RAN 标准,以打造更加多样化的电信环境。



以 5G 和计算创新开辟电信领域新天地

爱立信和澳洲电信正采用第四代 AMD EPYC 处理器,为创新的 5G 核心网功能提供能源效率与实现现代化。爱立信表示,通过为爱立信的云原生基础设施解决方案( CNIS )提供支持,并结合爱立信的分组核心网关和分组核心网控制器解决方案,AMD EPYC CPU 提供了高达 49% 的功耗下降。

Napatech 和 A5G 宣布推出一款面向 5G 网络的高性能、高能效边缘计算平台。A5G-Napatech 平台由 AMD EPYC 8004 系列 CPU 提供支持,其专为满足现代电信边缘部署需求而设计,能提供高吞吐量和出色的能源效率。此外,Napatech SmartNIC 基于 AMD Virtex UltraScale+ VU9P FPGA,可卸载 AMD EPYC CPU 数据流量,并令 A5G 分组核心网能够为边缘计算应用提供领先能效和性价比。另外,A5G Networks 今日还宣布利用第四代 AMD EPYC CPU 为 5G 核心网用户面功能( UPF )带来业界领先的 1.5 Tbps 吞吐量。在 5G 网络带宽需求不断增长之时,这一重大成就提供了令人赞叹的性能。

戴尔近期在 PowerEdge R7615 中引入了对 AMD EPYC 9654P 和 EPYC 9754 CPU 的支持,该产品将具备网络设备构建系统( NEBS )第 3 级认证,适合在严苛的电信环境中进行部署。戴尔表示,PowerEdge R7615 能提供当今市场上极为密集的电信云核心网解决方案,从而简化了核心网服务到云端的部署;每台服务器仅借助一个 AMD EPYC CPU 即可实现这一切。


值 AMD 筹备 MWC 2024 之际,AMD 也迎来了完成赛灵思收购两周年。随着 AMD 不断提升其在电信和网络领域的领导地位,将其产品组合从面向 5G 网络的处理器扩展到面向无线基础设施的电信加速卡和自适应计算 SoC,这一收购将继续发挥巨大的协同作用。


AMD 亮相 MWC 2024 - 2 号展厅 2M61 展位


• 将 5G 先进性与 6G AI 集于同一设备

5G 先进性和 6G 无线通信系统需要在同一设备和 AI 引擎上实现密集的信号处理和新颖的人工智能( AI )算法,以达到时延和吞吐量要求。该演示展示了 8T8R 400MHz 无线电的 low-PHY 功能与基于 ResNet 的图像分类器并行运行。


• AMD 自适应 5G vRAN

AMD 将与 SRS、VIAVI Solutions、SuperMicro 和 iCana 共同展示端到端 O-RAN 演示,将 AMD 芯片用于无线电和 vRAN。SRS 已在针对电信应用进行优化的 SuperMicro IoT A+ AMD EPYC™ 8004 服务器上实现了完整的软件 vRAN 解决方案。该无线电( O-RU )基于 Zynq RFSoC DFE 并采用 ZCU670 评估板和 iCana 的 RF 前端。E2E 测试则由 VIAVI 提供,其采用 TM500 网络测试仪用于 UE 仿真和 TeraVM 核心网仿真器 。


• 基于 EPYC 8004 系列处理器的 Parallel Wireless GreenRAN 5G


Parallel Wireless 在 AMD EPYC 8004 系列处理器上部署 GreenRAN 5G DU 软件。Parallel Wireless 部署通过使用 AMD EPYC 8004 系列实现完整 RAN 堆栈以及使用 AMD T2 电信加速卡作为 FEC 加速器,能实现轻松集成。该解决方案演示包括 AMD EPYC 8004 系列能效,预计相对于现有解决方案性能提升高达 20-50%。



• 通过运营商让 AI 变现

运营商需要加速其 5G 公共和专网的变现。AI 提供了一条途径,即部署丰富的增值服务和应用。该演示展示了面向消费者、零售和智慧城市应用的多通道、实时动作和对象检测及分类。


阅读原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.