Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 亮相 ISE 2024:推进沉浸式、自适应与智能音视频


作者:Rob Green
AMD 专业音视频、广播与消费业务高级经理

专业音视频、广播和住宅市场正迅速采用沉浸式、自适应和智能音视频的先进技术。由此愈发需要增强的带宽、低时延视频处理和压缩功能,并能通过音频和视频质量改善和功能实现差异化。

在 ISE 2024 上,AMD 与我们的合作伙伴将展示了前沿的音频和视频处理、领先的 AV-over-IP 标准(IPMX、NDI® 和 Dante AV Ultra™)、机器学习应用以及基于 FPGA 的先进 SoC 平台上的全新接口 IP。





DisplayPort™ 2.1

我们很高兴展示业界领先的符合 VESA DisplayPort 2.1 标准的 FPGA 和自适应 SoC 实现。
利用 AMD Radeon™ RX 7900 XTX GPU 作为 8K60 视频源,实施 DisplayPort 2.1 将内容传递到 Novastar LED 处理器,后者将支持一面 RGBshine LED 墙。



IPMX

Adeas 和 Nextera Video 以及 intoPIX、Matrox、Megapixel、PlexusAV 和 Village Island 将展示真正开放、厂商中立且可扩展的 IPMX AV-over-IP 技术。所有这些解决方案都将在 AMD 自适应计算平台上运行,展示不同来源之间的互操作性。借助 Adeas 和 Nextera Video 提供的交钥匙 IPMX 内核以及包括 NMOS 和 intoPIX JPEG XS 编解码器的参考设计,客户可以利用 IPMX 和 AMD 快速上市。



NDI®

在 AMD SoC 上使用 NDI,您可以在现有软件和网络基础设施上传输广播质量、低时延的 4K60 视频。 在 ISE 2024 上,我们将在 Newtek、BirdDog、千视电子、美乐威、视威、Telescript和 Lumens 的产品中展示基于 AMD 技术的 NDI 现场演示。同时,还有一项 ISE 2024 上的新内容,敬请了解在AMD Kria™ SOM 上的 NDI。



Dante AV Ultra™

Dante AV Ultra 可以将网络视频添加到广泛使用的 Dante 平台中。Dante AV Ultra 在 AMD Zynq™ 自适应 SoC 上运行可实现子帧时延和支持 SDI 的选项,从而提供视觉无损的 4K60 4:4:4 视频和多达 8 个 Dante 音频通道,并通过标准 1GE 进行音视频同步。



高吞吐量 JPEG 2000( HTJ2K )

HTJ2K 由 Kakadu Software 提供,是一种免版税图像压缩标准,可提供快速、灵活、有损和无损编码和子帧时延,并支持 1Gb 以太网上的 4K60 视频。
展会上的 HTJ2K运行于 AMD Zynq™ UltraScale+™ 自适应 SoC,是一种轻量级/夹层编解码器选项,适用于各种音视频市场中的 AV-over-IP 和以太网媒体传输。



*Sublima* HDR 转换器

利用 b<>com 的 *Sublima* IP 核将您的产品提升到 HDR 质量。 Zynq UltraScale+ 自适应 SoC 上的演示展示了一种屡获殊荣的 SDR 到 HDR 转换算法,同时保留了原始艺术意图。它支持高清和超高清标准,并适用于主要的 HDR 格式。



MuseBox – 面向音视频的 AI

MakarenaLabs 将展示面向其 MuseBox DPU 的各种应用,这些应用均运行于 AMD 自适应计算平台。 这一基于 FPGA 的机器学习系统专为实时专业音视频和广播应用而设计,例如协作、数字标牌、音频水印、数字孪生、动作捕捉等。利用 MakarenaLabs 的全新 No-Code GUI 工具集和 MuseBox,可以简化机器学习开发过程。
对于正在开发全新家庭安全解决方案的公司,AMD 将展示同样基于 MuseBox DPU 的 MakarenaLabs SmartLock。
这种精确、强大且高速的解决方案基于 AMD Zynq 自适应 SoC,采用支持 AI 的 2D 和 3D 人脸检测和识别。



Simply Sounds Clear™ – Microphone Bubbles

BdSound 的这项新技术在 AMD Zynq Ultrascale+ 自适应 SoC 上进行演示,它结合了源分离、AI 降噪和波束成形,从而在每个扬声器周围创建一个麦克风气泡,有效将其声音从任何不需要的噪音中分离出来。因此,它能够显著改善语音转录并为每个发言者提供清晰的语音质量。该解决方案非常适合协作系统、呼叫中心、对讲机和自动售货机等用例。



HELIOS® LED 处理平台

Megapixel 的 HELIOS LED 处理平台基于 AMD 自适应计算平台,具备模块化和可升级输入,可通过大尺寸显示器实现无尽创造力。HELIOS 支持 8K 视频处理流程且全景潜力高达 32K,提供 100G 光纤输入,可通过 ST 2110 和 IPMX 摄取内容。



Ventana MicroLED 瓷砖

Ventana 是 Megapixel 推出的超薄 MicroLED 瓷砖。Ventana 采用模块化设计,可自由设计定制显示屏,无缝融入您的家庭或办公室架构。 Ventana 采用 AMD 自适应计算平台,提供宽色域、超高亮度、深黑色和卓越的位深度,并支持高达 8K。



Rælclear 透明显示屏

Rælclear 是一款基于 AMD Spartan™ FPGA 的透明液晶显示屏,由日本显示器公司( Japan Display Inc. )实现,展示了无需背光即可显示内容的先进技术。Rælclear 使您可以透过屏幕直接与您面前的人持续交谈,但可以共享信息和视觉效果,或转录和翻译。


AMD 和我们的合作伙伴在 ISE 2024 上展示各种新技术,
以推进自适应、沉浸式和智能音视频应用。



阅读原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2024 Avnet, Inc. All rights reserved.