Avnet Asia Connect
 

Vitis AI 为何“语”众不同(内含剧透)

在 2019 年以前 FPGA 通常只由硬件开发人员使用专门的 RTL 语言开发,随着 Vitis 统一软件平台
Vitis AI 的发布,所有软件开发者和 AI 科学家都可以用自己 “熟悉的语言” 享受 FPGA 带来的酣畅的 “硬件加速”

Vitis 平台发布一年以来,广受开发者青睐:
Vitis 下载量达 47K
Vitis AI下载量达 40K
在 Vitis 平台上进行 AI 训练的开发者超过 15K
不仅如此,赛灵思更加大力度在 GitHub 免费开源了大量的 Vitis/Vitis AI 资源


“ Vitis AI 真香!”
“但如何快速上手 Vitis AI进行 AI 开发?”


赛灵思高级软件工程师张帆
从Vitis AI的核心功能、组成部分、实例演示等方面详解Vitis AI的使用全流程

关键词:分项详细介绍 Vitis AI 统一的 AI推断解决方案栈的关键组件。针对开发者普遍关心的 Vitis AI 开发环境、工作及操作等相关问题,提供实例demo,带您完整了解和掌握 Vitis AI 的使用全流程。











2021 年 1 月 7-8 日,Adapt China:软件&AI专场



Day1 - 精彩主题一览

► 主题演讲:让自适应计算成为主流

• 演讲人:赛灵思AI和软件营销副总裁 Ramine Roane
• 关键词:最新行业趋势、最独家的发布

► 实际性能大比拼:自适应计算平台 VS. CPU/GPU
• 关键词:加速 MLPerf-AI 推理、视觉搜索、超分辨率、激光雷达处理等最先进的CPU/GPU评测比较数据


► Vitis AI 全流程讲解
• 关键词:两个小时内在 Vitis AI 上启动并运行起 AI 应用开发 *本课程无需 FPGA 开发经验

► 加速实时AI推断展示
• 关键词:ZCU104 开发人体检测应用程序、Vitis AI 堆栈满足速度、精度和性能的设计需求、Vitis HLS 库、
DRM、V4L2和其他工具进一步优化方案

► 独家预览:Xilinx应用商城抢先看
@所有开发者!业界首家FPGA应用商店,正式上线!
• 关键词:对赛灵思和合作伙伴解决方案的全面自助评估和购买、如何发布IP或方案


Day2 - 精彩主题一览

► FPGA 上 Once-for-All 神经网络 与 AutoML 技术



• 演讲人:韩松 / 麻省理工学院电子工程和计算机科学系的助理教授
• 关键词:降本增效、为Vitis AI搜索和部署高效模型


► Versal的AI引擎开发简介



• 演讲人:Olivier Tremois / 赛灵思 AI 引擎工具技术市场专家
• 关键词:创建、调试和优化AI引擎内核,并在多个内核之间如何相互连接、Vitis和Vitis Analyzer模拟和
  完整AI引擎应用程序分析



► 高层次综合:从 C 语言到硬件创建



• 演讲人:Frederic Rivoallon / 赛灵思 Vitis和Vivado HLS 产品经理
• 关键词:Vitis 高层次综合(HLS)工具通过 untimed C 代码解决设计生产力、HLS 技术和设计流程概述、
  HLS实现并行计算



► Vitis 系统集成实例演示



• 演讲人:Gang Yuan / 赛灵思AI与FPGA资深技术市场专家
• 关键词:在 Vitis 流程中把 RTL 和 HLS 内核集成到一个设计中、Vitis 仿真和配置特性


► Vitis嵌入式平台创建揭秘



• 演讲人:Ricky Su / 赛灵思AI与软件加速技术市场专家
• 关键词:通过小范围工作流更新,将原来的Vivado设计转换到Vitis平台里;Vitis嵌入式平台创建的关键步骤
  并定制化设计


► Xilinx 运行时(XRT)的几大要素
    运行时测试和优化在开发高层次抽象应用中扮演着重要的角色

• 演讲人:Ricky Su / 赛灵思AI与软件加速技术市场专家
• 关键词:运行时(XRT)帮助管理应用程序的执行、内存、图像下载和电路板




阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2021 Avnet, Inc. All rights reserved.