Avnet Asia Connect
 

在線雲觀看 | 加速 5G “破繭成蝶”,賽靈思四大精彩亮相 MWC 上海

新春伊始,萬象更新!專家預測,2021 年將是5G “破繭成蝶”的一年,實現 5G 設備普及、5G 用戶增量,5G 門檻降低,並讓 5G 與行業用戶、個人用戶實現真正結合,造福於民。



作為全球通信行業風向標,“2021 年世界移動通信大會上海展(MWC21)”將於2 月23 日至25 日登陸上海新國際博覽中心,本次展會吸引了國內外200 多家參展商參與,涵蓋電信製造商、消費者終端、無線技術、安全、區塊鏈、系統集成商等多領域,為全球移動通信產業“和合共生”和為抗擊疫情與經濟復甦做出積極貢獻。

賽靈思公司作為自適應計算的全球領先企業,將攜最前沿的觀點、技術、核心產品、解決方案與全球最佳實踐“盛裝亮相” MWC21 上海
,與參會嘉賓共同探討5G 的創新應用,以及如何通過打造靈活應變的5G 架構,加速5G “破繭成蝶”。



亮點 1 賽靈思技術專家分享 5G 未來應用

《孫子兵法》有云:知彼知己,勝乃不殆;知天知地,勝乃可全。
隨著5G進程的不斷推進,低於6GHz 的大規模MIMO 無線電是全球各地以波束成形為中心的5G NR 部署的主導形態,業界已在第一波5G NR 大規模MIMO 部署中吸取了寶貴的經驗。對於 5G 的下一步發展,不僅要“知己知彼”,還要“知天知地”,5G 應用發展才能“更上層樓”。


展會首日,賽靈思高級總監Harpinder Matharu 將發表線上演講 ——
“5G 部署:實現基於服務的體系結構”,回顧第一波5G 部署的經驗,並加速解決在第二波5G 部署中的問題。 此外,演講中還將探討 5G RAN 實施中的挑戰,已經賽靈思方案如何助力 ICT 產業實現靈活、快速創新。

• 線上直播時間: 2021 年 2 月 23 日 13:30 – 14:30
• 演講人: 賽靈思高級總監 Harpinder Matharu

點擊此處觀看線上直播



亮點 2 全明星產品集中展示 5G “硬實力”

《道德經》曰: “物之始,大道至簡,衍化至繁。”作為可以改寫遊戲規則的技術,5G 被業界寄予厚望。實際上,5G 的發展也遵循這一規律。業界預測,2026 年整個 2B 端的價值應該是 1.3 萬億美元。

為了攜手產業鏈各方充分挖掘這一潛力,賽靈思本屆展會將攜多款領先產品和最佳實踐,大秀5G “硬實力”,展示如何通過自適應產品、技術及解決方案助力通信行業降本增效,在降低功耗的同時實現算力飛躍。賽靈思現場展示將涵蓋:


► The 3rd Generation RFSoC Band N79 RF Performance
    演示第三代 RFSoC 系列產品優異的射頻指標以及高度的可擴展性

► DFE & Low-PHY for radio Using Versal
    利用 AI 引擎的強大計算能力及 Versal 的異構架構優勢,在 Versal 上實現 5G NR Low-PHY 及 DFE
    全鏈路功能

► 5G Baseband Acceleration on Telco Accelerator Card
    賽靈思 O-RAN T1 加速器卡 L1 加速解決方案,如何利用 ZU21DR SD-FEC LDPC 的編解碼硬核,
    相比於 x86 軟體實現的巨大性能提升,展示了能達到的吞吐率

► Small Cell / Low Power 5G Radio Ecosystem
    展示了賽靈思數字前端 IP 在無線電側的應用。本次演示展示了 100M 和 200M 帶寬下的性能,可作為小站
    和低功耗 5G 無線電系統的典型解決方案

• 線上直播時間: 2021 年 2 月 24 日 13:00 – 14:30

點擊此處觀看線上直播


亮點 3 “圍爐論道”推動 5G 技術演進

《權謀殘卷》記載:“察而後謀,謀而後動,深思遠慮,計無不中。” 5G 技術正持續演進。業界迎來嶄新發展機遇的同時,也面臨諸多技術挑戰。

展會期間, C114 將攜手業界大咖舉辦 5G 技術圓桌沙龍,“圍爐論道”推動 5G 發展。沙龍活動上, 賽靈思發言人將與通信行業技術專家與分析師共同探討 5G 演進中的顛覆性技術、主要技術挑戰,以及如何打造一款最具競爭力的 5G 解決方案。


• 演講時間: 2021 年 2 月 23 日 14:50 – 15:30
• 演講人: 賽靈思通訊事業部全球技術銷售高級總監 周海天 Stephen Chow
• 線下觀看: C114 展台( N4展館入口處)
• 線上觀看地址敬請關注 賽靈思微信公眾號——“Xilinx賽靈思官微”



亮點 4 推動 5G 毫米波應用“照入現實”

《史記·高祖本紀》:“夫運籌帷幄之中,決勝千里之外。” 隨著5G 部署持續提速及5G 商用不斷發展,5G 正撬動各種應用場景中的全新機遇,毫米波生態系統現在已顯示出市場準備就緒的明顯跡象,消費類設備的增長也尤為顯著。

作為毫米波產業的推動者之一,賽靈思一直不遺餘力。本次展會期間舉行的主題為“ 5G 毫米波+體育大會”的專題研討會上, 賽靈思通訊事業部全球技術銷售高級總監周海天( Stephen Chow )將分享5G 毫米波技術在運動會中的技術挑戰、突破性解決方案,以及探討培育毫米波生態系統的最佳實踐,讓毫米波應用加速“照入現實”。

• 演講時間: 2021 年 2 月 24 日 15:50 – 16:30
• 演講人: 賽靈思通訊事業部全球技術銷售高級總監 周海天 Stephen Chow
• 線下觀看: 上海嘉里中心酒店(三層 上海大宴會廳 1 )
• 直播地址: 點擊此處觀看線上直播



和合共生,加速 5G 蝶變!賽靈思誠邀您關注公司在本屆大會的精彩活動,並蒞臨賽靈思展台(展台號:N2 展館 C100 )進行交流探討。

在線雲觀看,精彩不錯過!微信公眾號後台回覆 “MWC”,可獲取全部線上直播地址。




閱讀原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2021 Avnet, Inc. All rights reserved.