Avnet Asia Connect
 

在线云观看 | 加速 5G “破茧成蝶”,赛灵思四大精彩亮相 MWC 上海

新春伊始,万象更新!专家预测,2021 年将是5G “破茧成蝶”的一年,实现 5G 设备普及、5G 用户增量,5G 门槛降低,并让 5G 与行业用户、个人用户实现真正结合,造福于民。



作为全球通信行业风向标,“2021 年世界移动通信大会上海展(MWC21)”将于 2 月 23 日 至 25 日登陆上海新国际博览中心,本次展会吸引了国内外 200 多家参展商参与,覆盖电信制造商、消费者终端、无线技术、安全、区块链、系统集成商等多领域,为全球移动通信产业“和合共生”和为抗击疫情与经济复苏做出积极贡献。

赛灵思公司作为自适应计算的全球领先企业,将携最前沿的观点、技术、核心产品、解决方案与全球最佳实践“盛装亮相” MWC21 上海
,与参会嘉宾共同探讨 5G 的创新应用,以及如何通过打造灵活应变的 5G 架构,加速 5G “破茧成蝶”。



亮点 1 赛灵思技术专家分享 5G 未来应用

《孙子兵法》有云:知彼知己,胜乃不殆;知天知地,胜乃可全。
随着5G进程的不断推进,低于 6GHz 的大规模 MIMO 无线电是全球各地以波束成形为中心的 5G NR 部署的主导形态,业界已在第一波 5G NR 大规模 MIMO 部署中吸取了宝贵的经验。 对于 5G 的下一步发展,不仅要“知己知彼”,还要“知天知地”,5G 应用发展才能“更上层楼”。


展会首日,赛灵思高级总监 Harpinder Matharu 将发表线上演讲 ——
“5G 部署:实现基于服务的体系结构”,回顾第一波 5G 部署的经验,并加速解决在第二波 5G 部署中的问题。 此外,演讲中还将探讨 5G RAN 实施中的挑战,已经赛灵思方案如何助力 ICT 产业实现灵活、快速创新。

• 线上直播时间: 2021 年 2 月 23 日 13:30 – 14:30
• 演讲人: 赛灵思高级总监 Harpinder Matharu

点击此处观看线上直播



亮点 2 全明星产品集中展示 5G “硬实力”

《道德经》曰: “物之始,大道至简,衍化至繁。”作为可以改写游戏规则的技术,5G 被业界寄予厚望。实际上,5G 的发展也遵循这一规律。业界预测,2026 年整个 2B 端的价值应该是 1.3 万亿美元。

为了携手产业链各方充分挖掘这一潜力,赛灵思本届展会将携多款领先产品和最佳实践,大秀 5G “硬实力”,展示如何通过自适应产品、技术及解决方案助力通信行业降本增效,在降低功耗的同时实现算力飞跃。赛灵思现场展示将涵盖:


► The 3rd Generation RFSoC Band N79 RF Performance
    演示第三代 RFSoC 系列产品优异的射频指标以及高度的可扩展性

► DFE & Low-PHY for radio Using Versal
    利用 AI 引擎的强大计算能力及 Versal 的异构架构优势,在 Versal 上实现 5G NR Low-PHY 及 DFE
    全链路功能

► 5G Baseband Acceleration on Telco Accelerator Card
    赛灵思 O-RAN T1 加速器卡 L1 加速解决方案,如何利用 ZU21DR SD-FEC LDPC 的编解码硬核,
    相比于 x86 软件实现的巨大性能提升,展示了能达到的吞吐率

► Small Cell / Low Power 5G Radio Ecosystem
    展示了赛灵思数字前端 IP 在无线电侧的应用。本次演示展示了 100M 和 200M 带宽下的性能,可作为小站
    和低功耗 5G 无线电系统的典型解决方案

• 线上直播时间: 2021 年 2 月 24 日 13:00 – 14:30

点击此处观看线上直播


亮点 3 “围炉论道”推动 5G 技术演进

《权谋残卷》记载:“察而后谋,谋而后动,深思远虑,计无不中。” 5G 技术正持续演进。业界迎来崭新发展机遇的同时,也面临诸多技术挑战。

展会期间, C114 将携手业界大咖举办 5G 技术圆桌沙龙,“围炉论道”推动 5G 发展。沙龙活动上, 赛灵思发言人将与通信行业技术专家与分析师共同探讨 5G 演进中的颠覆性技术、主要技术挑战,以及如何打造一款最具竞争力的 5G 解决方案。


• 演讲时间: 2021 年 2 月 23 日 14:50 – 15:30
• 演讲人: 赛灵思通讯事业部全球技术销售高级总监 周海天 Stephen Chow
• 线下观看: C114 展台( N4展馆入口处)
• 线上观看地址敬请关注 赛灵思微信公众号——“Xilinx赛灵思官微”



亮点 4 推动 5G 毫米波应用“照入现实”

《史记·高祖本纪》:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外。” 随着 5G 部署持续提速及 5G 商用不断发展,5G 正撬动各种应用场景中的全新机遇,毫米波生态系统现在已显示出市场准备就绪的明显迹象,消费类设备的增长也尤为显著。

作为毫米波产业的推动者之一,赛灵思一直不遗余力。本次展会期间举行的主题为“ 5G 毫米波+体育大会”的专题研讨会上, 赛灵思通讯事业部全球技术销售高级总监周海天( Stephen Chow )将分享 5G 毫米波技术在运动会中的技术挑战、突破性解决方案,以及探讨培育毫米波生态系统的最佳实践,让毫米波应用加速“照入现实”。

• 演讲时间: 2021 年 2 月 24 日 15:50 – 16:30
• 演讲人: 赛灵思通讯事业部全球技术销售高级总监 周海天 Stephen Chow
• 线下观看: 上海嘉里中心酒店(三层 上海大宴会厅 1 )
• 直播地址: 点击此处观看线上直播



和合共生,加速 5G 蝶变!赛灵思诚邀您关注公司在本届大会的精彩活动,并莅临赛灵思展台(展台号:N2 展馆 C100 )进行交流探讨。

在线云观看,精彩不错过!微信公众号后台回复 “MWC”,可获取全部线上直播地址。




阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2021 Avnet, Inc. All rights reserved.