Avnet Asia Connect
 

中国盛会,东方之约 | 一起去进博会康康?

第三届中国国际进口博览会于2020年11月5日至10日在国家会展中心(上海)举办。
欢迎您莅临赛灵思展位:3A2-001




本届盛会吸引了180+国家、地区和组织与会,3800+企业签约参展,250+世界500强和行业龙头都如约而至。进场人次达到91万+。

致力于“打造灵活应变,万物智能世界”的赛灵思公司,携手国内外部分合作伙伴,展示一系列先进的平台和解决方案,面向与我们的日常生活息息相关的智慧物流、智能驾驶、智慧工厂、智慧交通以及智慧质检等智能世界,为开发者及创新者将创意变成现实助力,让我们的生活更加便捷、智慧。作为赛灵思战略合作伙伴的安富利,也将在赛灵思展位展示自有品牌物联网及汽车相关解决方案。



物联网是安富利最关注的领域之一。从2019年起,安富利的物联网业务便开始持续增长,并不断向工业、汽车、能源、5G网络等市场发展。从硬件、软件再到云的智能连接解决方案,安富利致力于赋能物联网应用的开发,帮助企业充分发掘物联网带来的潜在商机,开启智能连接新时代。随着汽车行业步入以智能化、网联化、电动化、共享化为代表的新四化时代,自动驾驶,也牵动着无数人的目光。安富利除了推出自有品牌的ADAS系统解决方案,更与战略合作伙伴赛灵思一同推出基于毫米波雷达、LIDAR和视觉的FPGA平台解决方案,进一步升级功能,并利用我们丰富的汽车行业专业知识,为客户在这一领域的创新提供支持,推动实现汽车、人以及基础设施之间的交互。

以下解决方案正在展会上展出:

安富利 • 智慧物流
Ultra96 人工智能和物联网开发平台




安富利公司基于TurtleBot3 Burger 机器人平台和Ultra96 开发板而开发,采用高性能综合工具Vivado HLS,大幅加速了智能导航的SLAM和路径规划功能实现,可广泛应用于机器人导航、AGV设备、仓储运输等智能物流领域。

该方案采用赛灵思Zynq UltraScale+MPSoC 平台。


自行科技 • 智能驾驶
驾驶员/乘员监控系统(DMS/OMS/智能座舱)




该系统基于赛灵思车规级 FPGA 平台和自主研发的嵌入式技术进行开发,可实现驾乘人员状态检测,包括疲劳预警、注意力检测、行为检测(抽烟/打电话)、视线追踪、表情识别及前后排乘客监测等功能,满足车内监控高实时性要求,并在复杂环境下(头部偏转过大、逆光、侧光、戴墨镜等)仍能可靠运行。



宏景智驾 • 智能驾驶
自动驾驶计算平台(ECU/域控制器)




产品为客户提供了满足 L3/L4 级自动驾驶的计算平台(ECU/域控制器)硬件产品及系统解决方案,采用人工智能专属并行计算芯片平台(Zynq UltraScale+TM MPSoC)及汽车电子主流安全控制芯片,遵循 ISO26262 功能安全开发,获得了 IATF16949 质量认证,全面符合车规的硬件设计。



微云智联公司 • 智慧工厂
ES6042 系列超融合边缘智能服务器




该产品是面向能源电力、轨道交通、工业互联网、5G 基础设施等垂直行业领域的 All-in-One 超融合边缘计算平台,全面融合了边缘 PaaS 服务、开放物联引擎、Al 加速计算、融合网络服务、私有云存储等业务能力,具有融合类计算性能优异、业务扩展适应性强、易于维护等特点,全方位满足多种业务场景的边缘侧部署和集中管理维护需求,并可替代传统解决方案中所需的多个不同类型的设备。

该方案采用赛灵思 Zynq UltraScale+ MPSoC 平台。



雪湖科技 • 智慧交通
激光雷达深度学习感知解决方案LiDAREYETM




该方案是一款 AI 加速卡解决方案,采用 3D 视觉深度学习算法,可以支持超低延时下对激光雷达点云进行目标识别,目标分类等计算等功能;同时也支持摄像头视频的深度学习算法,通过使用多块 LiDAREYETM 加速卡可以构建多传感器边缘计算单元(MEC),满足车路协同场景下超低延迟和高可靠性的要求。LiDAREYETM 主要针对车路协同场景下激光雷达 3D 点云的深度学习计算等应用。为智慧公路,智能驾驶等使用激光雷达的各类场景提供 AI 算力。

该方案采用赛灵思 Zynq UltraScale+ MPSoC 平台。



百度智能云 • 智慧质检
EdgeBoard 嵌入式 AI 解决方案




百度携手赛灵思而打造的面向嵌入式与边缘计算场景的嵌入式 AI 解决方案,兼具 FPGA 的灵活性和丰富的硬件选型,可适应各种各样多变的场景与边缘部署环境,并无缝兼容百度大脑工具平台与算法模型。该方案可以助力开发者轻松实现各种 AI 技能,广泛适用于安防、工业、医疗、零售、教育、农业、交通等场景。



阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2020 Avnet, Inc. All rights reserved.