Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 推出 Versal Premium 系列 VPK180 評估套件


作者:Eric Nguyen / Versal 自適應 SoC 評估套件產品營銷經理


AMD 宣布推出 Versal™ Premium 系列 VPK180 評估套件,通過使用 112G PAM4 收發器和多個行業標準連接器,能夠實現超過 4Tb/s 的帶寬。該套件配備了一系列綜合全面的配件,並具備眾多板載接口,使設計人員能夠立即著手其板卡開發。



AMD Versal Premium 系列 VPK180 評估套件


VPK180 Versal Premium 系列


VP1802 自適應 SoC

作為 Versal Premium 系列器件的組成部分, VP1802 器件可在從網絡到雲端的自適應平台上提供高帶寬和計算密度,並憑藉其性能與靈活性解決廣泛的特定行業挑戰。

VP1802 器件採用 100 至 600G 的硬化以太網核心、高速加密引擎以及 112Gb/s PAM4 收發器,為需要管理電源同時又具有性能要求的系統設計人員提供了更高的集成度。


主特性與接口




VPK180 評估板的主要特性與接口包括:

• 用於高速數據通信的 SFP-DD(4)、QSFP-DD(6)、OSFP(1)連接器
• FPGA 夾層卡(FMC+)接口,具有 68 個用於 I/O 擴展的用戶定義信號以及 8 個 GTYP
• 12GB(6x 2GB,32 位)、192 位 LPDDR4 組件,4266Mb/s 內存
• MicroSD 卡接口,高速調試端口
• 系統控制器和電路板管理與評估(BEAM)工具


隨電路板一起提供的配件和工具包括為期一年的 Vivado™ 機器學習版(Vivado ML Edition ) 設計套件許可證、電源、USB 和以太網線纜、microSD 卡以及 QSFP-DD 回環模組。



註:所含配件


憑藉標準化的開發流程與豐富的示例設計和教程,VPK180 評估套件使用戶能夠快速構建原型並優化其設計。


如果您希望了解更多詳情或訂購,請訪問產品專區。



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.