Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 推出 Versal Premium 系列 VPK180 评估套件


作者:Eric Nguyen / Versal 自适应 SoC 评估套件产品营销经理


AMD 宣布推出 Versal™ Premium 系列 VPK180 评估套件,通过使用 112G PAM4 收发器和多个行业标准连接器,能够实现超过 4Tb/s 的带宽。该套件配备了一系列综合全面的配件,并具备众多板载接口,使设计人员能够立即着手其板卡开发。



AMD Versal Premium 系列 VPK180 评估套件


VPK180 Versal Premium 系列


VP1802 自适应 SoC

作为 Versal Premium 系列器件的组成部分, VP1802 器件可在从网络到云端的自适应平台上提供高带宽和计算密度,并凭借其性能与灵活性解决广泛的特定行业挑战。

VP1802 器件采用 100 至 600G 的硬化以太网核心、高速加密引擎以及 112Gb/s PAM4 收发器,为需要管理电源同时又具有性能要求的系统设计人员提供了更高的集成度。


主特性与接口




VPK180 评估板的主要特性与接口包括:

• 用于高速数据通信的 SFP-DD(4)、QSFP-DD(6)、OSFP(1)连接器
• FPGA 夹层卡(FMC+)接口,具有 68 个用于 I/O 扩展的用户定义信号以及 8 个 GTYP
• 12GB(6x 2GB,32 位)、192 位 LPDDR4 组件,4266Mb/s 内存
• MicroSD 卡接口,高速调试端口
• 系统控制器和电路板管理与评估(BEAM)工具


随电路板一起提供的配件和工具包括为期一年的 Vivado™ 机器学习版(Vivado ML Edition )
设计套件许可证、电源、USB 和以太网线缆、microSD 卡以及 QSFP-DD 回环模块。



注:所含配件


凭借标准化的开发流程与丰富的示例设计和教程,VPK180 评估套件使用户能够快速构建原型并优化其设计。


如果您希望了解更多详情或订购,请访问产品专区。



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2023 Avnet, Inc. All rights reserved.