Xilinx 精选产品和方案
 

Vitis AI Library 用戶指南(附下載)


AMD Xilinx Xilinx賽靈思官微 2022-09-21 08:00 發表於天津



Vitis AI Library 是一組高層次庫和 API,專為利用深度學習處理單元 (DPU) 來高效執行 AI 推斷而構建。它是基於 Vitis AI 運行時利用統一 API 構建的,並且支持 XRT 2022.1。 Vitis AI Library 通過封裝諸多高效且高質量的神經網絡,提供易用且統一的接口。由此可簡化深度學習神經網絡的使用,對於不具備深度學習或 FPGA 知識的用戶也是如此。 Vitis AI Library 使您能夠專注於開發自己的應用,而不是底層硬體。

目標受眾

Vitis AI Library 的目標用戶如下:
• 用戶想要使用經過預訓練的 AMD 賽靈思模型來快速構建應用。
• 用戶使用 Vitis AI Library 支持網絡列表下其自有數據集來訓練自有模型。
• 用戶具有與 Vitis AI Library 支持的模型類似的自定義模型,並使用 Vitis AI 後處理庫。

註釋:如果您擁有的自定義模型與 Vitis AI Library 所支持的模型截然不同,或者您有專業的後處理要求,則可使用 Vitis AI Library 實現作為參考。

本文檔描述瞭如何使用 Vitis AI Library 來安裝、使用和開發應用。如果您希望獲取完整文檔,請至文末鏈接進行下載。



相關庫

以下 Vitis™ AI Library 與本文檔有關。

Vitis AI Library 程序包列表



模組框圖

Vitis AI Library 包含 4 個部分:

• 基本庫:基本庫提供了基本編程接口,其中包含 DPU 和每個模型可用的後處理模組。
  dpu_task 是適用於 DPU 運算的接口庫。 cpu_task 是適用於分配給 CPU 的運算的接口庫。
  xnnpp 是每個模型的後處理庫,其中具有內置模組, 如最優化和加速。

• 模型庫:模型庫能實現大部分開源神經網絡部署,包括常見的網絡類型,如分類、檢測、
  分割等。這些庫提供了易於使用的快速部署方法,並具有統一的接口,適用於 AMD 賽靈思模型
  或自定義模型。

• 庫測試樣本:庫測試樣本用於快速測試和評估模型庫。

• 應用演示:應用演示為您展示瞭如何使用 Vitis AI Library 來開發應用。


Vitis AI Library 模組框圖如下圖所示。



功能特性

Vitis AI Library 特徵包括:

• 全棧應用解決方案
• 經最優化的預處理和後處理函數/庫
• 開源模型庫
• 統一操作接口,具有 DPU 以及模型的預處理和後處理接口
• 基於應用的實用模型庫、預處理和後處理庫以及應用示例



Vitis AI Library v2.5 版本说明

本節包含有關 Vitis™ AI Library 2.5 版本的功能特性和更新的信息。

關鍵功能特性與增強功能


此版本的 Vitis AI Library 包含以下關鍵功能特性與增強功能:
•
全新模型庫:支持下列新模型庫:OCR、Textmountain 檢測、車輛分類、
  OFA_YOLO 檢測、EfficientDet_D2、Movenet 檢測。
• 全新模型支持:添加 11 個全新 PyTorch 模型、
  添加 5 個全新 TensorFlow 模型、添加 1 個全新 TensorFlow2 模型。
• 新增 CPU 運算符支持:添加 8 個 CPU 運算符。
• 自定義運算符增強功能:在 Python 中添加自定義運算符寄存示例。
• Xdputil 工具增強功能:xdputil 支持查看指定運算符的信息。


兼容性

Vitis™ AI Library 2.5 已經過下列鏡像的測試。
• xilinx-zcu102-dpu-v2022.1-v2.5.0.img.gz
• xilinx-zcu104-dpu-v2022.1-v2.5.0.img.gz
• xilinx-kv260-dpu-v2022.1-v2.5.0.img.gz
• xilinx-vck190-dpu-v2022.1-v2.5.0.img.gz


器件支援

Vitis™ AI Library 2.5 支援以下平台和評估板 (EVB)。

邊緣器件支援


雲開發板支援



文檔導航

第 1 章:引言——
提供了有關 Vitis AI Library 的高層次綜述。本章提供了有關 Vitis AI Library 整體、其框架、受支持的 網絡和受支持的硬件平台的清晰綜述。

第 2 章:安装——
描述了如何安裝 Vitis AI Library 和運行示例。本章中的信息將有助於您快速設置主機和目標環境、編譯並執行 Vitis AI Library 相關的示例。

第 3 章:庫和樣本——
描述了 Vitis AI Library 支持的每個模型庫。本章提供了有關 Vitis AI Library 支持的模型庫、每個庫的用途、如何使用圖像和視頻來進行庫測試以及如何測試庫性能的綜述。

第 4 章:編程示例——
描述了如何使用 Vitis AI Library 來開發應用。

第 5 章:應用演示——
描述了如何設置測試環境和運行應用演示。 Vitis AI Library 提供了 2 個應用演示。

第 6 章:API 編程——
描述了如何查找編程 API。

第 7 章:性能——
描述了不同開發板上的 Vitis AI Library 性能。



獲取完整版《Vitis AI Library 用戶指南(UG1354)》請至原文進行下載



閱讀原文


www.avnet.com/apac  
Copyright ©2022 Avnet, Inc. All rights reserved.