Xilinx 精选产品和方案
 

专题研讨会:FPGA 赋能传统汽车后视镜

随着汽车工业与信息化技术的发展,电子后视镜(CMS)在应对恶劣天气、减少盲区以及优化整车造型的方面表现出相较于传统后视镜的巨大优势,越来越多的车厂开始关注 CMS 方案,并陆续推出了一些搭载 CMS 的车型。
AMD Xilinx 携手 iWaySense 举行线上直播,与您分享 FPGA 是如何赋能传统后视镜与大家共同探讨这个即将开启的千亿级规模的汽车前装市场。



研讨会主题:

1.CMS 系统与智能座舱域的关系

受限于各个国家的法规要求以及多种车型的内外饰法规和实验标准约束,目前来看很难有一套传统 SOC 方案可以适合全部车型的解决方案。


2.CMS 系统的关键性能指标

电子系统由于其信号处理的特性,现实中是无法做到无限趋近于光速的,那么究竟时延上限在哪里?现有的方案是否可以达到这样的时延需求?


3.OEM 厂商面临的主要挑战

GB15084 和 ISO16505 标准约束下的 CMS 的光学几何数据校核是目前主机厂面临的首要难题,iWaySense 将在直播过程中实际展示其如何为主机厂提供可视化数据支持的?


4.目前的 CMS 芯片方案优势和特点

电子后视镜(CMS)产业还处于发展的初期阶段,不仅法规标准尚未落地,CMS 系统的硬件和软件技术还在不断的升级当中。什么样的方案才能保证在满足客户差异化需求的同时,在较短的时间内以相对小的开发和硬件成本完成产品的升级和量产?





研讨会日程安排:

9:50 – 10:00   观众入场
10:00 – 10:20   基于 FPGA 的下一代电子后视镜技术
10:20 – 10:40   基于 iWayCam ® CMS 专用图像处理IP延迟特性探讨
10:40 – 10:50   实操演示 CMS 的光学几何数据校核
10:50 – 11:30   专家在线答疑



演讲嘉宾





FPGA 赋能传统汽车后视镜
6月9日|10:00 – 11:30


阅读原文


www.avnet.com/apac  
Copyright ©2022 Avnet, Inc. All rights reserved.