|
業界首款“一體化 Sma rtNIC 平台” 面世,Alveo™ U25 一站式加速網路、儲存
和運算加速
“預計到2024 年,SmartNIC 市場規模將超過6 億美元,佔據全球乙太網適配器市場的23%。隨著雲端服務提供商縱向擴容,他們將不斷增加SmartNIC 的部署,以便為業務應用釋放寶貴的CPU 核,從而優化伺服器利用率。電信服務提供商則是另一大具有強勁增長潛力的市場,他們正考慮將SmartNIC 從核心網絡集成到邊緣網絡,為NFV 和AI 推斷等應用提供服務。Alveo U25 為代表的基於FPGA 的SmartNIC 很好地迎合了這一不斷增長的市場機遇。” ——Baron Fung,Dell'Oro 集團研究總監
今天,賽靈思宣布推出業界首款 “一體化 SmartNIC 平台”— Alveo™ U25,在業界首次真正在單卡上實現了網路、儲存和運算加速功能的完美融合。 U25 專門針對當前那些在不斷增長的聯網需求和不斷上漲的成本之中苦苦掙扎的雲端服務提供商、電信公司和私有雲端數據中心運營商而設計,致力於為他們帶來SmartNIC 更高的效率和更低的總擁有成本( TCO )。

什麼是“一體化 SmartNIC 平台”?
• 單卡上實現 “bump-in-the-wire ”無縫嵌入”式網路、儲存和運算卸載及加速功能的融合。
• 將高度優化的 SmartNIC 平台與強大靈活的 FPGA 引擎相結合。
為什麼賽靈思 SmartNIC 平台如此重要?
• 數據中心基礎架構更簡化且成本更低
• 多種應用計算問題一站式解決
• 可編程與 IP 插件帶來寶貴的優化與擴展功能

賽靈思自從發布數據中心優先戰略及對應該策略的Alveo 加速卡以來, 根據數據中心的不同應用需求,陸續推出了Alveo U200, U250, U280, U50 四大產品, 並在數據中心業務和生態系統方面取得了重大成就。 Alveo U25 是我們的第五大產品,也是全球首款真正在單卡上實現了網路、儲存和運算加速功能完美融合的“一體化SmartNIC 平台”,我相信其將為包括中國在內的全球雲端數據中心用戶帶來前所未有的價值。
賽靈思大中華區銷售副總裁
唐曉蕾 |
 |
當前的雲端基礎設施飽受伺服器 I/O 所造成的關鍵數據瓶頸的困擾。高達 30% 的數據中心計算資源被分配用於聯網 I/O 處理,開銷隨 CPU 核數量的增加而持續增長。賽靈思提供的 Smart NIC 平台易於部署,且具備一站式加速應用和遠超基礎聯網的開箱即用功能,可以幫助用戶輕鬆應對不斷增長的聯網需求增長所帶來的挑戰。
賽靈思數據中心事業部產品及平台營銷副總裁
Donna Yasay |
 |
Alveo U25 優勢價值
面向雲端加速的一體化 SmartNIC 平台 >
依托賽靈思業界領先的FPGA 技術,Alveo U25 SmartNIC 平台相比基於SoC 的NIC,可以提供更高的吞吐量和更強大的靈活應變引擎,支持雲端架構師快速為多種類型的功能與應用提速。 U25 SmartNIC 平台支持“bump-in-the-wire (線纜內的塊)”式無縫嵌入網絡、儲存和計算卸載及加速功能,可以避免不必要的數據傳輸和CPU 處理,從而最大限度提高效率。而這也顯著降低了 CPU的負擔並釋放更多資源,以運行更多應用。嵌入式 Arm 處理器提供了獨特、關鍵的控制層處理功能,可以支持新興的裸機服務器用例。基本型 NIC 可提供超高吞吐量、小數據包性能與低延遲。標準型全功能NIC 解決方案與驅動程序採用獲得專利的Onload® 應用加速軟件,時延降低高達80%,並且在雲端應用中為基於傳輸控制協議( TCP )的服務器應用提高了效率—— 最高可達400%。
開箱即用加速應用,加快產品上市進程 >
Alveo U25 SmartNIC 平台實現了一站式加速應用,可以助力非一級雲端數據中心運營商更加方便地部署 SmartNIC 並迅速收穫成效。同時,U25 SmartNIC 還支援賽靈思和獨立軟體提供商 (ISV)提供的一站式應用。其編程模型既支持 HLS 和 P4 等高級網絡編程抽象,也支援 Vitis™ 統一軟件平台等計算加速框架,以便實現賽靈思和第三方所提供的加速應用。
U25 所提供的首個開箱即用型加速應用是對 Open vSwitch ( OVS )卸載與加速的支持。這個即插即用型解決方案將從伺服器卸載 90% 以上的 OVS 處理,從而將數據包吞吐量提升 5 倍以上。
未來,賽靈思還計劃推出針對安全功能的一站式解決方案,這些安全功能諸如 IPSec、SSL/TLS、AES-256/128,同時還有分佈式防火牆和 AI 推斷。
| Alveo U25 SmartNIC 正為早期試用客戶提供樣品。預計將於 2020 年第三季度開始批量供貨。 |
閱讀原文
|