|
Vitis 加速库:广泛且性能优化的开源库
Vitis Accelerated Libraries
Vitis 加速库
Vitis™ 统一软件平台包括一组广泛的、性能优化的开源库,这些库提供了即开即用的加速功能,并且对现有
应用实现最小化代码更改或零更改。
• 常见的 Vitis 加速库(用于数学、统计、线性代数和 DSP)为各种应用提供了一系列核心功能。
• 特定领域 Vitis 加速库为视觉及图像处理、定量金融、数据库及数据分析以及数据压缩等工作负载提供了开箱
即用的加速功能。
• 利用合作伙伴加速库、框架插件以及加速应用这一不断发展的生态系统,迅速启动设计,加速您的量产进程。

使用熟悉的编程语言
采用您熟悉的常用编程语言(如 C、C++ 和 Python)编程的 Vitis 加速库。将 Xilinx 平台作为实现您应用的工具 — 在应用层面工作,将您的主要精力集中在解决您所在领域极具挑战性的问题上,并加速洞察与创新的进程。
无论您是想要加速现有 x86 主机应用代码的某些部分,还是想要开发在 Xilinx 嵌入式平台上部署的加速器,在您的代码中调用 Vitis 加速器库 API 或内核都可提供与任何软件库相同的抽象级别。

可扩展,灵活度高
所有开发人员都可通过 GitHub 访问 Vitis 加速器库,而且这些库可在所有 Xilinx 平台间扩展。使用这些优化的库开发应用并在边缘、本地或云的 Xilinx 平台间进行无缝部署,无需重新实现加速应用
为了针对 Xilinx 可为应用带来的优势快速进行原型设计和评估,您可将其用作即插即用加速器,在用户应用中作为 API 直接调用,满足计算机视觉及图像处理、定量金融、数据库和数据分析等多个工作负载需求。

要为您的应用设计自定义加速器,可将 Vitis 库函数用作优化的算法构建块,对其进行修改,以满足您的特定需求,也可将其用作参考来完全设计您自己的加速器。选择您需要的灵活性!
将特定领域 Vitis 库与 Vitis AI 库或 Vitis AI 开发套件预先优化的深度学习模型相结合,不仅可加速整个应用,而且还可达到整个系统级的功能及性能目标。

Vitis 加速库一览

阅读原文
|