Avnet Asia Connect
 

5G興,FPGA王?


5G無疑是當下電子行業都在期待的一場盛宴。在“5G改變世界”的宏大願景下,大家都希望能夠搭上“順風車”,開啟新一輪的高速增長。

在半導體行業中,很多跡象表明FPGA將成為支撐5G的一種關鍵的計算架構,甚至有人斷言“5G興,FPGA王”,認為FPGA將成為5G信號處理中佔據統御地位的“王者”。

這樣的說法從何而來?靠不靠譜儿?我們今天不妨一起來看看。




5G的新挑戰

作為人類在移動通信領域的巔峰之作,5G在實現各種性能和功能上突破的同時,確實也帶來了諸多挑戰。比較突出的有以下三個方面:

• 首先,無線電管理的複雜性增加
為了滿足在緊張的頻譜資源下高速率的需求,5G採用Massive MIMO,這就需要更為先進的波束成形算法,勢必增加無線電管理方面的複雜性。

• 其次,是如何管理前傳帶寬(Fronthaul BW)
在4G CPRI協議的基礎上,5G又引入了XRAN、eCPRI、ETH等協議,要實現多協議支持,達到“融合接入”,需要足夠的帶寬,同時要有冗餘設計資源來支持不斷演進的5G協議。

• 第三,回傳吞吐量增加了實時處理壓力
5G回傳吞吐量將是4G的10倍以上,這樣大的數據量,對後續處理能力提出更高的要求。




如果我們對上述的挑戰做進一步的解讀,將其“翻譯”為對5G信號處理和計算平台的要求,可以歸納為以下幾點:

• 5G系統更為複雜,需要更為強勁的算力支持;
• 同時又要滿足體積、功耗、成本等方面的約束;
• 需要有靈活的可配置性,應對協議的發展和算法的迭代;
• 還需要以更智能的方式,根據不同場景自適應調節,提升處理效率。



根據這樣的標準去對標,FPGA確實是一種非常合適的技術,如果能夠在此基礎上,根據5G的需求做進一步地
優化,最終定義出更有針對性的平台化產品,FPGA離“王者”的位置也就會更近一步。



RF SoC平台

實際上對於這樣的挑戰和機遇,FPGA廠商早就有所體認,而且幾年前就已經開始行動了。其中Xilinx公司2017年推出的RFSoC,就是最典型和成功的範例。

顧名思義,RFSoC不是一個單純的可編程邏輯器件,而是一個集成了多種功能模塊的異構平台。一種更通俗的理解就是,Zynq FPGA SoC是Xilinx推出的一個Arm+FPGA的異構平台,RFSoC則是在Zynq的基礎上進一步集成了高性能的ADC和DAC,以及其他專用的功能電路模塊,構成了一個面向5G的專用計算平台。



圖1,Xilinx RFSoC平台路線圖(圖片來源:Xilinx)


這樣的新架構帶來的最直接的好處就是系統功耗和體積上的優化,根據Xilinx提供的數據,通過用集成直接RF採樣技術取代分立數據轉換器(ADC和DAC),RFSoC可削減50- 75% 的功耗和封裝尺寸,讓5G高帶寬、小體積的方案探索更為順暢。與此同時,這種編程平台帶來的靈活性也是不言而喻的,它減少了人們在5G部署初期由於不確定性而帶來的猶疑。



隨著5G商用進程的加速,RFSoC在短短兩年的時間裡,已經連續推出了三代產品。按照規劃,於2019年下半年上市的第三代RFSoC,將支持8個或16個10.0GS/S DAC,以及8個5.0GS/S或16個2.5GS/S ADC,可對6GHz以下頻段直接RF採樣提供全面支持,功耗也將進一步降低20%。



圖2. 第三代RFSoC平台系統框圖(圖片來源:Xilinx)



引入AI

不過,對照未來5G的技術需求,目前的RFSoC還不盡完美,所以在Xilinx的藍圖中下一代RFSoC的開發已經啟動。第四代RFSoC中一個最核心的目標就是,在無線電中增加機器學習等推斷技術,將人工智能技術(AI)引入其中,這樣就可以根據網絡和用戶的情況作出智能地判斷,​​作出最“恰當”的反應,以最大化信號處理資源的使用效率。

比如想讓Massive MIMO的波束成形算法更有效,可以用機器學習算法根據用戶的行為來優化波束成形的技術,預測什麼時候什麼樣的用戶會加入某個片區網絡,預先分配一個波束給用戶,實現更精準的波束投放。



然而實現這種構想,現有的計算平台是不足以勝任的,這就需要仰仗Xilixn全新的ACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform,自適應計算加速平台)架構。 ACAP基於最新的7nm半導體工藝,這款高度集成的多核異構計算平台中集成了標量引擎(CPU)、自適應引擎(FPGA)和智能引擎(矢量處理器)等多種計算架構,能根據各種應用中工作負載的不同需求對硬件層進行靈活配置。



圖3,Versal ACAP功能框圖(圖片來源:Xilinx)


被稱為Versal AI RF的新一代RFSoC就將建立在這樣一個平台上,按照Xilinx的測算,AI的核心引擎可以把無線電的算法和AI算法結合在一起,相比現有基於16nm技術的平台,新方案可以將速度性能提高5倍。這樣對5G信號處理的支持無疑會更給力,讓開發者信心倍增。

可以說,通信行業是FPGA傳統的主流應用市場,隨著5G的興起,FPGA也一定會迎來新一波的發展浪潮。但是是否真正能夠達到“5G興,FPGA王”的境界,將標題中的問號變成嘆號,除了市場機會,也是事在人為。對市場的洞察、技術上的積澱,以及產品設計上的巧思……諸力疊加,才能夠獲得5G盛宴的VIP入場券。在這方面,Xilinx的RFSoC已經用實力證明,Ta確實是一個不容忽視的“人選”。



閱讀原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.