Avnet Asia Connect
 

5G兴,FPGA王?


5G无疑是当下电子行业都在期待的一场盛宴。在“5G改变世界”的宏大愿景下,大家都希望能够搭上“顺风车”,开启新一轮的高速增长。

在半导体行业中,很多迹象表明FPGA将成为支撑5G的一种关键的计算架构,甚至有人断言“5G兴,FPGA王”,认为FPGA将成为5G信号处理中占据统御地位的“王者”。

这样的说法从何而来?靠不靠谱儿?我们今天不妨一起来看看。




5G的新挑战

作为人类在移动通信领域的巅峰之作,5G在实现各种性能和功能上突破的同时,确实也带来了诸多挑战。比较突出的有以下三个方面:

• 首先,无线电管理的复杂性增加
为了满足在紧张的频谱资源下高速率的需求,5G采用Massive MIMO,这就需要更为先进的波束成形算法,势必增加无线电管理方面的复杂性。

• 其次,是如何管理前传带宽(Fronthaul BW)
在4G CPRI协议的基础上,5G又引入了XRAN、eCPRI、ETH等协议,要实现多协议支持,达到“融合接入”,需要足够的带宽,同时要有冗余设计资源来支持不断演进的5G协议。

• 第三,回传吞吐量增加了实时处理压力
5G回传吞吐量将是4G的10倍以上,这样大的数据量,对后续处理能力提出更高的要求。




如果我们对上述的挑战做进一步的解读,将其“翻译”为对5G信号处理和计算平台的要求,可以归纳为以下几点:

• 5G系统更为复杂,需要更为强劲的算力支持;
• 同时又要满足体积、功耗、成本等方面的约束;
• 需要有灵活的可配置性,应对协议的发展和算法的迭代;
• 还需要以更智能的方式,根据不同场景自适应调节,提升处理效率。



根据这样的标准去对标,FPGA确实是一种非常合适的技术,如果能够在此基础上,根据5G的需求做进一步地
优化,最终定义出更有针对性的平台化产品,FPGA离“王者”的位置也就会更近一步。



RF SoC平台

实际上对于这样的挑战和机遇,FPGA厂商早就有所体认,而且几年前就已经开始行动了。其中Xilinx公司2017年推出的RFSoC,就是最典型和成功的范例。

顾名思义,RFSoC不是一个单纯的可编程逻辑器件,而是一个集成了多种功能模块的异构平台。一种更通俗的理解就是,Zynq FPGA SoC是Xilinx推出的一个Arm+FPGA的异构平台,RFSoC则是在Zynq的基础上进一步集成了高性能的ADC和DAC,以及其他专用的功能电路模块,构成了一个面向5G的专用计算平台。



图1,Xilinx RFSoC平台路线图(图片来源:Xilinx)


这样的新架构带来的最直接的好处就是系统功耗和体积上的优化,根据Xilinx提供的数据,通过用集成直接RF采样技术取代分立数据转换器(ADC和DAC),RFSoC可削减50-75% 的功耗和封装尺寸,让5G高带宽、小体积的方案探索更为顺畅。与此同时,这种编程平台带来的灵活性也是不言而喻的,它减少了人们在5G部署初期由于不确定性而带来的犹疑。



随着5G商用进程的加速,RFSoC在短短两年的时间里,已经连续推出了三代产品。按照规划,于2019年下半年上市的第三代RFSoC,将支持8个或16个10.0GS/S DAC,以及8个5.0GS/S或16个2.5GS/S ADC,可对6GHz以下频段直接RF采样提供全面支持,功耗也将进一步降低20%。



图2. 第三代RFSoC平台系统框图(图片来源:Xilinx)



引入AI

不过,对照未来5G的技术需求,目前的RFSoC还不尽完美,所以在Xilinx的蓝图中下一代RFSoC的开发已经启动。第四代RFSoC中一个最核心的目标就是,在无线电中增加机器学习等推断技术,将人工智能技术(AI)引入其中,这样就可以根据网络和用户的情况作出智能地判断,作出最“恰当”的反应,以最大化信号处理资源的使用效率。

比如想让Massive MIMO的波束成形算法更有效,可以用机器学习算法根据用户的行为来优化波束成形的技术,预测什么时候什么样的用户会加入某个片区网络,预先分配一个波束给用户,实现更精准的波束投放。



然而实现这种构想,现有的计算平台是不足以胜任的,这就需要仰仗Xilixn全新的ACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform,自适应计算加速平台)架构。ACAP基于最新的7nm半导体工艺,这款高度集成的多核异构计算平台中集成了标量引擎(CPU)、自适应引擎(FPGA)和智能引擎(矢量处理器)等多种计算架构,能根据各种应用中工作负载的不同需求对硬件层进行灵活配置。



图3,Versal ACAP功能框图(图片来源:Xilinx)


被称为Versal AI RF的新一代RFSoC就将建立在这样一个平台上,按照Xilinx的测算,AI的核心引擎可以把无线电的算法和AI算法结合在一起,相比现有基于16nm技术的平台,新方案可以将速度性能提高5倍。这样对5G信号处理的支持无疑会更给力,让开发者信心倍增。

可以说,通信行业是FPGA传统的主流应用市场,随着5G的兴起,FPGA也一定会迎来新一波的发展浪潮。但是是否真正能够达到“5G兴,FPGA王”的境界,将标题中的问号变成叹号,除了市场机会,也是事在人为。对市场的洞察、技术上的积淀,以及产品设计上的巧思……诸力叠加,才能够获得5G盛宴的VIP入场券。在这方面,Xilinx的RFSoC已经用实力证明,Ta确实是一个不容忽视的“人选”。



阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.