|
讓您的創新永不落伍
一年一度的賽靈思開發者大會,在2019年12月3日-4日在北京國家會議中心拉開序幕!
賽靈思開發者大會,一個前所未有的開發者與專家思想與觀點,創意與方案親密接觸的平台;75場行業觀點、尖端技術和前沿應用相關的技術論壇;20多個小時,為期兩天的手把手開發者實驗室;上百名全球意見領袖、技術專家云集一堂。

在這裡,您可以一站式領略全球各地領先企業基於賽靈思的AI、數據中心,5G、工業、汽車等眾多領域各種最新創新成果展示。
作為本次大會的鑽石級贊助商及賽靈思全球最大的合作夥伴,安富利在會場4層 P-02展位隆重展出如下解決方案,與您分享安富利新生態系統的延伸產品及服務。
RFSoC 開發套件解決方案:
基於賽靈思Zynq UltraScale+™ RFSoC 器件系列,同時採用了來自MathWorks的LTE Toolbox工具和來自Qorvo的業界領先射頻元件,為工程師展示了基於RFSoC的完整設計工具鏈。

圖一,RFSoC 開發套件
基於Ultra96的雙攝像頭演示方案:
基於安森美半導體AR0144視頻傳感器,AP1302 ISP芯片和安富利Ultra96開發板。工程師可以基於Linux平台進行無縫的視頻採集和顯示處理,廣泛應用在便攜式視頻處理和人工智能分析等領域。
Ultra96的擴展板Click Board演示:
借助MikroElektronika Click Boards可以大大擴展Ultra96開發板的外設功能,700多種不同的 Click Board可以提供傳感器、顯示、存儲、定時、混合信號和音頻擴展等功能。該演示展示了一個6自由度傳感器可以基於Linux環境與Ultra96進行通信。

圖二,Ultra96的擴展板Click Board
UltraZed-EV VCU H.264編碼及網絡流演示:
安富利移植了基於賽靈思ZCU106 VCU TRD參考設計,容許工程師移植和添加各個功能模塊。我們通過提供指導性的博客文章、演示視頻以及一些輔助視頻,讓工程師可以建立自己的或使用已提供的設計文件。
基於Ultra96的機器人平台:
TurtleBot3 Burger是一款受歡迎的機器人操作系統平台(ROS),採用Ultra96-V2板改裝,並且升級了原有樹莓派板子的功能。它使用了賽靈思SDSoC和Vivado HLS工具,對SLAM功能的計算密集型部分在賽靈思芯片的邏輯部分(PL)進行了算法加速,並通過ROS-style的抽象層來訪問硬件加速器。

圖三,基於Ultra96的機器人平台TurtleBot3 Burger
安富利ADAS開發平台:
UltraZ-AD是安富利隆重推出的針對汽車駕駛輔助的開發平台,該平台採用了賽靈思2顆高性能的Zynq UltraScale+MPSoC器件和豐富的外設接口,可廣泛用於ADAS的眾多應用領域,包括:物體檢測、空間識別、路徑規劃等。該演示採用4個攝像頭輸入並基於賽靈思的DPU AI方案通過不同的神經網絡分別實現了不同應用的圖片檢測功能。
賽靈思Alveo加速卡的AI推理演示:
Mipsology的人工智能方案Zebra是一個基於賽靈思加速卡的高性能的AI推理方案。該方案可以無縫替代或補充傳統的基於CPU/GPU平台的AI方案,並達到更快和更低功耗的優異性能。

安富利服務器展示:
Avnet Integrated部門(安富利系統集成事業部)在本次盛會上也隆重推出2U2S的服務器產品,這款產品主要針對圖像3D 渲染和高性能計算等應用。我們同時攜手賽靈思和人工智能方案商Mipsology共同展示了基於Alveo加速卡的AI推理的高性能解決方案。
e絡盟供應鏈方案:
e絡盟-安富利的子公司也參加了此次盛會並展示了安富利的FPGA開發板、工程師社區以及完整的元器件採購供應鏈方案,為企業提供了快捷便利的元器件購買和技術交流平台,助力中小企業快速成長。

安富利已經準備好迎接當今市場最嚴峻的挑戰,無論您是在項目旅程中的哪個階段,我們都有能力為您定制解決方案,助您將明日技術快速推向市場。安富利及賽靈思期待與您在XDF大會上親密接觸。
參加XDF,解鎖FPGA、可編程SoC、ACAP無限潛能,突破算力極限,加速應用部署,激發你的靈感,增強你的技能,讓你的創新永不落伍!
閱讀原文
|