Avnet Asia Connect
 

让您的创新永不落伍


一年一度的赛灵思开发者大会,在2019年12月3日-4日在北京国家会议中心拉开序幕!

赛灵思开发者大会,一个前所未有的开发者与专家思想与观点,创意与方案亲密接触的平台;75场行业观点、尖端技术和前沿应用相关的技术论坛;20多个小时,为期两天的手把手开发者实验室;上百名全球意见领袖、技术专家云集一堂。



在这里,您可以一站式领略全球各地领先企业基于赛灵思的AI、数据中心,5G、工业、汽车等众多领域各种最新创新成果展示。

作为本次大会的钻石级赞助商及赛灵思全球最大的合作伙伴,安富利在会场4层 P-02展位隆重展出如下解决方案,与您分享安富利新生态系统的延伸产品及服务。



RFSoC 开发套件解决方案:

基于赛灵思Zynq UltraScale+™ RFSoC 器件系列,同时采用了来自MathWorks的LTE Toolbox工具和来自Qorvo的业界领先射频元件,为工程师展示了基于RFSoC的完整设计工具链。

图一,RFSoC 开发套件



基于Ultra96的双摄像头演示方案:

基于安森美半导体AR0144视频传感器,AP1302 ISP芯片和安富利Ultra96开发板。工程师可以基于Linux平台进行无缝的视频采集和显示处理,广泛应用在便携式视频处理和人工智能分析等领域。



Ultra96的扩展板Click Board演示:

借助MikroElektronika Click Boards可以大大扩展Ultra96开发板的外设功能,700多种不同的 Click Board可以提供传感器、显示、存储、定时、混合信号和音频扩展等功能。该演示展示了一个6自由度传感器可以基于Linux环境与Ultra96进行通信。


图二,Ultra96的扩展板Click Board



UltraZed-EV VCU H.264编码及网络流演示:

安富利移植了基于赛灵思ZCU106 VCU TRD参考设计,容许工程师移植和添加各个功能模块。我们通过提供指导性的博客文章、演示视频以及一些辅助视频,让工程师可以建立自己的或使用已提供的设计文件。



基于Ultra96的机器人平台:

TurtleBot3 Burger是一款受欢迎的机器人操作系统平台(ROS),采用Ultra96-V2板改装,并且升级了原有树莓派板子的功能。它使用了赛灵思SDSoC和Vivado HLS工具,对SLAM功能的计算密集型部分在赛灵思芯片的逻辑部分(PL)进行了算法加速,并通过ROS-style的抽象层来访问硬件加速器。



图三,基于Ultra96的机器人平台TurtleBot3 Burger



安富利ADAS开发平台:

UltraZ-AD是安富利隆重推出的针对汽车驾驶辅助的开发平台,该平台采用了赛灵思2颗 高性能的Zynq UltraScale+MPSoC器件和丰富的外设接口,可广泛用于ADAS的众多应用领域,包括:物体检测、空间识别、路径规划等。该演示采用4个摄像头输入并基于赛灵思的DPU AI方案通过不同的神经网络分别实现了不同应用的图片检测功能。



赛灵思Alveo加速卡的AI推理演示:

Mipsology的人工智能方案Zebra是一个基于赛灵思加速卡的高性能的AI推理方案。该方案可以无缝替代或补充传统的基于CPU/GPU平台的AI方案,并达到更快和更低功耗的优异性能。





安富利服务器展示:

Avnet Integrated部门(安富利系统集成事业部)在本次盛会上也隆重推出2U2S的服务器产品,这款产品主要针对图像3D 渲染和高性能计算等应用。我们同时携手赛灵思和人工智能方案商Mipsology共同展示了基于Alveo加速卡的AI推理的高性能解决方案。



e络盟供应链方案:

e络盟-安富利的子公司也参加了此次盛会并展示了安富利的FPGA开发板、工程师社区以及完整的元器件采购供应链方案,为企业提供了快捷便利的元器件购买和技术交流平台,助力中小企业快速成长。




安富利已经准备好迎接当今市场最严峻的挑战,无论您是在项目旅程中的哪个阶段,我们都有能力为您定制解决方案,助您将明日技术快速推向市场。安富利及赛灵思期待与您在XDF大会上亲密接触。

参加XDF,解锁FPGA、可编程SoC、ACAP无限潜能,突破算力极限,加速应用部署,激发你的灵感,增强你的技能,让你的创新永不落伍!



阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.