Avnet Asia Connect
 

化繁为简,安富利如何撬动千亿美元物联网服务大市场


惊艳MWC19上海的物联网解决方案展台

生活中有许多烦心事,要解决这些生活中常见的烦心事,往往需要电工、水暖工、清洁工大量辛勤的劳作。那么问题就来了:究竟有没有一种方法,可以实现对设备故障和突发情况的提前预知、及时报警以及迅速解决?

在MWC19上海展会现场,作为物联网技术解决方案提供商,安富利为大家集中展示了在智能工厂、智慧农业、智能楼宇、智能家居、环境监测等领域的物联网解决方案,吸引了众多专业人士和科技发烧友驻足关注。



位于MWC19上海现场的安富利展台


事实上,物联网并非新生事物,其概念诞生至今已有几十年的历史。不过物联网技术真正走进千家万户,改变人们的工作和生活,却是这几年才开始。从单点技术,到场景应用,物联网技术还有很长的鸿沟需要跨越。而跨越的关键,就在于深入成千上万差异化场景下的物联网服务。



物联网大趋势

如果我们把整个物联网行业比作一座漂浮在水面上的冰山,那么看得见摸得着的传感器、半导体和其他硬件设备,只不过是水面上的冰山一角,藏在水面下的物联网服务才是冰山的主体。



对于想要进军物联网领域的企业而言,买来就用的硬件设备不是问题,个性化的物联网服务是他们最看重的能力。然而,物联网服务虽然市场巨大,但是却痛点无数。


首先,物联网并不是单一的技术产品,而是涉及射频、嵌入式、传感器、无线传输、信息处理等多种技术,而且应用场景极为广泛,包含智慧城市、智能制造、无人驾驶、智慧零售等诸多领域。企业在物联网布局的实际需要,也不是分散、互不联通的单点技术解决方案。越来越多企业都希望能够将不同类型的方案整合在一起解决问题,并实现不同方案之间的打通。

其次,物联网并没有通用性和标准化方案,行业和场景定制性非常强。即使是同一行业、同一场景,其具体的方案设计也可能会因为用户的实际需求不同而导致大相径庭,所以必须定制化开发和优化。这也从客观上限制了物联网技术的大规模普及速度。

第三,物联网技术进化速度太快,而且随着5G、AI人工智能等新兴技术的迅速发展和普及,物联网技术正在与5G、AI等技术发生大融合。因此物联网技术不仅要解决当下的问题,而且也要考虑前瞻性、扩展性、持续进化能力等多方面的因素。而企业很难仅仅依靠自己的力量就能跟得上技术迭代,而如果搭建自己的物联网技术团队,既没有必要,又成本高昂。





一站式物联网服务提供商模式

对于物联网服务的无数痛点,我们为此探索出了一条路径:一站式物联网服务提供商模式,而且已经被大量用户案例成功验证。

从生态布局来看,安富利提出了构建打通物联网产业链六大能力模块的生态平台,通过平台开放性和技术独创性两大维度,打造实现目标的最佳路径。



众所周知,物联网产业链上下游厂商众多,行业分工细致,这也成为了企业寻求整体解决方案的障碍。安富利亚洲方案发展副总监黎伟昌认为,客户主要寻求的是物联网服务,而物联网服务需求多种多样,单独一家公司绝对不能满足用户的需求。

为此,安富利携手服务提供商、连接器提供商、设备制造商、电子元器件供应商、系统集成商、云/数字平台提供商六大领域的可靠合作伙伴,化繁为简,打造一站式物联网服务,提供端到端物联网解决方案。安富利独特的端到端生态系统,可在产品生命周期的每个阶段为不同规模的客户提供设计、产品、营销和供应链专业知识,减少将产品投放市场所需的时间、成本和复杂性。安富利的智能物联网解决方案能够帮助企业迅速启动面向工业、零售及其他应用场景的物联网产品和系统的开发。



安富利亚洲方案发展副总监黎伟昌


作为一家物联网科技企业,我们对自身的定位非常清晰:
不仅是技术解决方案提供商,更是生态连接者和开放平台。




閱讀原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.