|
直击 5G 三大痛点,Xilinx “硬实力” 闪耀上海 MWC
在 5G 芯片和商业部署领域遥遥领先的赛灵思,首次入驻上海 2019 MWC,通过现场演示、视频、论坛演讲以及展台不胜负荷之密集交流,与前往观看与交流的5G先行者们运筹帷幄,共襄盛举。


没错!5G商用已经开始! 赛灵思与其客户走在了最前方
赛灵思与三星电子今年二月携手在韩国完成了全球首例 5G 新无线电 (NR) 商用部署,在其它国家和地区的部署已是紧锣密鼓,如箭在弦,赛灵思独特、灵活智能和专门为5G打造的异构平台产品,成为5G发展背后的强大推手,从接入,到核心再到数据中心,赛灵思通过为客户打造灵活应变的5G架构,推动了5G链条上各类企业的脱颖而出。

赛灵思独特、灵活智能和专门为5G打造的异构平台产品,成为5G发展背后的强大推手
直击5G三大关键痛点 容量、连接及性能,赛灵思技术正在帮助解决5G关键三大痛点。
对于 5G 而言,赛灵思的技术正在帮助解决容量、连接以及性能挑战。并灵活支持多标准、多频带和多子网络,实现各种物联网驱动的 5G 应用。


只有赛灵思能够提供这样一个灵活的、基于标准的解决方案,融软件可编程能力、多标准多频带硬件优化为一体, 并将任意(any-to-any)连接以及保密性等功能紧密结合在一起,以满足 5G 网络的需求。
主题演讲 演讲主题:自适应、智能化的5G基站
演讲嘉宾:阮铭博士 (Matt Ruan),赛灵思资深无线系统架构师
内容服务商在5G基础设施建设中的影响力越来越大,新的5G核心网必须是面向新的服务的,这要求网络自动适应实时订购的服务,并高度智能的调动资源。传统硬件结构只能支持预先设定的使用场景,难以满足新的网络需求。赛灵思是5G射频单元和大规模多天线系统的核心供应商,独家推出了集成射频直采高速数模转换器的可编程逻辑器件,大大提高了系统效率和集成度,在多天线系统,传统宏站,和小站中都得到了应用。
赛灵思无线架构师阮铭博士在主题报告中介绍赛灵思创新的 Zynq UltraScale+ RFSoC 系列产品和最新的 Versal 器件,及其在 5G 基站中的应用。

Dr. Matt 的全文演讲视频我们在今日发布的另外一则图文之中进行刊载,欢迎收看。
赛灵思及客户演示
以下限于篇幅仅列举部分方案,更多 5G 方案和产品演示,敬请点击“阅读原文”访问
Xilinx eCPRI/ROE 演示
赛灵思已经准备好 ORAN 开放前传标准实现所需要的 IP,助力客户使用赛灵思 eCPRI/ROE IP 快速开发 O-DU、O-RU,及 FHGW 产品。该演示采用两块 ZCU102 模拟 O-DU 和 O-RU,演示了开放前传数据通路 O-RU -> O-DU -> O-RU。同时还演示了开放前传中的同步解决方案,SyncE 和 1588 时钟同步方案。

基于RFSoC的5G NR/LTE演示
赛灵思 Zynq UltraScale+ RFSoC 高度集成了多通道射频采样 ADC/DAC 模块,在 5G NR 应用中极具功耗、板卡尺寸、研发周期的竞争优势。演示输入 5G NR/LTE 帧信号到 DAC 链路,DAC 射频采样输出 5G NR/LTE 射频信号,通过频谱仪分析信号 EVM 及 ACLR 等指标。同时通过 ADC 射频采用 5G NR/LTE 射频信号,演示 RFSoC ADC 射频指标。

创智联恒 5G 白盒平台
5G白盒平台是创意信息控股子公司创智联恒与美国RF DSP Inc. 公司合作研发。eMIMO 5G白盒平台包括eMIMO白盒5G硬件和5G MIMO O-RU开发解决方案,支持O-RAN联盟白盒硬件规范和Option 7.2x、Option 8 切分。
方案使用赛灵思 16nm FPGA作为硬件开发平台,用于DL和UL系统验证的MATLAB仿真参考、Low PHY, eCPRI/RoE, 支持4T4R分布式小基站到64T64R Massive MIMO。本次MWC展出的平台还支持先进的通用宽带大规模MIMO软件定义无线电、多频道宽带RF回放和记录、宽带频谱监测、数字波束形成雷达系统、2D和3D测向以及大规模多通道数据采集系统

佰才邦5G Sub-6Hz室分方案
演示方案为基于赛灵思 Zynq UltraScale+ SoC系列的Baicells(佰才邦)5G室分方案,包括采用基于集成了SD-FEC硬核的RFSoC芯片开发的高性能低功耗的加速同步PCIe卡,支持不同GPP平台的物理层加速, 以及基于MPSoC开发的O-RU同时支持O-RAN开放eCPRI和传统CPRI前传接口, 打造开放创新的新一代解决方案。佰才邦在本次MWC上海大会期间联合CMCC的O-RAN WG7白盒参考设计演示方案,包含了上述基于赛灵思 FPGA的产品和技术。


更多有关赛灵思 5G 方案的展示,欢迎您点击“阅读原文”,访问赛灵思官网。
閱讀原文
|