|
Alveo U50:
业界首款面向任意数据中心和各种云的自适应计算、网络和存储加速器卡

赛灵思 Alveo™ U50 数据中心加速器卡为金融计算、机器学习、计算存储以及数据搜索和分析领域的工作负载提供优化加速功能。U50 基于赛灵思 UltraScale+™ 架构,采用高效的 75 瓦封装,外形小巧,U50 包括 带宽为 460GB/s 的 HBM2,100GbE 网络和 PCI Express 4.0,专为部署在任意服务器上而打造。
强大的数据中心加速
致力于性能与效率
• 借助 8GB、每秒带宽 460GB的 HBM 存储器(32 AXI 通道访问)与第四代 PCIe Gen4 互联加速应用性能
• 通过支持 4x 10GbE、4x 25GbE、1x 40GbE 或 1x 100GbE 的 100G 网络,实现低时延网络功能
在最广泛的工作负载范围内优化性能
• 加速计算,网络和存储工作负载
• 随着工作负载与算法通过可重配置架构(与固定架构的替代方案不同)不断发展,应用性能实现最大化
可部署于任意服务器 - 从本地到云端
• 专为扩展架构支持所有服务器而打造 - 外形小巧,可支持 75 瓦的较低包络功率
功能强大的开发者平台
• 充分利用赛灵思与合作伙伴应用不断发展的大型数据库
• 利用赛灵思 SDAccel™ 开发环境与机器学习套件,开发差异化解决方案
应用分析
计算存储加速
• Alveo U50 可提供最快且最灵活的压缩/解压加速;
• 成本更低 - Alveo U50 加速压缩能够降低 33% 的成本。(基于 10GB/s 吞吐量和 2:1 压缩)
金融模拟 - 网格计算

• 最快速地获得深入见解
• 降低运营成本,实现功耗效率最大化
• 确定性时延提供一致性能
超低时延网络

• 将时延降低 20 倍
• 与 CPU 相比,Alveo U50 可提供低于 500ns 的交易时间与 10us 时延
• 确定性吞吐量率
深度学习推断加速

• 10 倍吞吐量 – 每秒符号翻译
• 将时延降低 25 倍
• 显著提升每个节点的功率效率
数据分析加速

• 与 CPU 相比,实现更高的查询吞吐量与更快的响应时间
• 每个节点成本效益更高
• 降低运营成本
閱讀原文
|