Avnet Asia Connect
 

Xilinx 灵活应变的数据中心方案,专用 IP 资源一览

功能强大的高度灵活性处理平台可在数据中心和云端实现快速创新!



过去 10 年来,云计算成为在全球范围内出现的的一个新兴市场,通过因特网为全球数十亿用户提供计算服务。云计算趋势的发展反映出人们使用计算机方式的根本变化。云技术可为企业提供新的方式,将任务从本地 IT 基础架构转移到优化的远程计算集群,同时也交到云服务供应商的手中。对于消费者而言,云技术可在世界任何一个地方通过各种计算设备无缝提供视频、消息发送、社交网络连接、游戏、音乐、网络搜索以及基于语音的帮助等众多服务。云计算市场每天都在增长,不仅是规模变大,而且所提供的服务也呈现出绝对多样化的增长态势。数据中心需要适应性极强的智能计算,有 3 大主要原因:

• 现在捕获和分析非结构化数据量的激增,特别是图像和视频内容。对非结构化数据的分析增加了数据中心
  的计算负担。
• 应用中集成人工智能,正推动着机器学习训练及推断需求的快速增长。这些新功能为数据中心带来了显著
  增加的计算工作负载。
• 摩尔定律的消亡促进了加速器时代的到来。数据中心应用的多样性和广度不断提升,需要不同的优化加速器
  架构,而创新的速度正在超越芯片的设计。


赛灵思提供高度灵活的自适应处理平台,支持数据中心内部计算、存储和网络的创新:


现在,应用开发人员和系统设计人员等都可在公有云中使用自适应性极强的 赛灵思技术来开发和部署解决方案。现在您也可以从业界实力最强的云服务提供商处直接购买赛灵思 FPGA 服务。


数据中心IP

赛灵思面向数据中心的 SmartCORE IP 与 LogiCORE™ IP不仅有备有文件的、业经验证的 IP 核(可执行包括流量管理、数据包处理、TCP 卸载、密码、压缩和安全在内的复杂网络功能),而且还有包括 1G/10G/40G/100G 以太网 MAC、PCIe 2 代及 3 代、XAUI/XLAUI/CAUI、串行快速 I/O、SATA 和 SAS 在内的所有重要 I/O 接口,可为系统设计人员的项目提供先人一步的优势。

许多这些业经验证的 IP 核都可进行配置,因而可针对特定应用性能需求进行量身定制。赛灵思提供各种专业人士及设计服务帮助客户适应并使用本 IP,以帮助他们创建领先一代的设备设计。


这里是专门用于数据中心设备设计的所有 SmartCORE IP 及 LogiCore IP 的综合表。

闪存寄存器

高级闪存控制器接口 (AFCI)
  1.多端口架构允许连接多达 32 个 NAND 设备(总共 128 个 NAND 目标)
  2.积极保持每个 NAND LUN 的命令,可最大限度提高 NAND 输出输出的吞吐量
  3.用于命令提取、命令完成以及数据传输的行业标准总线接口 (AXI-4) 主设备
  4.支持 NV-DDR、NV-DDR2、Toggle 2.0
  5.更多 IP。

 
闪存纠错

闪存存储器 LDPC 纠错
  1.业界最佳的代码性能接近香农限制
  2.使用专用优化方法实现了低于 1e-15 的低错误底限
  3.支持即时代码率转变
  4.高吞吐量及低时延性能
  5.更多 IP。

 
网络流量管理

流量管理器
  1.32k 队列
  2.5 个阶段
  3.每个阶段的 SP+DWRR
  4.更多 IP。


 
NIC 功能

资源种类
  1.低时延以太网 MAC
  2.低延时 25G Ethernet IP
  3.TCP 卸载引擎
  4.XAUI
  5.更多 IP。

 
数据安全与压缩

资源种类
  1.AES 加密
  2.LZRW3 数据压缩
  3.IPSEC 和 MACSEC 安全协议
  4.AES/XTS 加密内核
  5.更多 IP。

 
PCIe 第 2&3 代产品

资源种类
  1.符合 PCI Express™ 基本规范 3.0/2.0/1.1 版
  2.支持每秒 8.0、5.0 及 2.5 Gb 的串行解串器
  3.32、64、128 及 256 位内核带宽有助于用户将内核速度与工艺性能进行匹配
  4.支持 AER、ECRC、MSI-X、多矢量 MSI 和通道反转
  5.更多 IP。

 
存储接口

资源种类
  1.串行 ATA (SATA)
  2.串行连接 SCSI (SAS)
  3.NVMe 主机/启动程序内核
  4.NVMe 设备/目标内核
  5.更多 IP。




阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.