Avnet Asia Connect
 

安富利最新推出 Ultra96-V2 開發板


近日,全球領先的技術解決方案提供商安富利在成功推出其Ultra96開發板僅一年後,再次發布新的Ultra96-V2,為工業級人工智能(AI)和物聯網(IoT)應用提供動力。安富利的Ultra96-V2配備了更新的無線電模塊,使工程師能夠將業務擴展到新市場,是智能家居、汽車、工業控制和許多其他應用的理想平台。

“Ultra96-V2開發板為工程師和創客提供了一種極具價格競爭力的開發平台,可以快速構建人工智能、物聯網、機器人及其他領域的下一個突破性原型設計,”安富利技術營銷總監Bryan Fletcher表示。 “我們很自豪能夠支持96Boards 計劃,為這個Arm專家和愛好者社區帶來全新性能、格外節能和可編程的邏輯優勢。”



Ultra96-V2通過可編程邏輯中的一系列外設和加速引擎增強了96Boards社區的功能,而其他產品則無法提供。與其前身一樣,Ultra96-V2是基於Arm的Xilinx Zynq UltraScale +™MPSoC開發板,並基於Linaro 96Boards Consumer Edition(CE)規範構建。 96Boards是開源開發平台,可供系統軟件開發人員用於軟件應用程序、硬件設備和操作系統的內核編程。

利用Ultra96-V2的新功能——來自Microchip的、已獲得超過75個國家的機構認證的Wi-Fi / 藍牙無線電模塊,工程師們現在可以擴大其創新的全球市場範圍。其無線選項包括802.11b/g/n WiFi和藍牙5低功耗支持。



安富利還更新了Ultra96-V2上的所有組件,以提供工業溫度級選項,從而使電路板可以在惡劣的工業應用中運行。利用英飛凌專為滿足嚴格的電路板空間要求而設計的集成電源管理IC(PMICS),它還可實現額外的功率控制和監控。

“Ultra96-V2讓96Boards社區成員得以探索可編程邏輯從而加速軟件開發。軟件工程師的C、C ++和OpenCL算法可以編譯到Zynq UltraScale + MPSoC的FPGA部分,以實現大規模並行計算能力和真正的高性能,”Xilinx嵌入式軟件的首席技術官Tomas Evensen說。



技術規範

Ultra96-V2的功能包括:
• Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZU3EG A484
• Micron 2 GB (512M x32) LPDDR4 Memory
• Delkin 16 GB microSD卡+適配器
• PetaLinux環境可供下載
• Microchip Wi-Fi / Bluetooth
• Mini DisplayPort (MiniDP或mDP)
• 1個USB 3.0型Micro-B上行端口
• 2個USB 3.0、1個USB 2.0 A型下行端口
• 40-pin 96Boards低速擴展接頭
• 60-pin 96Boards高速擴展接頭
• 85mm x 54mm外形尺寸
• Linaro 96Boards Consumer Edition兼容

該平台以完整的開發套件形式提供,包括:
• Ultra96-V2開發板
• 16 GB microSD卡 + 適配器
• 來自Xilinx的SDSoC許可證憑證
• 快速入門指南



Ultra96-V2開發板將於6月起在亞洲上市,售價249美元。請點擊閱讀原文了解詳情並進行預定。

安富利新推出的Ultra96-V2是為智能家居、汽車、工業控制等眾多工業級人工智能(AI)和物聯網(IoT)應用提供動力的理想平台 。





閱讀原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2019 Avnet, Inc. All rights reserved.