|
如何打造完美的工业4.0 人机界面

从工厂自动化的操作面板到医患监护系统,物联网正改变着所有类型的人机界面(HMI),并因而将网络安全和功能安全,以及混合了云端和本地断的数据扩展至所有这些可视化的信息交互节点。
此外,边缘计算的兴起正在推动 HMI 的演进, 使其朝着能够对分布式数据进行智能、交互性分析的方向发展,而不只是作为显示器和 I/O 的工具。
赛灵思 Zynq SoC 提供了一个可扩展的处理器平台,在不影响安全关键系统的同时,可以支持各种可视化和分析类应用,其中包括针对IIOT混合安全等级要求的工业显示,到功能丰富、定制化的 GL Studio HMI。与其他大多数现代工业4.0设备一样,HMI 要求支持 IEC 62443、IEC 61508 SIL 3等安全标准,更长的生命周期,恶劣环境下的可靠性,更小的功率及物理封装尺寸,以及与嵌入式软件架构和网络的兼容性。众所周知,赛灵思 Zynq SoC 满足所有上述需求,是嵌入式工业平台的最佳选择。此次研讨会,赛灵思将联合国际一流的电子系统科技服务公司恒润科技,与您共同探讨 Zynq 可编程 SoC 生成 3D 图形的完美能力。
本次研讨会中,您将了解以下内容:
1. Zynq SoC 支持的HMI 及其他的工业应用;
2. Zynq UltraScale+ 专用 GPU 支持的 DiSTI GL Studio,该产品可以使用户接口(UI)开发者能够构建世界一流的、高保真的、带功能安全的 2D/3D 图形;
3. 赛灵思 SoC如何支持分析、机器学习和其他形式的边缘计算来满足低延迟、强实时性要求;
4. 如何提升高安全性和非安全性 HMI 的可靠性、交互性和复杂性等级。
演讲嘉宾

翁羽翔 ( Trevor Weng )
赛灵思,工业与医疗市场经理
翁羽翔 (Trevor Weng)先生现任赛灵思公司工业与医疗市场经理,
负责亚太工业和医疗市场策略与业务发展工作。
他在通信,半导体和嵌入式行业拥有超过11年的工作经验。

伍敏杰
恒润科技,HMI 技术总监
伍敏杰先生现任恒润科技 HMI 技术总监,负责汽车电子和军工电子市场的人机交互的技术和业务发展工作。
他在汽车领域拥有超过10年的工作经验。从事过多年的人机交互界面的开发工作,熟悉整个HMI设计、
开发、测试流程。
阅读原文
|