|
靈活應變的加速是將人工智能從雲端帶到邊緣的關鍵
安富利 9月26日
作者:賽靈思戰略市場開發總監 Dale Hitt
人工智能新興應用通過帶可配置加速的片上系統器件來滿足日益嚴格的性能和效率需求
隨著智能安全、機器人或無人駕駛汽車等應用越來越依靠嵌入式人工智能技術來提高性能,交付全新的用戶體驗,傳統計算平台上的推斷引擎很難在有限的功耗、時延和物理尺寸限制下滿足實際要求。推斷引擎必須滿足嚴格定義的推斷精度,還受限於總線寬度,而且存儲器難以為最佳速度、效率和晶片面積進行調整優化。我們需要靈活應變的計算平台來滿足運行一流卷積神經網絡 (CNN) 的嵌入式 AI 的要求。

放眼未來,適應於更多前沿神經網絡的靈活性是我們的主要關注點。今天廣受歡迎的 CNN 正加速被新型的先進架構所取代。然而,傳統的 SoC 設計要使用當前的神經網絡架構知識,從開發開始到未來部署通常需要大約三年時間。 RNN 或 Capsule Network 等新型神經網絡可能會讓傳統 SoC 變得低效,也難以提供保持競爭力所需的性能。
嵌入式 AI 要滿足最終用戶期望,特別是要跟上可預見的未來不斷提升的需求,就必須採用更加靈活的自適應計算平台。我們可利用用戶可配置的多核片上系統(MPSoC) 器件,整合主應用處理器和可擴展的可編程邏輯結構,包含可配置的存儲器架構和滿足可變精度推斷所需的信號處理技術,從而滿足上述要求。
推斷精度
在傳統的 SoC 中,決定性能的特性如存儲器架構和計算精確度等是固定的。最小值通常為 8 位,由核心 CPU 定義,不過就給定的算法而言最佳精度可能更低。 MPSoC 支持可編程邏輯優化至晶體管層面,這就能根據需要讓推斷精度降低到 1 位。此外,這類器件還包含成千上萬可配置的 DSP slice,能高效處理乘積累加 (MAC) 計算。
能自由優化推斷精度,根據平方律提供剛好滿足需求的計算效率,也就是說單位的運算用1 位核心執行,相對於用8 位核心完成相同計算而言,所需的邏輯僅為1/64 。此外,MPSoC 能讓推斷精度針對神經網絡的每層做出不同優化,從而以最大的效率提供所需的性能。
存儲器架構
除了通過改變推斷精度來提高計算效率之外,配置可編程片上存儲器的帶寬和結構能進一步提高嵌入式 AI 的性能和效率。定制 MPSoC 相對於運行相同推斷引擎的傳統計算平台而言,片上存儲器可能達到 4 倍多,存儲器—接口帶寬可能達到 6 倍。存儲器的可配置性使得用戶能減少瓶頸,並優化晶片資源的利用率。此外,典型的子系統只有有限的片上集成高速緩存,必須與片外存儲設備頻繁交互,這就會增加時延和功耗。在 MPSoC 中,大多數存儲器交換都在片上進行,這就會大幅提高速度,而且相對於片外存儲器交互而言功耗降低超過 99%。

晶片面積
解決方案的尺寸也越來越重要,特別就採用移動 AI 的無人機、機器人或無人/自動駕駛汽車而言尤其如此。 MPSoC 的 FPGA 結構上實現的推斷引擎可能僅佔用傳統 SoC 八分之一的晶片面積,這就能讓開發人員在更小的器件中構建功能更強大的引擎。
此外,MPSoC 器件系列為設計人員提供了實現推斷引擎的豐富選擇,能支持最節能、成本效率最高、面積佔用最小的方案,從而滿足系統性能要求。一些通過汽車應用認證的部件具備硬件功能安全特性,達到業界標準的 ISO 26262 ASIL-C 安全規範,這對自動駕駛應用而言至關重要。比如賽靈思的Automotive XA Zynq UltraScale+ 系列採用64 位四核ARM Cortex-A53 和雙核ARM Cortex-R5 處理系統以及可擴展的可編程邏輯結構,這就能在單個晶片上整合控制處理、機器學習算法和安全電路,同時提供故障容錯功能。
今天,嵌入式推斷引擎可用單個 MPSoC 器件實現,功耗低至 2 瓦,這對移動機器人或自動駕駛汽車而言都是比較合適的功耗水平。傳統計算平台即便現在也無法用這麼低的功耗運行實時 CNN 應用,未來也不太可能在更嚴格的功耗限制條件下滿足更快響應和更複雜功能的日益嚴格的要求。基於可編程 MPSoC 的平台能夠提供更高的計算性能,更高的效率,也能在 15瓦以上的功率水平下減小面積和減輕重量。
如果開發人員不能在自己的項目中輕鬆地實現這些優勢,那麼這種可配置型多平行計算架構的優勢就僅限於學術領域。成功需要適當的工具來幫助開發人員優化目標推斷引擎的實現。為了滿足有關需求,賽靈思不斷擴展開發工俱生態系統和機器學習軟件堆棧,並與專業合作夥伴合作,一起簡化和加速計算機視覺和視頻監控等應用的實現。
面向未來的靈活性
利用 SoC 的可配置性為手頭應用創建最佳平台,也使得 AI 開發人員能夠靈活地跟上神經網絡架構快速發展演進的要求。業界可能遷移到新型神經網絡的可能性,對於平台開發人員來說是一個巨大的風險。可重配置的 MPSoC 通過重配置並用當前最先進的策略來構建最高效的處理引擎,能夠讓開發人員靈活地響應神經網絡架構方式的變化。
AI 越來越多地嵌入到各種設備中,包括工業控制、醫療設備、安全系統、機器人和自動駕駛汽車等。利用可編程邏輯結構的 MPSoC 器件的靈活應變加速技術,是提供保持競爭力所需的快速響應和高級功能的關鍵。
閱讀原文
|