Avnet Asia Connect
 

直播預告:如何打造完美的工業4.0 人機界面





• 日期:2018年12月20日

• 時間:10:00 - 11:30

• 地點:http://live.vhall.com/520173269

• 或者掃描下方二維碼即可報名註冊:




從工廠自動化的操作面板到醫患監護系統,物聯網正改變著所有類型的人機界面(HMI),並因而將網絡安全和功能安全,以及混合了雲端和本地斷的數據擴展至所有這些可視化的信息交互節點。

此外,邊緣計算的興起正在推動 HMI 的演進, 使其朝著能夠對分佈式數據進行智能、交互性分析的方向發展,而不只是作為顯示器和 I/O 的工具。

賽靈思Zynq SoC 提供了一個可擴展的處理器平台,在不影響安全關鍵系統的同時,可以支持各種可視化和分析類應用,其中包括針對IIOT混合安全等級要求的工業顯示,到功能豐富、定制化的GL Studio HMI。與其他大多數現代工業4.0設備一樣,HMI 要求支持IEC 62443、IEC 61508 SIL 3等安全標準,更長的生命週期,惡劣環境下的可靠性,更小的功率及物理封裝尺寸,以及與嵌入式軟件架構和網絡的兼容性。眾所周知,賽靈思 Zynq SoC 滿足所有上述需求,是嵌入式工業平台的最佳選擇。此次研討會,賽靈思將聯合國際一流的電子系統科技服務公司恒潤科技,與您共同探討 Zynq 可編程 SoC 生成 3D 圖形的完美能力。


演講嘉賓



翁羽翔 ( Trevor Weng )

賽靈思,工業與醫療市場經理

翁羽翔 (Trevor Weng)先生現任賽靈思公司工業與醫療市場經理,
負責亞太工業和醫療市場策略與業務發展工作。
他在通信,半導體和嵌入式行業擁有超過11年的工作經驗。





伍敏杰

恒潤科技,HMI 技術總監

伍敏杰先生現任恒潤科技 HMI 技術總監,負責汽車電子和軍工電子市場的人機交互的技術和業務發展工作。 他在汽車領域擁有超過10年的工作經驗。從事過多年的人機交互界面的開發工作,熟悉整個HMI設計、 開發、測試流程。



通過本次研討會,您可以學習到:

• Zynq SoC 支持的HMI 及其他的工業應用;
• Zynq UltraScale+ 專用 GPU 支持的 DiSTI GL Studio,該產品可以使用戶接口(UI)開發者能夠構建世界一流的、高保真的、帶功能安全的 2D/3D 圖形;
• 賽靈思 SoC如何支持分析、機器學習和其他形式的邊緣計算來滿足低延遲、強實時性要求;
• 如何提升高安全性和非安全性 HMI 的可靠性、交互性和復雜性等級。



發送 直播福利 到賽靈思官微,了解福利規則




閱讀原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2018 Avnet, Inc. All rights reserved.