|
安富利高管上榜2018工業物聯網最具影響力100人
安富利 9月13日
日前,在IoT ONE的評選中,安富利公司物聯網業務副總裁Lou Lutostanski先生成功入選“2018工業物聯網最具影響力100人”(Top 100 Industrial IoT Influencers 2018)!這也是對安富利公司多年來在工業物聯網領域不輟耕耘、引領技術進步的肯定!

安富利物聯網業務副總裁 Lou Lutostanski
經過近十年的高速發展,物聯網已經不再是一個新奇的概念,而是已經實實在在融入到人們的生活中。特別是消費物聯網的發展,已經讓手機操控家電、手環監護健康數據這類物聯網應用成為越來越多消費者的日常。
與此同時,雖然與普通大眾有些“距離”,但是物聯網在工業領域的應用也獲得了長足的進步。作為工業4.0的一個基礎性的賦能技術,工業物聯網正在改變我們所熟悉的工業生產的模式和生態,讓製造業在滿足用戶個性化需求的同時也變得更為高效。
不過,和人們觸手可及的消費物聯網相比,由於應用場景的特殊性,工業物聯網有很多自有的特徵,這也為其“落地”增加了額外的約束條件和更多的挑戰。我們歸納起來,有以下幾點:
廣泛的連接性:
讓工業設備連接組網,是工業物聯網的第一步。工業物聯網系統必須兼容多樣化的連接方式,以建立暢通可靠的數據通道。連接方式中,既包括有線的工業以太網連接,也包括WirelessHART、ISA100.11a、WIA等工業無線連接標準,還要考慮不斷向工業領域滲透的通用無線通信協議,如藍牙、zigbee、NB-IoT等。

實時性與跨域融合:
與互聯網依託的IT(Information Technology)域不同,工業物聯網中的設備工作在OT (Operation Technology)域,對時間更為敏感,需要更高的硬實時性能,這是傳統的IT技術所無法滿足的,因此需要發展出針對性技術——如時間敏感性網絡、實時操作系統等——作為支撐。同時,工業物聯網又需要考慮IT和OT網絡的跨域融合,只有這樣,才能實現工業製造現場與企業信息管理系統中數據的完美交互和共享。

可靠性和安全性:
工業互聯網一方面要能夠滿足工業應用的可靠性要求,另一方面更要具備足夠的能力確保信息安全。以前IT域和OT域是彼此隔離的,而工業物聯網中兩者的融合在促進數據流動和共享的同時,勢必會給網絡帶來遭受安全威脅的風險。多層次的信息安全防護必不可少。

邊緣計算力:
從工業物聯網的上述特性可以看出,不論是基於大數據的快速推理判斷,還是不同通信互連協議之間的轉化“解讀”,抑或是更高安全功能的實施,都需要更強大的計算能力作為支撐,特別是對於網絡邊緣端的設備,需要在滿足外形、成本、功耗等要求的同時,提供足夠的高性能計算能力,這無疑也是一個不小的挑戰。

因此,工業物聯網與消費級的物聯網應用相比,具有更高的技術和經驗門檻。作為全球領先的技術分銷商,安富利不僅可以為工業用戶的物聯網化升級提供工業級的產品,還有經驗豐富的技術團隊提供支持。而且根據工業物聯網發展過程中的關鍵“痛點”,安富利還推出了一系列開發工具和解決方案,讓用戶可以快速上手,應對不同工業應用場景中碎片化的需求挑戰。
比如圖1中,安富利的MicroZed工業物聯網入門套件,可以支持設計人員快速開發出邊緣設備到雲端的基於互聯網連接的解決方案。
 圖1,安富利的MicroZed工業物聯網入門套件
對於希望在工業物聯網應用中引入機器視覺功能,讓工業設備獲得更強的視覺感知能力的應用,安富利提供了基於FPGA SoC器件的物體識別解決方案,非常適合機器人定位等工業應用。 (見圖2)

圖2,安富利基於FPGA SoC的物體識別方案
電機是工業製造系統中關鍵的執行機構,安富利推出了基於FPGA的無感測器FOC矢量電機控制解決方案,不僅可以滿足高效率、高精度、高響應速度的電機控制需要,還可以滿足實時工業網絡協議的要求。 (見圖3)

圖3,安富利基於FPGA的無感測器FOC矢量電機控制方案
工業物聯網的發展也引發了工業人機界面(HMI)的進化,易於使用的可視化界面成為主流。安富利的基於i.MX6UL SOM的HMI開發套件,就是為工業HMI開發提供的一個便捷高效的開發利器。

圖4,安富利提供的基於i.MX6UL SOM的HMI開發套件
總之,隨著工業物聯網的發展,安富利提供的技術資源也在不斷豐富和擴充。相信在未來各式各樣的工業物聯網的“榜單”中,安富利也會成為“常客”,成為工業物聯網用戶心目中值得信賴的技術夥伴。
請關注安富利官方微信:
安富利微信公眾號: AvnetAsia

閱讀原文
|