Avnet Asia Connect
 

安富利高管上榜2018工业物联网最具影响力100人


安富利 9月13日

日前,在IoT ONE的评选中,安富利公司物联网业务副总裁Lou Lutostanski先生成功入选“2018工业物联网最具影响力100人”(Top 100 Industrial IoT Influencers 2018)!这也是对安富利公司多年来在工业物联网领域不辍耕耘、引领技术进步的肯定!



安富利物联网事业部副总裁 Lou Lutostanski


经过近十年的高速发展,物联网已经不再是一个新奇的概念,而是已经实实在在融入到人们的生活中。特别是消费物联网的发展,已经让手机操控家电、手环监护健康数据这类物联网应用成为越来越多消费者的日常。

与此同时,虽然与普通大众有些“距离”,但是物联网在工业领域的应用也获得了长足的进步。作为工业4.0的一个基础性的赋能技术,工业物联网正在改变我们所熟悉的工业生产的模式和生态,让制造业在满足用户个性化需求的同时也变得更为高效。

不过,和人们触手可及的消费物联网相比,由于应用场景的特殊性,工业物联网有很多自有的特征,这也为其“落地”增加了额外的约束条件和更多的挑战。我们归纳起来,有以下几点:

广泛的连接性:
让工业设备连接组网,是工业物联网的第一步。工业物联网系统必须兼容多样化的连接方式,以建立畅通可靠的数据通道。连接方式中,既包括有线的工业以太网连接,也包括WirelessHART、ISA100.11a、WIA等工业无线连接标准,还要考虑不断向工业领域渗透的通用无线通信协议,如蓝牙、zigbee、NB-IoT等。




实时性与跨域融合:
与互联网依托的IT(Information Technology)域不同,工业物联网中的设备工作在OT (Operation Technology)域,对时间更为敏感,需要更高的硬实时性能,这是传统的IT技术所无法满足的,因此需要发展出针对性技术——如时间敏感性网络、实时操作系统等——作为支撑。同时,工业物联网又需要考虑IT和OT网络的跨域融合,只有这样,才能实现工业制造现场与企业信息管理系统中数据的完美交互和共享。




可靠性和安全性:
工业互联网一方面要能够满足工业应用的可靠性要求,另一方面更要具备足够的能力确保信息安全。以前IT域和OT域是彼此隔离的,而工业物联网中两者的融合在促进数据流动和共享的同时,势必会给网络带来遭受安全威胁的风险。多层次的信息安全防护必不可少。




边缘计算力:
从工业物联网的上述特性可以看出,不论是基于大数据的快速推理判断,还是不同通信互连协议之间的转化“解读”,抑或是更高安全功能的实施,都需要更强大的计算能力作为支撑,特别是对于网络边缘端的设备,需要在满足外形、成本、功耗等要求的同时,提供足够的高性能计算能力,这无疑也是一个不小的挑战。




因此,工业物联网与消费级的物联网应用相比,具有更高的技术和经验门槛。作为全球领先的技术分销商,安富利不仅可以为工业用户的物联网化升级提供工业级的产品,还有经验丰富的技术团队提供支持。而且根据工业物联网发展过程中的关键“痛点”,安富利还推出了一系列开发工具和解决方案,让用户可以快速上手,应对不同工业应用场景中碎片化的需求挑战。


比如图1中,安富利的MicroZed工业物联网入门套件,可以支持设计人员快速开发出边缘设备到云端的基于互联网连接的解决方案。


图1,安富利的MicroZed工业物联网入门套件


对于希望在工业物联网应用中引入机器视觉功能,让工业设备获得更强的视觉感知能力的应用,安富利提供了基于FPGA SoC器件的物体识别解决方案,非常适合机器人定位等工业应用。(见图2)



图2,安富利基于FPGA SoC的物体识别方案


电机是工业制造系统中关键的执行机构,安富利推出了基于FPGA的无传感器FOC矢量电机控制解决方案,不仅可以满足高效率、高精度、高响应速度的电机控制需要,还可以满足实时工业网络协议的要求。(见图3)



图3,安富利基于FPGA的无传感器FOC矢量电机控制方案


工业物联网的发展也引发了工业人机界面(HMI)的进化,易于使用的可视化界面成为主流。安富利的基于i.MX6UL SOM的HMI开发套件,就是为工业HMI开发提供的一个便捷高效的开发利器。

图4,安富利提供的基于i.MX6UL SOM的HMI开发套件


总之,随着工业物联网的发展,安富利提供的技术资源也在不断丰富和扩充。相信在未来各式各样的工业物联网的“榜单”中,安富利也会成为“常客”,成为工业物联网用户心目中值得信赖的技术伙伴。




请关注安富利官方微信:
安富利微信公众号
: AvnetAsia



阅读原文


avnet.com/apac  
Copyright ©2018 Avnet, Inc. All rights reserved.