|
AI 系統必須是安全的! Xilinx 將功能安全性擴展至 AI 級器件
Exida 為高性能 Zynq UltraScale+ 系列頒發 IEC 61508 規格證書
2018 年11 月21 日,中國北京—自適應和智能計算的全球領先企業賽靈思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))今天宣布,根據IEC 61508 功能安全規範,其Zynq UltraScale+ MPSoC 系列經業界領先的功能安全認證機構Exida 評估,已經達到硬件故障裕度(HFT) 1 類,安全完整性等級(SIL) 3 級。此次評估意味著產品開發者能夠運用賽靈思功能豐富、高度集成的單晶片MPSoC 系列產品,為人工智能(AI)等安全關鍵型應用構建新型高性能系統,並能保證IEC 61508 功能安全認證達到安全完整性等級3 (SIL 3)。

基於 AI 的系統必須是安全的系統
今天的發布不僅展示了賽靈思在這一新型器件領域的領導地位,而且進一步提升了AI系統的性能和靈活性。 Zynq UltraScale+ MPSoC 在設計時就已經將安全性和保密性放進了考慮範圍,因此使其成為支持工業物聯網或工業 4.0 平台以及未來數代汽車、航空和 AI 系統的理想架構。
—— Yousef Khalilollahi, 賽靈思核心垂直市場副總裁
|
獨立機構對 Zynq UltraScale+ MPSoC 系列的評估是賽靈思功能安全產品解決方案的一個重要里程碑。該成就基於業界首款商用的 arm SoC - Zynq-7000 系列,完全符合功能安全所需片上冗餘要求 (HFT=1)。這兩個器件系列均利用了賽靈思在具有硬件保護機制的單晶片上實現隔離功能域的技術,創建了與片上冗餘 (HFT=1) 相一致的所需硬件容錯功能。此外,開發者還能運用嵌入式 FPGA 架構提升性能,超越傳統的軟件系統水平,從而實現安全關鍵型系統普遍要求的快速響應時間和低時延。賽靈思還推出了符合 ISO 26262 ASIL C 標準的安全增強型汽車級 XA Zynq UltraScale+ MPSoC。
加上近期對TÜV Süd 支持的Vivado 設計套件的IEC 61508 安全認證,以及對SGS-TÜV Saar 支持的面向額外軟處理器的MicroBlaze 編譯器的IEC 61508 認證,賽靈思現可為客戶提供基於穩健設計流程的完整生態系統,其中包括支持文檔、評估報告和IP,可以最大限度地降低客戶風險。此外,四大功能安全評估機構目前都已表示接受了賽靈思的建立單晶片器件和設計流程功能安全的方法。
購買賽靈思在線功能安全專區訪問權,開發者就能獲取支持高度集成的安全關鍵型系統設計的工具與資源。具體特權包含 Zynq UltraScale+ MPSoC 安全手冊的訪問權限、器件與架構更新、工具流、包含未來報告和評估的文檔。如需了解更多信息,敬請點擊 “閱讀原文”,並下載最新技術文檔。
• 賽靈思器件可靠性報告(UG116)
• 業經驗證的安全應用白皮書 (WP461)
• 用於容錯系統的 Xilinx 隔離設計流程 (WP412)
閱讀原文
|