新闻速递
对高价格Say No!安富利推出低成本Zynq-7000收发器开发套件



作为赛灵思推出的第一个全可编程SoC产品系列,Zynq-7000将嵌入式系统中广泛应用的ARM Cortex-A9处理器与FPGA完美结合在一起,性能、灵活性与可扩展性都首屈一指。尽管有很多系统制造商开始利用Zynq-7000进行产品设计,然而高昂的开发成本和复杂度让很多开发者望而却步,不过现在告诉大家一个好消息:全球领先的技术分销商安富利公司日前发布了一款低成本Zynq-7000收发器评估套件,仅需649美元即可开始产品设计,从而大大降低了设计门槛,对开发者来说不啻为一大福音!

该套件基于模块化系统(SOM)PicoZed系列,选用了内置四个高速串行收发信道的PicoZed7015,将射频信号电路与高速可编程逻辑整合到一起,特别适用于需要高通信速率远距离海量数据传输应用,是医疗、安防、嵌入式计算和工业自动化等领域开发者的有力帮手!

这款评估套件内置最佳IP,多个软件API接口,多种参考设计和驱动程序,使得开发者可以迅速评估各种广泛使用的传输协议,包括千兆以太网、PCIe Gen 1, XAUI和SATA等。另外,它还使用了IDT公司的通用变频芯片(UFT)8T49N242-006NLGI作为时钟源,可为用户提供市场上最高效的时钟计时解决方案。

该评估套件还包含经过严格测试的各种配件,有小型可插拔(SFP)模组、多模单环回适配器(MSLA)、SMA线缆、PCIe卡边缘连接器、FMC-LPC连接器等,帮助用户节省采购配件的时间和预算,让用户将精力集中在产品开发上。


Block Diagram





Learn More

 
快速连结
Linecard   Design Resource Center   Contact Us   Buy
       ▲回頂端
products.avnet.com/asia    


If you prefer not to receive Avnet updates in future, please unsubscribe here.