AMD 精選產品和解決解決方案
 

IPMX 解析:認證體系、產業進展與部署實務


作者
Spencer Deame( Nextera Video )
Rob Green( AMD )




網際網路協定媒體體驗( IPMX )已經進入新的發展階段。在 IP 媒体解決解決方案聯盟( AIMS )、視訊服務論壇( VSF )、先進媒體工作串流程程協會( AMWA )和歐洲廣播聯盟( EBU )的支援下,IPMX 官方測試與認證計畫現已啟動;在 ISE 2026 上,業界也發布首批通過認證的產品。製造商如今可將 IPMX 視為一項可部署的標準,而不再只是一個前景可期的框架。

對專業影音與廣播設備廠商而言,討論重點正從「是否準備就緒」轉向「如何實際部署」:IPMX 解決哪些問題、認證究竟驗證哪些能力,以及如何高效率率地將具備互通性的產品推向市場。

本文將介紹 IPMX 是什麼、認證計畫如何運作、首批認證產品帶來哪些啟示、早期部署呈現哪些趨勢,以及運行於 AMD 自適應運算晶片上的 Adeas-Nextera FPGA IP 核心心如何協助製造商更快開發出可通過認證的產品。


什麼是 IPMX?

IPMX 以經過驗證的 SMPTE ST 2110 與 AMWA NMOS 為基礎,將廣播級開放標準擴展至專業影音與統一通訊環境。其核心心理念是將視訊、音訊與輔助資料拆分為獨立 IP 串串流,並透過標準乙太網路基礎架構實現高度可擴充的路由。

IPMX 是一項面向專業 AV-over-IP 的開放且可認證標準,其規範可於 vsf.tv 公開取得,認證產品也可在 ipmx.io 的公開登錄資料中查詢。

對商用影音環境而言,IPMX 在傳統 ST 2110 部署基礎上增加以下能力:

• 彈性時序:
原生支援 IEEE 1588 PTP 同步與完全非同步運作,可部署於設定專用主時脈的廣播設施,也可部署於採用一般 IT 交換器的大學網路。

• 以 IP 為基礎的 EDID( NMOS IS-11 ):
透過 IP 在來源裝置與顯示裝置之間自動協商格式,相當於在多廠商 IP 網路中實現 HDMI 與 DisplayPort 使用者熟悉的 EDID 握手。

• 壓縮視訊支援:
JPEG XS 可在 1G/2.5G 銅纜網路上,以次毫秒級延遲傳輸視覺無損的 4Kp60 4:4:4 視訊。

• HDCP 內容保護:
在 IP 串串流中對受商業保護的內容進行加密與解密,使專業影音部署能夠承載受 DRM 保護的內容。 • 隱私加密協定( PEP ):
在多廠商基礎架構之間提供可互通的內容層加密,適用於對安全性有要求的醫療與企業環境。

• USB 擴充(即將推出):
透過 IPMX 傳輸 USB 2.0,以支援 KVM 工作串流程程及 USB 周邊裝置透過 IP 延伸。目前此功能正進行多廠商測試,之後將進入正式認證。

完整的 IPMX 規範由 VSF 以 TR-10 系列技術建議形式發布。


IPMX 認證計畫

▍從「IPMX Ready」到「IPMX Certified」

在 2026 年 1 月之前,製造商可以開發「IPMX Ready」產品,以呈現解決方案可行性以及對規範的認真落實。此標誌有助於早期市場培育和互通性測試,但無法提供與正式認證同等程度、經獨立驗證的互通性保證。

關鍵原則 | 認證採用通過或不通過的機制:產品要麼完整滿足認證要求,要麼不滿足,不設分級或部分認證。


▍認證驗證什麼

無論製造商是誰,認證計劃旨在確保所有認證產品具備三項可驗證結果:

• 可預測的系統行為:
在規定的測試條件下,產品行為保持一致,並與檔案說明相符。

• 可靠的多廠商互通性:
在已測試規範和設定檔案的範圍内,不同製造商的認證產品無需客製化設定或額外整合即可協同工作。

• 遵循已發布的測試計畫:
由獨立測試機構依据 VSF TR-10 技術建議及相關 IPMX 規範執行合規驗證。

通過認證的產品可使用 IPMX 官方認證標誌,為系統整合商與終端使用者提供清楚明確的合規訊號。ipmx.io 上的 IPMX 登錄資料是認證裝置的權威公開紀錄,其中包括已測試的規範及測試時間。


每款 IPMX 認證產品均附有官方徽章,其中包含唯一的 ICID 編號、登錄資料 QR Code,以及測試中驗證的特定 IPMX 設定檔。


▍目前可認證的內容與後續規劃

首場認證活動涵蓋核心心傳輸、時序與控制規範:

• 依据 SMPTE ST 2110-20 的未壓縮視訊傳輸

• 依据 VSF TR-08/TR-10 IPMX 設定檔案的 JPEG XS 壓縮視訊傳輸

• AMWA NMOS IS-04(发现)、IS-05(連線管理)和 IS-11(串串流相容性/以 IP 為基礎的 EDID )

• 非同步時序運作(無需 PTP )



另外幾項能力正在進行多廠商測試,預計將於 2026 年稍晚陸續進入認證:

• HDCP 和 HKEP( HDCP 金鑰交換協定):
用於在多廠商 IPMX 系統中傳輸受內容保護的媒體。

• PEP(隱私加密協定):
用於加密媒體串串流,預認證測試已實現多廠商互通。

• 搭配 PEP 的 USB 2.0 擴充:
用於 KVM 和支援 USB 的工作串流程,包括透過 IPMX 傳輸加密 USB 串流量。

• HEVC 和 AVC 壓縮設定檔:
因應業界對 JPEG XS 以外更高頻寬效率編解碼器的需求,目前已接近完成並準備提交認證。

第二場認證活動計畫于 2026 年稍晚舉行,預計將有更多製造商參與。該計畫也在逐步支援全球多個測試設施展開認證,以降低单一地點活動带来的物串流負擔。長期而言,AIMS 登錄資料將擴充並納入更多傳輸和產品規範,更完整地呈現裝置能力與互通範圍。

首批 IPMX 認證產品

在巴塞隆納舉行的 ISE 2026 上,來自 11 家製造商的 48 款產品正式取得 IPMX Certified 認證,包括 Adeas/Nextera、Bridge Technologies、Cobalt Digital、Evertz、intoPIX、Matrox、Megapixel VR、Novastar、Panasonic 和 PlexusAV。

首批認證產品的重要性不只在於數量,更在於涵蓋範圍。認證產品横跨完整訊號鏈,包括端點裝置(編碼器、解碼器和雙向收發器)、連線 IPMX 与 SDI 及 HDBaseT 等既有佈線的閘道器、網路監測和分析工具、LED 處理與顯示平台,以及 FPGA IP 參考設計。這顯示,IPMX 已不再侷限於實驗室展示或單一類别實現,而是開始支援完整的部署架構。

每一類產品都從不同面向證明了 IPMX 的成熟度:
認證端點驗證了來源裝置到顯示裝置之間可實際使用的互通性;閘道器驗證了與既有裝置和佈線共存的能力,使新 IP 交换系統能够與不會立即被替換的線纜和 SDI 裝置協同運作;監測工具驗證了多廠商網路的維運成熟度;顯示平台则证明了在同一標準之下,從源編碼器到最終像素的端對端訊號鏈能够正常工作。FPGA IP 參考設計驗證的則是可製造性。這些參考設計並非成品,而是以 RTL IP 核心形式提供的、經過認證的 IPMX 規範實現,讓其他製造商能够在已驗證的基礎上開發產品,而無需從零開始實現規範。

廣播與專業影音如何採用 IPMX

▍廣播:讓 ST 2110 更容易部署

廣播產業是 ST 2110 的重要推動者,許多機構已經部署了大量 ST 2110 基礎架構。對其而言,IPMX 與其说是一場革命,不如說是一種策略延伸,業界人士已開始將其稱為“ST 2110 Made Easy”,即讓 ST 2110 更易部署。

對廣播機構而言,IPMX 的主要吸引力在於靈活的時序模型。傳統 ST 2110 部署要求全網設定 PTP 主時脈,並在整個設施中使用支援 PTP 的交換器。這一模式適合大型廣播機構,但對通常依賴既有 IT 基礎架構的小型區域電視台、行動製作單元及自有自營附属機構而言,會增加實際成本和工程負擔。在不需要全設施同步的情境中,IPMX 的非同步模式可降低這類要求,使相關機構無需全面重建基礎架構也能採用原生 IP 工作串流程。

醫療也是一個正在興起的垂直市場。IPMX 的 PEP 加密可滿足醫療等受監管環境中的安全需求,協助保護受保護的健康資訊,並為早期 AV-over-IP 解決方案未能始终一致處理的安全要求提供可信解決方案。已擁有 ST 2110 產品線的廣播裝置廠商在這一領域具有良好基礎,可以在同一網路上連線 ST 2110 廣播環境与 IPMX 專業音視訊生態系。


▍專業影音:邁向開放互通生態系

對於專業音視訊產業而言,IPMX 带來的不僅是技術升级,也代表產業可从長期分散的專有生態系逐步走向採用開放標準的互通模式。

長期以来,企業音視訊、高等教育和現場活動主要由少數專有 AV-over-IP 平台提供服務。這些解決方案滿足了實際功能需求,但也限制了系統設計選擇、增加了長期成本,並讓多廠商整合變得更加複雜。整合商往往需要為整個專案採用單一製造商的生態系,否则就可能面臨相容性挑戰。

IPMX 為這種模式提供了採用標準的選擇。由於認證產品被設計為在已認證設定檔案的範圍内實現跨廠商互通,系統設計人員可以依據價格、外型尺寸、功能、功耗和支援品質等實際因素評估元件。來自不同廠商的攝影機、編碼器和解碼器也可以在同一認證系統内協同工作,而無需客製化整合。

首批認證產品的組成已經反映了這種變化。11 家製造商既包括具有廣播背景的企業,也包括專業音視訊廠商;既有 LED 處理器和網路分析工具供應商,也有 IP 核心開發商和終端產品製造商。IPMX 正在為整個專業音視訊訊號鏈提供統一的標準語言。

早期部署帶來的實務經驗

企業園區、廣播中心和高等教育等情境中的早期部署和執行工作,已經呈現出幾項實務經驗。


▍01 - 彈性時序改變部署成本結構

最明確的早期經驗之一來自時序架構。在傳統 ST 2110 環境中,PTP 是強制要求,全網需使用具備透明時脈或邊界時脈能力的專用交換器。對於原本採用標準 IT 基礎架構的專案,這會增加成本和工程複雜度。

在不需要微秒级同步的環境中,IPMX 非同步模式可免除這一要求。端點可以鎖定本機時鐘或視訊鎖相時序,無需全網主時脈。這有助於簡化物料清單、降低對專用網路裝置的依賴,並在不適合或無法部署 PTP 主時脈的臨時活動網路中實現可靠傳輸。

對於視訊墙、多螢幕顯示和廣播级現場製作等需要精確同步的部署,IPMX 完整支援 PTP,可提供與纯 ST 2110 部署相同的時序精度。能够依據不同部署選擇適當的時序模型,是 IPMX 颇具實際價值的差異化特性之一。


▍02 - NMOS IS-11 實現以 IP 為基礎的 EDID

在傳統 HDMI 或 DisplayPort 環境中,來源裝置與顯示裝置之間的 EDID 協商會自動、透明地完成。在缺少 IPMX IS-11 規範的 IP 音視訊系統中,這一串流程需要手動執行,包括辨識能力不匹配、手動設定格式,以及在安装串流程中排除兼容問題。

NMOS IS-11(串串流相容性管理)为 IP 媒體系統带来了等同於 EDID 的自動化行為。控制平台可查詢裝置宣告的能力,並在建立連線之前執行格式相容性约束,從而預先避免格式不匹配。在多廠商 IPMX 部署中,這能够減少過去需要現場故障排除才能解決的一類整合問題,縮短安装時間並降低支援成本。


▍03 - 壓縮傳輸擴展既有 IT 網路的應用空間

早期部署中一项重要的實務發現,是壓縮 IPMX 傳輸有助於在既有網路基礎架構上推廣應用。未壓縮 IPMX 串流需要 10G、25G 或 100G 網路基礎架構,這在廣播設施和高階企業部署中較為常見,但並未普遍涵蓋所有情境。

IPMX 壓縮設定檔改變了這一條件。JPEG XS 可提供視覺無損的 4:4:4 10 位效能和次毫秒級延遲,並支援透過既有 1G 和 2.5G 銅纜網路傳輸 4Kp60 視訊。這使 IPMX 能够從擁有現代高速網路的設施,擴展到規模更大的既有乙太網路基礎架構。


▍04 - IPMX 串接廣播與專業影音基礎架構

IPMX 能够較為順暢地連線廣播和專業音視訊訊號鏈,這是其颇具策略价值的應用模式之一。它既原生支援專業音視訊需求,包括 HDCP、透過 IS-11 實現 EDID、非同步時序以及透過 1G 網路進行壓縮傳輸,也支援廣播级能力,包括未壓縮 ST 2110、PTP 和 NMOS。因此,一套 IPMX 基礎架構可以同時服務於兩個領域。

這對於横跨兩個領域的設施尤為重要,例如兼具企業運營需求的地方電視台、與廣播機構合作的演藝場所,以及同時設有教學音視訊和廣播專業的大專院校。共用 IPMX 層可減少建置和維護两套彼此不兼容 IP 協定堆疊的需要。


▍05 - 安全與信任成為核心心要求

早期部署還反映出一個市場現況:醫療、政府、金融和企業客戶往往會在带宽或延遲之前先詢問安全問題。過去,不同廠商在 AV-over-IP 環境中的安全實現並不一致,各自採用專有存取控制和加密方式,難以實現跨系統互通。

IPMX 從兩個層面因應這一問題。在媒體層,PEP(隱私加密協定)為不同製造商裝置之間的内容加密提供通用、可互通的方法;在控制層,AMWA IS-10 採用廣泛採用的 IT 標準定義身分驗證和授權,包括 TLS、OAuth 2.0 和 JSON Web Token。两者結合,可讓系統以一致且易於 IT 環境採用的方式驗證裝置身份和管理權限。不過,安全功能只是整體部署與治理體系的一部分,而非完整答案。

藉助 Adeas-Nextera 與 AMD 加速 IPMX 開發

对于製造商而言,目前挑戰更多在於執行,而非瞭解 IPMX:如何降低開發風險、縮短整合時間,並在無需全部自行開發的情况下透過認證。一種可行路徑是採用預先驗證的 IP 核心和參考設計。Adeas-Nextera 與 AMD 的組合解決方案就是平台级方法的一個範例。


▍Adeas-Nextera FPGA IP 核心心平台

Nextera Video 和 Adeas 自標準早期階段起便開始開發 ST 2110 和 IPMX FPGA IP 核心,相關 IP 核心已在全球數十家製造商的產品中得到部署和驗證。該解決解決方案包括 RTL IP 核心、配套軟體(驅動程式、背景服務程式和 NMOS 控制)、完整的傳送與接收參考設計,以及 Web 圖形化介面。

Adeas-Nextera HDMI IPMX TX/RX IP 參考設計在日內瓦首場認證活動中透過認證,使客戶能够從一個可運作且經過驗證的系統出發,依據產品要求進行客製化,而無需從零開始構建。對於 FPGA 工程資源有限的客戶,還可提供設計服務。


該 IP 核心套件涵蓋完整的 IPMX 規範集:

• SMPTE ST 2110-20(未壓縮視訊傳輸)

• SMPTE ST 2110-30/31(音訊傳輸)

• SMPTE ST 2059( PTP 同步)

• IPMX 非同步時序支援

• AMWA NMOS IS-04(發現)、IS-05(連線管理)和 IS-11(串串流相容性/以 IP 為基礎的 EDID )

• HDCP 加密與解密

• PEP(隱私加密協定)

透過 intoPIX 整合實現 JPEG XS 壓縮


該解決解決方案採用完全模組化設計,製造商可以只選用與自身產品相關的 IP 模組。平台不受解析度和網路速度限制,可从壓縮型 1G 端點擴充到透過 100G 鏈路傳輸的 8K+ 未壓縮視訊串流。

AMD FPGA 和自適應 SoC 能够滿足 IPMX 實現對效能、靈活性和整合度的要求。與固定功能 ASIC 不同,可程式化元件可针对不同產品進行客製化,支援特定視訊格式、客製化時序行為,并可直接整合多通道 HDMI、DisplayPort、SDI 和 USB 介面,同時為差異化音視訊處理預留空间。同一晶片平台還可服務多個產品 SKU,使開發成本能够在整個產品組合中分攤。


用於 IPMX 產品開發的主要 AMD 平台包括:

• AMD Zynq UltraScale+ MPSoC:
將高容量可程式化邏輯、四核心心 Arm Cortex-A53、雙核心心 Cortex-R5 處理器及整合式收發器結合在一起;部分 MPSoC 還整合 H.264/H.265 4K60 4:2:2 10 位編解碼器。適用於多通道閘道器、廣播级基礎架構和高階端點,可在單一器件上運作媒體處理和 NMOS 控制。整合式 25G 收發器無需外部 PHY 即可直接連線 10G 和 25G 乙太網路。

• AMD Kria SOM(採用 Zynq UltraScale+):
經過量產就緒和熱特性驗證的系統級模組,無需客製化載板即可提供 Zynq UltraScale+ 能力,有助於減少硬體開發工作並縮短產品上市時間。

• AMD Zynq 7000 系列 SoC:
面向牆面面板、可攜式盒式裝置、緊凑型閘道器和邊缘裝置等大量專業音視訊產品的成本最佳化選項。結合 Adeas-Nextera-intoPIX 共同解決方案后,Zynq 7000 系列 SoC 可作为高度整合的 IPMX“虛擬 ASIC”。

• AMD Versal 自適應 SoC:
AMD 提供的先進可编程平台,整合純量引擎、自適應引擎和支援 AI 的處理單元;部分產品還整合 H.264/H.265 4K60 4:4:4 12 位編解碼器。適用於需要高通道密度、AI 輔助串串流分析和高能源效率先進壓縮的下一代產品。

在 ISE 2026 上,AMD、Adeas、Nextera Video 和 intoPIX 共同發布了一款面向大量、成本敏感型專業音視訊產品的成本最佳化解決方案。該解決方案採用 AMD Zynq 7000 系列 SoC,並預先載入單一位元串串流檔案,其中包含 Adeas 的 IPMX IP、Nextera 的 NMOS 控制軟體以及 intoPIX 的 TicoXS JPEG XS 壓縮。最終形成單晶片、交鑰匙式實作,其工作方式類似虛擬 ASIC,使具備或不具備 FPGA 專業能力的製造商都能添加 IPMX 功能,而無需組建專門的 FPGA 設計團隊。


該虛擬 ASIC 解決解決方案支援:

• 一路視覺無損 4Kp60 4:4:4 視訊和音訊傳送或接收

• 透過標準 1G/2.5G 銅纜網路傳輸,無需高速乙太網路基礎架構

• 依據 VSF TR-10 並採用 JPEG XS IPMX 設定檔案的 IPMX

• 包括 IS-11 EDID 支援的 NMOS

• 用於内容安全的 PEP(隱私加密協定)和 HDCP


該解決方案面向成本和尺寸至關重要的大量產品類别,包括牆面面板、IP 傳輸轉接器、可攜式盒式裝置、機上盒解碼器,以及顯示器整合式 IPMX 接收器。


▍適用於各類 IPMX 產品的可擴充架構

同一組合解決方案可涵蓋完整的 IPMX 產品架構範圍。對於端點,AMD 平台可在硬體中以低於一帧的延遲處理序列化、色彩空間轉換、色度取樣和 HDCP 加密,並透過收發器直接連線 HDMI 与 SDI PHY,以減少外部元件和成本。對於閘道器,整合多速率乙太網路 MAC( 1G 至 100G )和硬體緩衝可彙整多路資料串串流,並管理 PTP 鎖定的廣播域與非同步專業音視訊網路之間的時序。對於轉碼,晶片可程式化邏輯可承載平行編解碼器核心心,Zynq UltraScale+ MPSoC 的硬體化 H.264/H.265 模組適合低功耗、高密度轉換。對於切換台、縮放器和混合引擎等處理平台,Zynq 和 Versal 器件中的 Arm 核心心可在裝置端運作 NMOS 發現、連線管理和串串流相容性功能,從而減少對獨立控制處理器的需求。

IPMX 已經到來,現在正是開始建構的時機

IPMX 已經從新興規範邁入可部署、可認證的標準階段。目前,來自 11 家製造商的 48 款以上認證產品已經投入市場,正式認證計畫正在推進,第二場認證活動計畫於今年稍晚舉行;與此同時,認證規範產品藍圖還將加入 HDCP、PEP、USB 擴充和更多壓縮編解碼器。IPMX 生態系正快速累積發展動能。

對於專業音視訊和廣播裝置製造商而言,是否構建 IPMX 認證產品已不再只是時機問題,相關市場基礎架構已經到位。目前要解決的是執行問題:如何以適當的成本,高效率構建具備互通性的產品。

採用經過驗證的 IP 核心、參考設計和成熟的可编程晶片平台,是減少開發工作的一種可行方式。Adeas-Nextera 與 AMD 的解決解決方案,將预認證的 IPMX 參考設計與可擴充硬體平台結合在一起,涵蓋經過成本優化的 Zynq 7000 系列 SoC,以及經過效能優化的 Zynq UltraScale+ 和 Versal 器件,協助開發團隊以更低風險推進 IPMX 認證。

專業音視訊與廣播產業已經整合多年,而 IPMX 終於為两者提供了共同基礎架構。製造商現在即可採用已驗證的 IP 核心和可编程晶片平台展開開發,在降低開發風險、縮短產品上市時間的同時,參與形塑這一市場。


下一步

如需瞭解 AMD 廣播與專業影音解決解決方案,請造訪官方網站專區。



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.