AMD 精选产品和方案
 

第二代 AMD Versal Premium MoP 产品简介





概览

第二代 AMD Versal Premium MoP( Memory on Package,封装上内存)将高速 LPDDR5X DRAM 与第二代 Versal Premium 系列自适应 SoC 芯片直接集成到单个封装中。这样就为从云端到边缘的数据密集型系统带来了更高的内存带宽、更小的板级复杂性,以及更紧凑的占用空间。

第二代 Versal Premium MoP 专为在严格的功耗、空间和生命周期约束下满足高数据吞吐量需求的应用而设计。与使用外部内存的 FPGA 或自适应 SoC 相比,第二代 Versal Premium MoP 可简化系统集成,加快开发周期,并支持在紧凑的外形尺寸中部署。


主要优势



亮点

缩小占用空间并扩展带宽

• 集成至高 32 GB 的 LPDDR5X 封装上内存,无需添加外部 DRAM 即可提升内存带宽
• 提供至高 288 GB/s 的带宽*,以保持 AI 推理、视频处理和网络安全工作负载的运行
• 与采用分立式 LPDDR5X 设计的第二代 Versal Premium 系列单片自适应 SoC相比,板级面积减少了 60% 以上1,有助于紧凑型系统适应更严苛的空间和散热范围
• 通过将内存集成到封装上,支持更小尺寸的 PCIe® 和 PXI 部署


加速产品上市进程

• 无需外部内存子系统,减少了布线、验证和集成工作
• 降低信号完整性与电源完整性风险,有助于减少电路板改版次数
• 保留现有的 AMD Vivado 和 Vitis 工作流程,使团队在无需重新学习设计流程的情况下,即可采用 MoP 器件
• 通过将板级设计中的高风险部分转移到经过预验证的封装内,缩短开发周期


打造长生命周期、安全的系统

• 依托符合 JEDEC 标准的 LPDDR5X 内存,支持 15 年以上的生命周期规划2
• 支持 -40°C 至 110°C 的工业级温度范围,扩展部署选项
• 借助 PCIe IDE 和 DDR 加密,保护传输中的数据和静态数据
• 借助 400G 高速加密引擎,为要求严苛的云、网络和边缘系统提供安全处理能力

功能





如欲了解有关第二代 Versal Premium MoP 自适应 SoC的更多信息,敬请访问产品专区。

 


尾注

1.基于 AMD 于 2026 年 4 月进行的内部测量,对比第二代 Versal Premium 系列 MoP 2VP3622 自适应 SoC 的板级面积与采用外部内存的第二代 Versal Premium 系列单片自适应 SoC 的板级面积。(VER-111)

2.产品生命周期目标基于 AMD 产品计划目标和生命周期管理实践,可能会超出单个第三方组件的供货期限。组件(包括内存)的供货情况受供应商路线图影响,可能会有所变动。AMD 可能提供供应保障方案或其他生命周期管理解决方案,以支持长期供货;详情请联系 AMD 销售代表。(GD-254)


版权声明

MD、AMD Arrow 标识、Versal、Vitis、Vivado 及其组合为超威半导体公司的商标。Arm 和 Cortex 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其它地区的注册商标。CXL 是 Compute Express Link Consortium, Inc. 的商标。PCIe 是 PCI-SIG 公司的注册商标。本文中使用的其它产品名称仅用于识别目的,可能是其各自所有者的商标。特定 AMD 技术可能需要第三方的支持或激活。 支持的功能可能因操作系统而异。请与系统制造商确认具体特性。任何技术或产品都无法做到完全安全。PID5022705




阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.