AMD 精選產品和解決方案
 

IBC 2026:AMD 技術推動下一代媒體創新



IBC 2026 展會匯聚眾多 OEM 廠商、系統整合商與技術創新者,共同引領下一波廣播、專業影音與互聯媒體工作流程的發展。如果您正在規劃下一套媒體系統,IBC 提供了一個機會,讓您深入探討如何加速開發、降低整合風險,並打造更具差異化的產品。

在展會現場,多家合作夥伴將於各自展位展示由 AMD 技術驅動的解決方案,包括專業 IP、設計服務能力,以及針對軟體定義、IP 架構與 AI 賦能媒體產品的平台。


10 號館 10.C12 - Adeas-Nextera



Adeas-Nextera 透過針對 AMD FPGA 與自適應 SoC 最佳化的完整 IPMX 與 ST 2110 解決方案,協助 OEM 廠商更快將符合標準的 AV-over-IP 產品推向市場。該解決方案整合模組化 FPGA IP 核心、NMOS 控制軟體、驅動程式、背景服務程序、Web 圖形化使用者介面,以及通過 IPMX 認證的 TX/RX 參考設計,為客戶提供經過驗證、可依自身需求客製化的開發起點。公司亦提供設計服務,以加速開發進程。最新功能包括支援 EDID-over-IP 的 NMOS IS-11 串流相容性,以及用於強化安全性的隱私加密協定( Privacy Encryption Protocol )。歡迎前往 10.C12 展位或寄送電子郵件預約免費技術諮詢與個人化展示。


2 號館 2.G109c - 研華科技( Advantech )



研華科技( Advantech ) 正在擴充其 VEGA 產品組合,推出針對高需求廣播與專業影音工作負載、由 AMD 技術支援的新伺服器平台。在 IBC 2026 展會上,研華科技將推出 VEGA-7241,这是一款搭载單路 AMD EPYC 9005 處理器的 2U 服務器,配備 6 個 PCIe 插槽,可提供高级视频应用所需的處理能力和擴展能力。研華科技還將宣布即將推出 VEGA-7142,这是一款基于 AMD 下一代 Venice SP8 架构的紧凑型 1U 單路平台,配備 4 個 PCIe 插槽,可靈活擴展加速器和 I/O。搭配 VEGA 針對視訊處理與 AV-over-IP 的 AMD 自適應 SoC 平台,這些新平台為高效能、軟體定義的媒體基礎架構提供可擴充的基礎。


11 號館 11.C31 - Dante



Dante 是規模最大的可互通 AV-over-IP 平台,可簡化網路影音產品的設計、部署與管理。Dante 為採用 AMD Zynq SoC 的 OEM 廠商提供彈性的網路音訊與視訊解決方案,涵蓋預建模組、IP 核心 SDK,以及新推出的 Dante Ultra Image——一款可直接部署的韌體參考設計,可為最高支援 16×16 聲道的音訊產品提供兼具成本效益且直接的實作途徑。在廣播領域,Dante 可為要求最嚴苛的廣播環境提供最高 512×512 聲道的音訊;其支援符合 ST 2110-30 標準的模式,使單一 SKU 即可同時支援 Dante 與 ST 2110-30 網路。


7 號館 7.B20 - DELTACAST



DELTACAST 憑藉先進的視訊 I/O 與處理技術,為開發者與 OEM 廠商提供支援,簡化廣播、專業影音、虛擬製作與醫療市場中的高品質視訊擷取、傳輸與串流處理。DELTACAST 解決方案採用 AMD FPGA 與自適應 SoC,提供下一代媒體工作流程所需的低延遲、彈性與高效能。在 IBC 2026 展會上,DELTACAST 將展示一款多功能混合視訊 I/O 平台,將 IP 與 SDI 連線整合於單張 PCIe® 卡上,進一步擴充其針對軟體定義與 IP 架構視訊基礎設施的創新解決方案組合。


2 號館 2.C30 - InSync Technology



InSync Technology 將其屢獲殊榮的視訊轉換與處理專業技術導入採用 AMD 平台的廣播與專業影音設計。InSync 解決方案現已以 IP 核心形式提供給 AMD FPGA 與自適應 SoC,支援動態補償影格率轉換、SDR-HDR 與色彩空間轉換、從標準畫質到 8K 的視訊縮放、進階去交錯、長寬比轉換,以及通用 ST 2110/SDI 閘道 IP 堆疊。對於正在打造下一代媒體產品的 OEM 廠商,InSync 有助於實現高品質、低延遲的視訊處理。


8 號館 8.F85 - intoPIX



intoPIX 採用針對 AMD 平台最佳化的 JPEG XS,協助 OEM 廠商為現場製作與 AV-over-IP 打造低延遲、高品質影音產品。其 TicoXS FPGA IP 核心支援在 AMD FPGA 與自適應 SoC 上實現超低延遲(小於 1 毫秒)的編碼、解碼與傳輸,而 Titanium SoC EDK 與 SDK 則有助於加速 IPMX、NMOS 與 ST 2110 開發。此外,TicoRAW 可在同一晶片上為攝影機與擷取應用提供高效率的 RAW Bayer 壓縮。對於攝影機、閘道器、編碼器、解碼器以及廣播影音設備製造商,intoPIX 提供一條採用 AMD 晶片的成熟且創新的途徑。


聯絡 ITDev




ITDev 是值得信賴的 AMD 設計服務與 FPGA IP 合作夥伴,致力於協助客戶加速採用 AMD 技術的產品從概念走向上市。其 IP 產品組合涵蓋 IPMX、ST 2110 與視訊處理解決方案,並提供涵蓋架構、軟體、FPGA 開發與系統整合的端對端嵌入式系統工程支援。ITDev 結合對廣播與專業影音標準、技術及工作流程的深厚專業知識與實務交付經驗,成為希望運用 AMD 技術推動創新的企業重要合作夥伴。在 IBC 2026 展會期間,參觀者可與 ITDev 團隊會面,探討如何加速並強化即將展開的專案,包括因應 IPMX 標準快速普及,為影音產品加入 IPMX 支援。敬請寄送電子郵件至 sales@itdev.co.uk 安排會面。


10 號館 10.A41 - NDI



NDI 是 IP 視訊領域連結最廣泛的生態系統。採用 AMD 技術的 NDI 可為廣播機構提供高品質、高可靠性與高度彈性,使其能夠依據最適合自身需求的工具與運算平台建構現代化製作環境。NDI 透過可擴充的技術將攝影機、軟體、基礎設施、AI 工具與製作團隊串聯起來,簡化分散式系統,使工作流程的建立、管理與擴充更加便利。NDI 在全球擁有超過 120 萬個硬體節點,並具備強化的 SpeedHQ 效能、集中式節點管理,以及全新的錄製與播放功能,可滿足當今一級廣播機構的需求,同時為未來更智慧、由 AI 驅動的製作工作流程奠定基礎。


8 號館 8.C32c - Promwad



Promwad 是一家歐洲研發合作夥伴,致力於協助廣播與專業影音 OEM 廠商將複雜的媒體產品轉化為可預期的量產就緒系統。其核心優勢在於系統整合:由資深工程團隊將高速硬體、AMD FPGA 處理與嵌入式軟體視為單一系統全面負責——而時序、延遲與同步的成敗正取決於這一層面。Promwad 擁有 22 年經驗、100 多名工程師,以及涵蓋 AMD 自適應運算、ST 2110 與 AV-over-IP 工作流程的專案實務,可提供從系統架構到量產支援的完整服務。



與此同時,IBC 加速器媒體創新計畫( IBC Accelerator Media Innovation Programme )匯聚領先的廣播機構、媒體組織與技術創新者,共同針對產業面臨的迫切挑戰開發切實可行的解決方案。2026 年,九個加速器專案將探索代理式 AI、沉浸式媒體、數位孿生、5G 連線與下一代現場製作工作流程等領域。AMD 很榮幸與 HP 攜手,以加速器贊助商身分支援這項協作創新計畫,協助塑造內容創作、發佈與觀眾體驗的未來。該計畫也為參觀者提供探討 AMD 技術如何支援新興媒體工作流程的機會。

IBC 展會期間,AMD 團隊成員也將在現場與正在規劃下一代廣播、專業影音與媒體基礎設施的客戶、合作夥伴及潛在客戶會面。如果您正在評估 IPMX、JPEG XS、ST 2110、混合 SDI/IP 工作流程、邊緣 AI 或長生命週期嵌入式平台,AMD 可協助您在展會期間媒合合適的技術、合作夥伴專業能力與解決方案。



想進一步討論您的下一個媒體、廣播或專業影音專案嗎?歡迎直接聯絡我們的合作夥伴,或聯絡您的 AMD 代表,安排於 IBC 2026 展會期間與 AMD 團隊會面。



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.