AMD 精选产品和方案
 

IBC 2026:AMD 技术推动下一代媒体创新



IBC 2026 展会汇聚了众多 OEM 厂商、系统集成商与技术创新者,共同引领下一波广播、专业音视频和互联媒体工作流程的发展。如果您正在规划下一套媒体系统,IBC 为您提供了一个机会,可以探讨如何加快开发、降低集成风险并打造更具差异化的产品。

在展会现场,多家合作伙伴将在各自展台展示由 AMD 技术驱动的解决方案,包括专业 IP、设计服务能力,以及面向软件定义、基于 IP 和 AI 赋能媒体产品的平台。


10 号馆 10.C12 - Adeas-Nextera



Adeas-Nextera 通过面向 AMD FPGA 和自适应 SoC 优化的完整 IPMX 和 ST 2110 解决方案,助力 OEM 厂商更快地将基于标准的 AV-over-IP 产品推向市场。该解决方案集成了模块化 FPGA IP 核、NMOS 控制软件、驱动程序、守护进程、Web 图形用户界面,以及经 IPMX 认证的 TX/RX 参考设计,为客户提供了一个业经验证、可按自身需求定制的起点。公司还提供设计服务,以加速开发进程。最新功能包括支持 EDID-over-IP 的 NMOS IS-11 流兼容性,以及用于增强安全性的隐私加密协议( Privacy Encryption Protocol )。欢迎前往 10.C12 展位或发送邮件预约免费技术咨询和个性化演示。


2 号馆 2.G109c - 研华科技( Advantech )



研华科技( Advantech ) 正在扩展其 VEGA 产品组合,推出面向高要求广播和专业音视频工作负载、由 AMD 技术提供支持的新服务器平台。在 IBC 2026 展会上,研华科技将推出 VEGA-7241,这是一款搭载单路 AMD EPYC 9005 处理器的 2U 服务器,配备 6 个 PCIe 插槽,可提供高级视频应用所需的处理能力和扩展能力。研华科技还将宣布即将推出 VEGA-7142,这是一款基于 AMD 下一代 Venice SP8 架构的紧凑型 1U 单路平台,配备 4 个 PCIe 插槽,可灵活扩展加速器和 I/O。与 VEGA 面向视频处理和 AV-over-IP 的 AMD 自适应 SoC 平台一道,这些新平台为高性能、软件定义的媒体基础设施提供了可扩展的基础。


11 号馆 11.C31 - Dante



Dante 是规模最大的可互操作 AV-over-IP 平台,可简化联网音视频产品的设计、部署与管理。Dante 面向采用 AMD Zynq SoC 的 OEM 厂商提供灵活的网络音频和视频解决方案,涵盖预构建模块、IP 核 SDK,以及新推出的 Dante Ultra Image——一款可直接部署的固件参考设计,可为最高支持 16×16 通道的音频产品提供经济高效且直接的实现路径。在广播领域,Dante 可为要求最严苛的广播环境提供最高 512×512 通道的音频;其支持符合 ST 2110-30 标准的模式,使单个 SKU 即可同时支持 Dante 和 ST 2110-30 网络。


7 号馆 7.B20 - DELTACAST



DELTACAST 凭借先进的视频 I/O 和处理技术,为开发者和 OEM 厂商提供支持,简化广播、专业音视频、虚拟制作和医疗市场中的高质量视频采集、传输与流式处理。DELTACAST 解决方案采用 AMD FPGA 和自适应 SoC,提供下一代媒体工作流程所需的低时延、灵活性与高性能。在 IBC 2026 展会上,DELTACAST 将展示一款多功能混合视频 I/O 平台,该平台将 IP 和 SDI 连接整合于单张 PCIe® 卡上,进一步扩展了其面向软件定义和基于 IP 的视频基础设施的创新解决方案组合。


2 号馆 2.C30 - InSync Technology



InSync Technology 将其屡获殊荣的视频转换与处理专长引入基于 AMD 的广播和专业音视频设计。InSync 解决方案现已作为 IP 核面向 AMD FPGA 和自适应 SoC 提供,支持运动补偿帧率转换、SDR-HDR 与色彩空间转换、从标清到 8K 的视频缩放、高级去隔行、宽高比转换以及通用 ST 2110/SDI 网关 IP 栈。对于正在打造下一代媒体产品的 OEM 厂商,InSync 有助于实现高质量、低时延的视频处理。


8 号馆 8.F85 - intoPIX



intoPIX 采用面向 AMD 平台优化的 JPEG XS,帮助 OEM 厂商为现场制作和 AV-over-IP 打造低时延、高质量音视频产品。其 TicoXS FPGA IP 核支持在 AMD FPGA 和自适应 SoC 上实现超低时延(小于 1 毫秒)编码、解码和传输,而 Titanium SoC EDK 和 SDK 则有助于加速 IPMX、NMOS 和 ST 2110 开发。此外,TicoRAW 可在同一芯片上为摄像机和采集应用提供高效的 RAW Bayer 压缩。对于摄像机、网关、编码器、解码器以及广播音视频设备制造商,intoPIX 提供了一条基于 AMD 芯片的成熟且创新的路径。


联系 ITDev




ITDev 是值得信赖的 AMD 设计服务和 FPGA IP 合作伙伴,致力于帮助客户加速基于 AMD 的产品从概念到上市的进程。其 IP 产品组合涵盖 IPMX、ST 2110 和视频处理解决方案,并提供覆盖架构、软件、FPGA 开发和系统集成的端到端嵌入式系统工程支持。ITDev 将对广播和专业音视频标准、技术与工作流程的深厚专长和实践交付经验相结合,成为希望借助 AMD 技术开展创新的企业的宝贵合作伙伴。在 IBC 2026 展会期间,参观者可与 ITDev 团队会面,探讨如何加速并强化即将开展的项目,包括随着 IPMX 标准快速普及,为音视频产品增加 IPMX 支持。敬请发送邮件至 sales@itdev.co.uk 安排会面。


10 号馆 10.A41 - NDI



NDI 是 IP 视频领域连接最广泛的生态系统。基于 AMD 技术的 NDI 可为广播机构提供高质量、高可靠性和高灵活性,使其能够围绕最适合自身的工具和计算平台构建现代化制作环境。NDI 通过一项可扩展的技术将摄像机、软件、基础设施、AI 工具和制作团队连接起来,简化了分散的系统,使工作流程的创建、管理和扩展更加便捷。NDI 在全球拥有超过 120 万个硬件节点,并具备增强的 SpeedHQ 性能、集中式节点管理,以及全新的录制和回放功能,可满足当今一级广播机构的需求,同时为未来更智能、由 AI 驱动的制作工作流程奠定基础。


8 号馆 8.C32c - Promwad



Promwad 是一家欧洲研发合作伙伴,致力于帮助广播和专业音视频 OEM 厂商将复杂的媒体产品转化为可预测的量产就绪系统。其核心优势在于集成:由一支资深工程团队将高速硬件、AMD FPGA 处理和嵌入式软件作为单套系统全面负责——而时序、时延和同步的成败正取决于这一层面。Promwad 拥有 22 年的经验、100 多名工程师以及覆盖 AMD 自适应计算、ST 2110 和 AV-over-IP 工作流程的项目实践,可提供从系统架构到量产支持的全流程服务。



与此同时,IBC 加速器媒体创新计划( IBC Accelerator Media Innovation Programme )汇聚领先的广播机构、媒体组织和技术创新者,共同为行业面临的最紧迫挑战开发切实可行的解决方案。2026 年,九个加速器项目将探索智能体 AI、沉浸式媒体、数字孪生、5G 连接和下一代现场制作工作流程等领域。AMD 很荣幸与 HP 一道,以加速器赞助商身份支持这项协作创新计划,助力塑造内容创作、分发和受众体验的未来。该计划也为参观者提供了一个探讨 AMD 技术如何支持新兴媒体工作流程的契机。

IBC 展会期间,AMD 团队成员也将在现场与正在规划下一代广播、专业音视频和媒体基础设施的客户、合作伙伴及潜在客户会面。如果您正在评估 IPMX、JPEG XS、ST 2110、混合 SDI/IP 工作流程、边缘 AI 或长生命周期嵌入式平台,AMD 可帮助您在展会期间对接合适的技术、合作伙伴专长和解决方案路径。



希望探讨您的下一个媒体、广播或专业音视频项目?欢迎直接联系我们的合作伙伴,或联系您的 AMD 代表,安排在 IBC 2026 展会期间与 AMD 团队会面。



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.