AMD 精选产品和方案
 

Avnet ETF 2026邀请函丨安富利智慧科技生态圈论坛,共拓AI产业新边界



当大模型的参数竞赛逐渐放缓,AI产业的焦点正从“模型突破”转向“规模化落地”。算力如何高效部署?智能如何从云端下沉到边缘?物理AI应用如何从实验室走向千行百业?这些命题,正成为驱动下一轮产业变革的核心引擎。


2026年9月18日,2026安富利智慧科技生态圈论坛(Avnet Ecosystem Technology Forum 2026)深圳站将在深圳湾万丽酒店正式举办。

本届论坛由安富利与古月居机器人开发者社区联合主办,以“算力赋能,产业拓界”为主题,聚焦AI基建(AI infrastructure)、物理AI(Physical AI)商业化及AI应用创新三大方向,汇聚全球知名半导体厂商、AI行业代表性企业、行业专家与生态伙伴,共同探讨产业落地的前沿趋势与实践路径。



核心看点·直击AI时代脉搏

AI•基建
聚焦支持算力、数据、平台、热管理和系统架构等部署AI的关键基础建设解决方案。

物理•AI
高性能计算模块/存储、高精度传感器和时钟、高可靠通讯、电源与连接等推动Physical AI商业化的落地解决方案。

AI•应用创新
聚焦智能制造、消费零售、医疗大健康、智慧城市等高增长行业的AI+解决方案。


延续历届论坛的高规格与高质量,安富利始终以“连接技术与产业、推动新应用落地”为使命,持续搭建产业交流平台。此次论坛,安富利携手多家合作伙伴,展示前沿趋势和技术,凝聚行业力量,共促智慧科技发展。议程安排如下,敬请参阅。


亮点Demo


▍AMD Ryzen P100异构中央计算平台:

集成CPU、GPU与NPU,系统AI算力最高80TOPS,单颗SoC搞定机器人“感知-决策-控制”,为具身机器人提供高性能感知、AI推理、运动规划及实时控制平台。


▍瑞萨RZ/T2M与RA6T2分布式灵巧手:

RZ/T2M双核实时处理器内置EtherCAT,配合RA6T2驱动微型电机,实现高自由度灵巧手主从协同控制,适用于精密装配与柔性分拣场景。


▍基于Infineon PSOC E84 Edge AI方案:

采用英飞凌(Infineon)新一代PSoC™ Edge E84 MCU,面向智能家居、工业监测、人机交互及低功耗边缘AI应用开发平台,具有高性能、低功耗、高安全性以及专为机器学习(ML)应用设计的硬件加速能力。依托英飞凌完整的软件和工具生态,可帮助用户快速开发智能化、低功耗边缘AI应用。


▍基于Marvell DSP/Retimer 800G AEC有源电缆解决方案:

基于Marvell DSP/Retimer 800G AEC有源电缆方案。面向AI服务器、HPC及云数据中心高速互连应用。方案通过在电缆端集成DSP/Retimer,实现高速PAM4信号重定时、均衡与补偿,提升铜缆传输距离和链路稳定性,适配OSFP/QSFP-DD等800G互连形态。


▍AMD Ryzen 平台打造的智能手势识别与灵巧手控制方案:

方案充分利用AMD Ryzen的AI算力,通过摄像头实时识别人手的21个三维关键点,再结合手指多个关节角度进行融合计算,将人的手势实时映射为灵巧手的控制指令。在执行端,采用AMD实时Linux实现 EtherCAT毫秒级同步控制,再结合低通滤波等机制,提升系统运行的稳定性和安全性。这套方案实现了从视觉感知、AI计算到运动控制的闭环,未来可以进一步拓展到人机交互、工业机器人以及具身智能等应用场景。



▍GaN机器人关节伺服驱动方案:

基于氮化镓机器人关节伺服驱动平台,采用PSoC™ C3主控、专用GaN 驱动芯片搭配 100V GaN 功率管构成三相逆变电路,完成机器人关节 PMSM 高精度 FOC 磁场定向控制。依托 GaN 器件 100kHz 高频开关特性大幅提升功率密度,搭配高精度磁角度传感器实现精准位置反馈,面向机器人关节、伺服电机控制场景。


▍基于NXP MCX-A577的具身机器人用电子皮肤方案:

基于恩智浦 MCX-A577电子皮肤方案面向具身机器人触觉交互应用,支持9V-70V宽压输入,适配24V/48V/64V系统,具备CAN-FD通信、支持柔性FPC定制及大面积触摸感知能力。方案可用于肩膀、手臂、躯干等不规则曲面区域,实现触摸检测、触摸唤醒、人机交互,并可扩展多点触摸、滑条和隔空手势;同时已将MCU所有IO引出,便于扩展其他功能。






阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.