AMD 精选产品和方案
 

网络研讨会:AMD 锐龙 AI 处理器在实时 AI 系统中的技术优势




日期:2026 年 5 月 28 日
时间:AM 10:00 – 11:00


研讨会摘要

边缘人工智能需要高算力密度、低延迟以及长生命周期的可靠性。AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列集成 “Zen 5” CPU 核心、AMD RDNA 显卡以及自研 AMD XDNA 神经网络处理器,在这款高能效、专为嵌入式场景优化的系统级芯片中,可实现最高 80 万亿次 / 秒( TOPS )的 AI 算力加速。

异构协同效率更高

通过三核心协同,在控制、图形、AI 三类任务混合负载下,可帮助提升任务处理能效比,缓解“性能过剩”或“算力瓶颈”的问题。

边缘场景更适配

• 工业:Zen 5 提供确定性实时性能,配合 TSN 网络,满足产线实时决策与设备控制。
• 汽车:AEC-Q100 车规认证,多屏显示与 AI 座舱交互能力领先,单芯片降低系统 BOM 成本。
• 机器人 / 医疗:XDNA 2 NPU 支持低功耗持续推理,CPU/GPU 统一内存加速视觉 SLAM、3D 成像等复杂任务。

长期价值更突出

10 年供货周期 + 宽温设计,解决嵌入式设备迭代慢、环境恶劣的痛点,更具稳定性与兼容性。



本次网络研讨会将重点介绍 P100 系列的架构、性能优势,以及其在工业、医疗、机器人、专业音视频等领域的核心部署要点。您将了解异构计算如何实现实时推理、先进人机交互及 AI 驱动的边缘应用,同时满足嵌入式系统对产品使用寿命与坚固耐用性的严苛要求。

核心内容

• P100 系列如何为嵌入式系统实现可扩展、高性能的 AI 推理

• AMD 异构计算架构在实时 AI 驱动系统中的技术优势

• 在各类嵌入式应用中部署 AI 的关键设计考量





现在就着手使用 立即注册参与线上直播,获取更多详细信息!



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.