AMD 精选产品和方案
 

AMD Spartan UltraScale+: 值得信賴的 FPGA,關鍵指標表現優異




在成本和功耗受限的應用設計中,挑戰本就不小,而要找到一款各方面都能夠滿足要求的 FPGA 更是難上加難。面對眾多選擇,工程師必須仔細評估各種設計指標,才能做出正確決策。


AMD Spartan UltraScale+ FPGA 讓選擇變得簡單

AMD Spartan UltraScale+ FPGA 旨在透過一個元件即能夠提供更高效能、更低功耗、更小的佔用面積以及現代應用所需的多種週邊。

更低的功耗
協助嚴格控制熱設計和功耗預算,避免主動散熱,並降低總系統物料清單( BOM )成本和營運成本

較小的總佔用面積
簡化 PCB 佈線,並支援更小型的外殼,特別適用於手持設備應用

16.3 Gb/s 收發器 | PCIe® Gen 4x8 | 支援最多 572 個 I/O
連接更多感測器和周邊裝置,並採用最新介面標準降低時延

更高的每瓦性能
在相同的功耗下運行更豐富的工作負載,或以顯著降低的功耗實現同等功能

更高的最大操作頻率( FMAX )
利用 FPGA 實現更多功能,並滿足未來功能擴展需求

強大的安全特性,具備後量子加密( PQC )和符合 CNSA 2.0 標準的安全啟動
不必滿足於「還可以」的裝置,Spartan UltraScale+ FPGA 在關鍵指標上表現優異,
且優勢不止於此。


每瓦性能優勢:多數設計人員難得的選擇機會

每瓦性能是影響後續所有設計環節的指標,包括熱設計評估、供電架構和物料清單( BOM )。

AMD 對 26 個 Open Core 設計進行了評估,結果顯示 Spartan UltraScale+ FPGA 在架構速度方面表現出色。Spartan UltraScale+ FPGA 更高的每瓦性能令多數設計人員有機會做出選擇:可在現有功耗預算內運行更豐富、更複雜的工作負載,或以更低功耗實現同等工作負載。無論哪種方式,系統都能從中受益。

降低設計複雜度與系統總成本

在許多低階應用中,FPGA 透過與外部部分垂直 MCU 通訊來實現系統管理和控制。如今,借助顯著提升的每瓦效能,設計人員可以選擇將 MCU 功能整合到 FPGA 架構本身。利用 Spartan UltraScale+ FPGA 高效能架構上的 AMD MicroBlaze V 軟核心處理器,有助於每時脈週期處理更多資料。透過減少分立元件的使用,可以降低設計複雜度和系統總成本。此外,還可以透過選擇更小型的封裝來縮減設計尺寸。Spartan UltraScale+ FPGA 整體尺寸較小,因此節省了 PCB 空間。如果將收發器整合到最小尺寸規格中是首要考慮因素,那麼 Spartan UltraScale+( SU45P )FPGA 可進一步優化佔用面積。


實際應用場景中的顯著效益

所有這些優勢都能轉化為各個垂直應用領域的實際收益,舉例如下:

機器視覺:當今的工業相機需要低成本、低功耗和緊湊的尺寸規格,同時也支援最新的感測器和輸出接口,以跟上生產線的快速發展步伐。 Spartan UltraScale+ FPGA 能協助滿足這些需求,讓設計在其生命週期內始終保持競爭力。

工業自動化:透過自動化最大限度提高生產力需要靈活連接、即時數據處理以及功能安全性和資訊安全。 Spartan UltraScale+ FPGA 支援「任意對任意」連接、最多 384 個 DSP 單元以及先進的安全功能,能夠滿足這些需求。

資料中心:Spartan UltraScale+ FPGA 支援後量子加密,可實現下一代伺服器設計,同時在 AMD 成本優化型 FPGA 產品組合中擁有目前最高的 I/O 與邏輯單元比1 ,並能與 AMD EPYC 伺服器 CPU 整合。

更多特定應用優勢詳見相關解決方案簡介。


供應商穩定性至關重要

在當今供應環境下,您不僅在選擇 FPGA 裝置,更是在選擇一個能夠滿足產品生命週期需求的合作夥伴。長期供應保障、工具鏈穩定性以及供應商持續能力都是至關重要的選擇參數,尤其對於產品生命週期長達 10 至 15 年以上的工業和汽車專案更是如此。

AMD 一貫可靠的表現和穩定性是對客戶的成功至關重要。依託與台積電的長期合作,AMD 可提供值得信賴的供應鏈保障。 Spartan UltraScale+ FPGA 產品生命週期已延長至 2045 年以後。

透過 Spartan UltraScale+ 裝置,可協助您擁有更高效能、更低功耗、更小佔用面積以及最新週邊設備,這些皆來自值得您信賴的供應商。



現在就著手使用 Spartan UltraScale+ FPGA進行設計吧。



註腳:
基於 AMD 2023 年 12 月的內部分析,比較了 AMD Spartan UltraScale+ FPGA 與前幾代 AMD 成本優化型 FPGA 的總 I/O 與邏輯單元比。 (SUS-001)




閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.