AMD 精选产品和方案
 

AMD Versal Prime VM2152: 效能與能源效率的理想平衡點




打破高速設計中的功耗與效能權衡


現今的網路與高速測試系統正不斷逼近高數據吞吐能力的極限。這給工程師帶來了巨大挑戰:在不增加闆卡尺寸或功耗預算的情況下,如何以更高速度傳輸更多資料?

傳統上,高速介面通常局限於具備大量可程式邏輯的高階 FPGA 和自適應 SoC。儘管這些裝置能夠提供所需性能,但其代價卻是更高的功耗、更大的闆卡佔用面積以及更高的系統複雜性,從而導致設計難度提升並伴隨嚴格的運行限制。


為什麼 AMD Versal Prime 系列 VM2152 自適應 SoC 至關重要

AMD Versal Prime VM2152 自適應 SoC 在一款緊湊且高能效的裝置中整合了 112G 收發器,並支援 6400 Mb/s 的 LPDDR5 記憶體或最高 5600 Mb/s 的 DDR5 記憶體。

它的優點是能提供更高的 LPDDR5 記憶體速度,同時能夠在空間和功耗受限的設計中實現高吞吐處理。


Versal Prime VM2152——關鍵亮點


• 6400 Mb/s LPDDR5 → 高頻寬、高效率的記憶體子系統
• 5600 Mb/s DDR5 → 為嵌入式系統提供均衡效能
• 112G 收發器 → 實現高資料速率連接
• 400G 高速加密( HSC )硬核 IP → 內建安全加速
• 支援最高 10 Gb/s 的 MIPI C-PHY 和 4.5 Gb/s 的 D-PHY → 高階感測器介面能力



目標產業與應用


有線領域-高吞吐 I/O 橋接與協處理

• 400G 接口,配備 4 個 112G(或 8 個 56G )千兆收發器( GTs )
• 內建硬派 IP,提升功耗與面積效率
• 600G 與 100G 乙太網路硬派 IP( DCMAC、MRMAC )
• 400G HSC 硬派 IP,可用於實現資料安全
• LPDDR5 硬核心記憶體接口,可用於分組緩存

有助於設計人員在盡量不增加系統成本或功耗的情況下擴展效能。


無線領域-射頻與基頻處理

• 更多 DSP58 引擎,用於數位訊號處理和資料壓縮
• 56G 或 112G 收發器( GTs ),用於 50G 和 100G 網路介面
• 配備 2 個 Arm® A72 核心的處理器系統,滿足 SyncE 與其他處理需求

有助於支援不斷演進的無線標準,同時避免硬體過度設計。

測試與測量-MIPI 測試儀與高速 DDR 訪問

• 10 Gb/s MIPI C-PHY,適用於最新的攝影機模組和汽車 ADAS 測試儀
• 4.5 Gb/s MIPI D-PHY,適用於顯示模組測試儀
• 支援 6400 速率的 LPDDR5 和 5600 速率的 DDR5

有助於加快驗證週期,同時降低了整體系統複雜度。


一顆晶片,覆蓋多產業,不必妥協


AMD Versal Prime VM2152 自適應 SoC 採用統一架構,將高速 I/O、FPGA 自適應運算以及多協定連接整合到一個高效能元件中。

從超高速網路和精密測試設備到廣泛的嵌入式應用,VM2152 元件旨在支援多種市場和豐富的應用場景,在關鍵領域提供卓越效能。

重新定義中端 FPGA 吞吐能力


如欲了解 VM2152 如何在不犧牲熱設計的前提下實現此頻寬,請造訪 AMD Versal Prime 系列產品頁面。



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.