AMD 精选产品和方案
 

AMD Versal Prime VM2152:性能与能效的理想平衡点




打破高速设计中的功耗与性能权衡


当今的网络与高速测试系统正在不断逼近高数据吞吐能力的极限。这给工程师带来了巨大挑战:在不增加板卡尺寸或功耗预算的情况下,如何以更高速度传输更多数据?

传统上,高速接口通常局限于具备大量可编程逻辑的高端 FPGA 和自适应 SoC。尽管这些器件能够提供所需性能,但其代价却是更高的功耗、更大的板卡占用面积以及更高的系统复杂性,从而导致设计难度提升并伴随严格的运行限制。


为什么 AMD Versal Prime 系列 VM2152 自适应 SoC 至关重要

AMD Versal Prime VM2152 自适应 SoC 在一款紧凑且高能效的器件中集成了 112G 收发器,并支持 6400 Mb/s 的 LPDDR5 内存或最高 5600 Mb/s 的 DDR5 内存。

它的优势是能提供更高的 LPDDR5 内存速度,同时能够在空间和功耗受限的设计中实现高吞吐处理。


Versal Prime VM2152——关键亮点


• 6400 Mb/s LPDDR5 → 高带宽、高效率的内存子系统
• 5600 Mb/s DDR5 → 为嵌入式系统提供均衡性能
• 112G 收发器 → 实现高数据速率连接
• 400G 高速加密( HSC )硬核 IP → 内置安全加速
• 支持最高 10 Gb/s 的 MIPI C-PHY 和 4.5 Gb/s 的 D-PHY → 高级传感器接口能力



目标行业与应用


有线领域——高吞吐 I/O 桥接与协处理

• 400G 接口,配备 4 个 112G(或 8 个 56G )千兆收发器( GTs )
• 内置硬核 IP,提升功耗与面积效率
• 600G 与 100G 以太网硬核 IP( DCMAC、MRMAC )
• 400G HSC 硬核 IP,可用于实现数据安全
• LPDDR5 硬核内存接口,可用于分组缓存

有助于设计人员在尽量不增加系统成本或功耗的情况下扩展性能。


无线领域——射频与基带处理

• 更多 DSP58 引擎,用于数字信号处理和数据压缩
• 56G 或 112G 收发器( GTs ),用于 50G 和 100G 网络接口
• 配备 2 个 Arm® A72 核心的处理器系统,满足 SyncE 及其他处理需求

有助于支持不断演进的无线标准,同时避免硬件过度设计。

测试与测量——MIPI 测试仪与高速 DDR 访问

• 10 Gb/s MIPI C-PHY,适用于最新的摄像头模组和汽车 ADAS 测试仪
• 4.5 Gb/s MIPI D-PHY,适用于显示模组测试仪
• 支持 6400 速率的 LPDDR5 和 5600 速率的 DDR5

有助于加快验证周期,同时降低了整体系统复杂性。


一颗芯片,覆盖多行业,不必妥协


AMD Versal Prime VM2152 自适应 SoC 采用统一架构,将高速 I/O、FPGA 自适应计算以及多协议连接整合到一个高效器件中。

从超高速网络和精密测试设备到广泛的嵌入式应用,VM2152 器件旨在支持多种市场和丰富的应用场景,在关键领域提供卓越性能。

重新定义中端 FPGA 吞吐能力


如需了解 VM2152 如何在不牺牲热设计的前提下实现该带宽,敬请访问 AMD Versal Prime 系列产品页面。



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.