AMD 精选产品和方案
 

AMD 推出銳龍 AI 嵌入式處理器產品組合



新聞亮點

• 全新 AMD 銳龍 AI 嵌入式 P100 和 X100 系列處理器融入了高效能「Zen 5」CPU 核心、
  AMD RDNA 3.5 GPU 和 AMD XDNA 2 NPU,實現低功耗 AI 加速

• 在單晶片上提供節能、低時延的 AI 性能,適用於沉浸式車載體驗、工業自動化和用於
  自主系統的物理 AI

• 銳龍 AI 嵌入式 P100 系列處理器今日正式發布,配備 4-6 顆 CPU 核心,預計 GPU
  性能可提升 35%¹,AI 性能最高可達 50 TOPS²



美國加州聖克拉拉,2026 年 1 月 5 日——AMD(超威,納斯達克股票代碼:AMD )今日推出 AMD Ryzen(銳龍) AI嵌入式處理器,這款全新的嵌入式 x86 處理器產品組合旨在為邊緣的 AI 驅動型應用提供強大支援。從汽車數位座艙與智慧醫療,到用於人形機器人等自主系統的實體 AI,全新 P100 和 X100 系列處理器面向汽車和工業市場的 OEM 廠商、一級供應商以及系統和軟體開發人員,能以緊湊的 BGA(球柵陣列)封裝提供高性能、高能效的 AI 運算能力,滿足空間受限的嵌入式系統需求。

該系列處理器整合了高效能「Zen 5」核心架構,以實現可擴展的 x86 效能和確定性控制,同時還整合了 RDNA 3.5 GPU,用於即時視覺化和圖形處理,以及 XDNA 2 NPU,用於低時延、低功耗 AI 加速——所有功能均融於一顆晶片中。

「隨著各行業不斷追求更具沉浸感的 AI 體驗和更快速的端側智能,他們需要在不增加系統複雜性的情況下實現高性能。銳龍 AI 嵌入式產品組合將領先的 CPU、GPU 和 NPU 功能集成於單個器件中,使汽車、工業及自主系統更智能、更具響應性。」

Salil Raje
AMD 資深副總裁兼嵌入式業務總經理

該產品組合包括面向車載體驗和工業自動化的 P100 系列處理器,以及面向要求更高的實體 AI 和自主系統的、具備更高 CPU 核心數和 AI TOPS 性能的 X100 系列處理器。


專為車載體驗打造

今日發布的 P100 系列處理器配備 4-6 顆核心,針對下一代數位座艙和人機介面( HMI )進行了優化,可實現車載資訊娛樂顯示器的即時圖形功能、AI 驅動的交互以及多域響應能力。與上一代產品相比,其單線程效能預計提升 84%、多線程效能預計提升 125%³,從而確保在緊湊的 25×40 毫米 BGA 封裝中實現確定性控制。此系列處理器工作功率範圍為 15-54 瓦,支援 -40℃ 至 +105℃ 工作溫度,專為嚴苛、功耗和空間受限的邊緣系統而設計,同時具備 10 年生命週期。

沉浸式圖形功能與端側 AI 加速

P100 系列處理器整合了 RDNA 3.5 GPU,渲染速度預計可提升 35%¹,可同時驅動至多四塊 4K(或兩塊 8K )數位顯示屏,幀率達 120 幀每秒。AMD 視訊編解碼器引擎可實現高保真、低延遲的串流和響應式播放,而不會增加 CPU 負擔。

新一代 AMD XDNA 2 NPU 可提供至高 50 TOPS 的效能,實現最高 3 倍的 AI 推理效能提升4。 XDNA 2 架構透過使用支援的 AI 模型(包括視覺 Transformer、緊湊型大語言模型和卷積神經網路),能融入對語音、手勢和環境線索的理解。

開放、安全的軟體堆疊助力更快速系統設計

銳龍 AI 嵌入式處理器提供了一致的開發環境,其統一的軟體堆疊涵蓋 CPU、GPU 和 NPU。在執行時層,開發人員可受益於最佳化的 CPU 函式庫、開放式標準的 GPU API,以及透過銳龍 AI 軟體實現的原生 XDNA 架構 AI 執行階段。

整個軟體堆疊建構於開源的、基於 Xen 虛擬機器管理程式的虛擬化框架之上,該框架可安全隔離多個作業系統域。這使得 Yocto 或 Ubuntu 可以驅動人機介面,FreeRTOS 可以管理即時控制,而 Android 或 Windows 則可以支援更豐富的應用,所有系統均可安全地並行運行。憑藉開源基礎、長期作業系統支援以及具備 ASIL-B 功能的架構,它們能夠幫助客戶降低成本、簡化客製化流程,並加快汽車和工業系統的量產進程。




產品供應情況

AMD 銳龍 AI 嵌入式 P100 系列處理器( 4-6 核心)已開始向早期客戶提供樣品。相關工具和文件現已發布,預計第二季量產出貨。工業自動化應用的 P100 系列處理器( 8-12 核心)預計將於第一季開始提供樣品。具備最多 16 核心的 X100 系列處理器預計今年上半年開始提供樣品。


關於 AMD

AMD(納斯達克代碼:AMD )致力於推動高效能和人工智慧運算創新,協助應對全球重大挑戰。如今,AMD 的技術驅動數十億應用體驗,廣泛用於雲端和人工智慧基礎設施、嵌入式系統、AI PC 及遊戲領域。憑藉一系列以人工智慧優化的 CPU、GPU、網路技術及軟體的豐富產品組合,AMD 提供全端式人工智慧解決方案,為智慧運算新時代帶來所需的卓越效能與可擴充性。更多信息,請訪問 AMD 公司官網 www.amd.com。


1. 與銳龍嵌入式 V2A46 相比,AMD 銳龍 AI 嵌入式 P132a 汽車處理器可在 GFXBench 5.0.0 Vulkan 5 普通離屏測試中性能預計提升 35%。截至 2025 年 11 月,AMD 效能實驗室對銳龍 AI 嵌入式 P132a(熱設計功耗 45 瓦)使用GFXBench 5.0.0(Vulkan 5普通離屏子分數),和銳龍嵌入式 V2A46 處理器(熱設計功耗 45 瓦)使用 GFXBench 離平平台50.嵌入式 P132a 處理器:AMD JAGUAR 參考主機板,32 GB LPDDR5X-7500 Micron,三星 1TB 980 Pro 固態硬碟,Linux Ubuntu 24.04.1 電腦作業系統(核心版本 6.12),Coreboot BIOS RKJAMJ080A,銳作業系統(核心版本 6.12),Coreboot BIOS RKJAMJ38參考主機板,32 GB LPDDR4-4266 記憶體。 Micron,三星 512 GB 970 Pro,Linux Ubuntu 22.04.1(核心版本 6.1.49 LTS),Insyde Corp BIOS RCR1004A,SWREL12。 (106 – 78.6)/78.6 = 35%。實際結果會因配置、設定、使用情況和其他因素而異。 [REP=002]

2. AMD 銳龍處理器的每秒萬億次運算( TOPS )是指在最佳情況下每秒可執行的最大運算次數,但這可能並非非典型值。 TOPS 會因多種因素而異,包括特定的系統配置、AI 模型和軟體版本。 [GD-243]

3. 與銳龍嵌入式 V2A46 相比,AMD 銳龍 AI 嵌入式 P132a 汽車處理器平台在 SPECrate®2017_int_base 測試中,單執行緒效能預計提升 84%,多執行緒效能預計提升 125%。 [REP-001]

4. 與銳龍嵌入式 8000 系列處理器相比,AMD 銳龍 AI 嵌入式 P100 系列處理器的 TOPS 效能最高可達 3 倍。此數據基於 AMD 截至 2025 年 11 月的內部分析。 AMD 銳龍 AI 嵌入式 P100 系列的 NPU 效能為 50 TOPS,而銳龍嵌入式 8000 的 NPU 效能為 16 TOPS。 50/16 = 3.125。 [REP-003]

5. 加速時脈頻率是指 CPU 在運作突發性工作負載時可達到的最高頻率。加速時脈頻率的可實現性、頻率和穩定性會因多種因素而異,包括但不限於:散熱條件以及應用程式和工作負載的變化。 [GD-150]

6. 加速時脈頻率是指 Radeon GPU 在運作突發性工作負載時可達到的最高頻率。加速時脈頻率的可實現性、頻率和穩定性會因多種因素而異,包括但不限於:散熱條件以及應用程式和工作負載的變化。 [GD-151] © 2026 超威半導體保留所有權利。 AMD、AMD 箭頭標誌、Radeon、銳龍及其組合均為超威半導體的商標。本文中使用的其他名稱僅用於資訊說明,可能是其各自所有者的商標。




閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.