AMD 精选产品和方案
 

AMD 推出锐龙 AI 嵌入式处理器产品组合



新闻亮点

• 全新 AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 和 X100 系列处理器融入了高性能“Zen 5”CPU 核心、
  AMD RDNA 3.5 GPU 和 AMD XDNA 2 NPU,实现低功耗 AI 加速

• 在单芯片上提供节能、低时延的 AI 性能,适用于沉浸式车载体验、工业自动化和用于
  自主系统的物理 AI

• 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器今日正式发布,配备 4-6 颗 CPU 核心,预计 GPU
  性能可提升 35%¹,AI 性能最高可达 50 TOPS²



美国加州圣克拉拉,2026 年 1 月 5 日——AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD )今日推出 AMD Ryzen(锐龙) AI嵌入式处理器,这款全新的嵌入式 x86 处理器产品组合旨在为边缘端的 AI 驱动型应用提供强大支持。从汽车数字座舱与智慧医疗,到用于人形机器人等自主系统的物理 AI,全新 P100 和 X100 系列处理器面向汽车和工业市场的 OEM 厂商、一级供应商以及系统和软件开发人员,能以紧凑的 BGA(球栅阵列)封装提供高性能、高能效的 AI 计算能力,满足空间受限的嵌入式系统需求。

该系列处理器集成了高性能“Zen 5”核心架构,以实现可扩展的 x86 性能和确定性控制,同时还集成了 RDNA 3.5 GPU,用于实时可视化和图形处理,以及 XDNA 2 NPU,用于低时延、低功耗 AI 加速——所有功能均融于一颗芯片中。

“随着各行业不断追求更具沉浸感的 AI 体验和更快速的端侧智能,他们需要在不增加系统复杂性的情况下实现高性能。锐龙 AI 嵌入式产品组合将领先的 CPU、GPU 和 NPU 功能集成于单个器件中,使汽车、工业及自主系统更智能、更具响应性。”

Salil Raje
AMD 高级副总裁兼嵌入式业务总经理

该产品组合包括面向车载体验和工业自动化的 P100 系列处理器,以及面向要求更高的物理 AI 和自主系统的、具备更高 CPU 核心数和 AI TOPS 性能的 X100 系列处理器。


专为车载体验而打造

今日发布的 P100 系列处理器配备 4-6 颗核心,针对下一代数字座舱和人机界面( HMI )进行了优化,可实现车载信息娱乐显示屏的实时图形功能、AI 驱动的交互以及多域响应能力。与上一代产品相比,其单线程性能预计提升 84%、多线程性能预计提升 125%³,从而确保在紧凑的 25×40 毫米 BGA 封装中实现确定性控制。该系列处理器工作功率范围为 15-54 瓦,支持 -40℃ 至 +105℃ 工作温度,专为严苛、功耗和空间受限的边缘系统而设计,同时具备 10 年生命周期。

沉浸式图形功能与端侧 AI 加速

P100 系列处理器集成了 RDNA 3.5 GPU,渲染速度预计可提升 35%¹,可同时驱动至多四块 4K(或两块 8K )数字显示屏,帧率达 120 帧每秒。AMD 视频编解码器引擎可实现高保真、低时延的流式传输和响应式播放,而不会增加 CPU 负担。

下一代 AMD XDNA 2 NPU 可提供至高 50 TOPS 的性能,实现最高 3 倍的 AI 推理性能提升4。XDNA 2 架构通过使用支持的 AI 模型(包括视觉 Transformer、紧凑型大语言模型和卷积神经网络),能融入对语音、手势和环境线索的理解。

开放、安全的软件栈助力更快速系统设计

锐龙 AI 嵌入式处理器提供了一致的开发环境,其统一的软件栈涵盖 CPU、GPU 和 NPU。在运行时层,开发人员可受益于优化的 CPU 库、开放标准的 GPU API,以及通过锐龙 AI 软件实现的原生 XDNA 架构 AI 运行时。

整个软件栈构建于开源的、基于 Xen 虚拟机管理程序的虚拟化框架之上,该框架可安全隔离多个操作系统域。这使得 Yocto 或 Ubuntu 可以驱动人机界面,FreeRTOS 可以管理实时控制,而 Android 或 Windows 则可以支持更丰富的应用,所有系统均可安全地并行运行。凭借开源基础、长期操作系统支持以及具备 ASIL-B 功能的架构,它们能够帮助客户降低成本、简化定制流程,并加快汽车和工业系统的量产进程。




产品供应情况

AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器( 4-6 核)已开始向早期客户提供样品。相关工具和文档现已发布,预计将于第二季度量产出货。面向工业自动化应用的 P100 系列处理器( 8-12 核)预计将于第一季度开始提供样品。具备最多 16 核的 X100 系列处理器预计将于今年上半年开始提供样品。


关于 AMD

AMD(纳斯达克代码:AMD )致力于推动高性能和人工智能计算创新,助力应对全球重大挑战。如今,AMD 的技术驱动数十亿应用体验,广泛用于云和人工智能基础设施、嵌入式系统、AI PC 及游戏领域。凭借一系列面向人工智能优化的 CPU、GPU、网络技术及软件的丰富产品组合,AMD 提供全栈式人工智能解决方案,为智能计算新时代带来所需的卓越性能与可扩展性。更多信息,敬请访问 AMD 公司官网 www.amd.com。


1. 与锐龙嵌入式 V2A46 相比,AMD 锐龙 AI 嵌入式 P132a 汽车处理器可在 GFXBench 5.0.0 Vulkan 5 普通离屏测试中性能预计提升 35%。截至 2025 年 11 月,AMD 性能实验室对锐龙 AI 嵌入式 P132a(热设计功耗 45 瓦)使用GFXBench 5.0.0(Vulkan 5普通离屏子分数),和锐龙嵌入式 V2A46 处理器(热设计功耗 45 瓦)使用 GFXBench 5.0.0(Vulkan 5普通离屏子分数)进行了测试,测试平台配置如下:锐龙 AI 嵌入式 P132a 处理器:AMD JAGUAR 参考主板,32 GB LPDDR5X-7500 Micron,三星 1TB 980 Pro 固态硬盘,Linux Ubuntu 24.04.1 操作系统(内核版本 6.12),Coreboot BIOS RKJCB0080A,NVAS R5 版本;锐龙嵌入式 V2A46 处理器:AMD CRATER 参考主板,32 GB LPDDR4-4266 内存。 Micron,三星 512 GB 970 Pro,Linux Ubuntu 22.04.1(内核版本 6.1.49 LTS),Insyde Corp BIOS RCR1004A,SWREL12。(106 – 78.6)/78.6 = 35%。实际结果会因配置、设置、使用情况和其他因素而异。[REP=002]

2. AMD 锐龙处理器的每秒万亿次运算( TOPS )是指在最佳情况下每秒可执行的最大运算次数,但这可能并非典型值。TOPS 会因多种因素而异,包括具体的系统配置、AI 模型和软件版本。[GD-243]

3. 与锐龙嵌入式 V2A46 相比,AMD 锐龙 AI 嵌入式 P132a 汽车处理器平台在 SPECrate®2017_int_base 测试中,单线程性能预计提升 84%,多线程性能预计提升 125%。[REP-001]

4. 与锐龙嵌入式 8000 系列处理器相比,AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器的 TOPS 性能最高可达 3 倍。此数据基于 AMD 截至 2025 年 11 月的内部分析。AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列的 NPU 性能为 50 TOPS,而锐龙嵌入式 8000 的 NPU 性能为 16 TOPS。50/16 = 3.125。[REP-003]

5. 加速时钟频率是指 CPU 在运行突发性工作负载时可达到的最高频率。加速时钟频率的可实现性、频率和稳定性会因多种因素而异,包括但不限于:散热条件以及应用程序和工作负载的变化。[GD-150]

6. 加速时钟频率是指 Radeon GPU 在运行突发性工作负载时可达到的最高频率。加速时钟频率的可实现性、频率和稳定性会因多种因素而异,包括但不限于:散热条件以及应用程序和工作负载的变化。[GD-151]

© 2026 超威半导体保留所有权利。AMD、AMD 箭头标志、Radeon、锐龙及其组合均为超威半导体的商标。本文中使用的其他名称仅用于信息说明,可能是其各自所有者的商标。




阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.