AMD 精选产品和方案
 

AMD 推出第二代 Kintex UltraScale+ 中端 FPGA,助力智能高性能系统



新闻摘要

• A新款 FPGA 可为下一代医疗、工业、测试与测量以及广播系统提供高带宽、
  实时性能与广泛连接。

• 借助成熟的工具、先进的安全特性以及至少到 2045 年的供货保障,增强长期可靠性。



AMD 今日推出第二代 AMD Kintex UltraScale+ FPGA 系列,对于依赖中端 FPGA 为性能关键型系统提供支持的设计人员而言,可谓一项重大进步。

这一全新系列构建在业经验证的 Kintex FPGA 产品组合基础之上,对内存、I/O 和安全性进行了现代化升级,以满足成像、测试与测量、工业自动化以及专业 4K/8K 媒体工作流程不断增长的需求。

专为高要求的数据密集型工作负载打造


第二代 AMD Kintex UltraScale+ FPGA 旨在满足广播、测试、工业和医疗市场中日益复杂的系统要求。

•
密集型 4K/8K 媒体工作流程:
  高速收发器和 PCIe® Gen4 能为专业广播和远程制作提供对 4K AV-over-IP、
  多流采集和帧级精确传输的支持。

•
高吞吐量测试与测量:
  更高的内存带宽可在半导体测试和检测系统中助力加速模式生成、故障采集和
  对时序要求极高的工作负载。

•
先进成像与实时控制:
  在机器视觉、工业自动化、医疗成像以及机器人系统中,可扩展的传感器连接
  能提高诊断清晰度和响应能力。

•
采用 Spartan UltraScale+ FPGA 的迁移路径:
  即刻开始采用 SBVF900 封装的 XCSU200P,随后在 2026 年第四季度迁移至
  第二代 Kintex UltraScale+ FPGA。


集成的 LPDDR4X/5/5X 控制器具备高 DDR 带宽和确定性性能,使设计人员构建的系统能够紧随不断增长的数据速率步伐,同时保持对时延和能效的密切控制。


树立中端性能新标杆


第二代 Kintex UltraScale+ 器件能提供较之前代产品最多 5 倍的内存带宽¹,扩大了 AMD 在中端 FPGA 领域的领先地位。 这些提升可直接转化为更高的吞吐量、更低的时延和更敏捷的系统响应,而无需迫使设计人员转向成本更高的器件等级。

第二代 Kintex UltraScale+ FPGA 实现了中端 FPGA 功能的现代化,以应对关键市场日趋增长的带宽、时序精度和连接需求。

凭借可扩展的高速 I/O、现代化的内存子系统和确定性的架构行为,第二代 Kintex UltraScale+ FPGA 可实现更快的端侧处理和灵活应变的处理流水线,在实时响应的同时还可扩展,以满足未来的吞吐量需求。


供货情况与入门指南


对 Vivado 和 Vitis 工具的仿真支持计划于 2026 年第三季度推出,为开发团队提供用于开展架构探索与设计工作的早期访问。

XC2KU050P FPGA 的预量产硅片将于 2026 年第四季度开始送样,以开展早期硬件验证和性能表征,量产预计于 2027 年上半年启动。基于 XC2KU050P FPGA 的第二代 Kintex UltraScale+ 评估套件将于 2026 年第四季度开始送样。

基于支持迁移的 XCSU200P 器件的现有 Spartan UltraScale+ SCU200 评估套件现已供货,适合希望率先上手 PCIe Gen4、硬内存控制器和高级安全功能的设计人员。



了解更多
第二代 Kintex UltraScale+ FPGA 的相关信息,敬请访问 官方专区。


脚注
1)基于 AMD 截至 2025 年 12 月的预测,估算第二代 AMD Kintex UltraScale+ XC2KU040P 和 XC2KU050P FPGA(两者均预计拥有六 (6) 个 32 位硬 LPDDR 内存控制器 @ 4,266 Mb/s)的预期 Gb/s 与上一代 Kintex UltraScale+ FPGA(拥有一个 (1) 64 位 DDR4 软内存控制器 @ 2666 Mb/s)提供的 Gb/s 的对比。结果为 AMD 工程预测,可能会在 AMD 产品发布后而有所不同。(KUS-001)




阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2026 Avnet, Inc. All rights reserved.