AMD 精选产品和方案
 
AMD Spartan UltraScale+ FPGA 开始量产出货

高 I/O、低功耗及先进的安全功能,适用于成本敏感型边缘应用



AMD 很高兴宣布,Spartan™ UltraScale+™ 成本优化型系列的首批器件现已投入量产!三款最小型的器件——SU10P、SU25P 和 SU35P,已开放订购,并在 AMD Vivado™ 设计套件 2025.1 中提供量产器件支持。

AMD 成本优化型产品组合中的这一新品专为需要高 I/O、低功耗和先进安全功能的成本敏感型边缘应用而设计,为业经验证的 UltraScale+™ FPGA 和自适应 SoC 产品组合带来了现代化的连接、后量子密码等功能。



三款最低密度器件的首次量产出货,标志着面向中低端市场供货成熟的小型 FPGA 解决方案这一重要里程碑。


为快速上市奠定坚实基础

寻求成本优化、紧凑型 FPGA 的工程师也希望拥有简单易用性并快速上市。他们需要可编程逻辑、高 I/O、强大的安全性以及一流的可靠性。他们还需要能够提供一键式时序收敛和快速调试功能的工具。最重要的是,他们需要一条低风险的市场路径。Spartan UltraScale+ FPGA 由行业领导企业1采用业经验证的 UltraScale+ 技术打造,正能满足这些需求。

针对 Spartan UltraScale+ FPGA,AMD 以其成熟的 UltraScale+ FPGA 架构着手,该架构提供了性能与低功耗的出色平衡,以及长产品生命周期。在连接性方面,Spartan UltraScale+ FPGA 结合了高密度输入/输出( HDIO )以实现丰富的 3.3V I/O 支持,同时还有新的高速 XP5IO,并提供与前几代 AMD 成本优化型 FPGA 相比更高的 I/O 与逻辑比2,这些均由高性能和低功耗架构提供支持。设计人员还可以实现快速设计收敛和跨项目的轻松复用,因为 AMD Vivado 设计套件支持超过 160 款 AMD FPGA 和自适应 SoC。在一些应用中,用户可以实现一键式时序收敛,从而快速完成设计迭代。对于需要更高性能的机器视觉、工业和医疗应用,Spartan UltraScale+ FPGA 能提供更高的速率等级。

针对成本敏感型应用的新功能

在此业经验证的基础上,Spartan UltraScale+ FPGA 还为 AMD 成本优化型产品组合带来了多项新进展:

• 采用 NIST 认证算法的后量子密码硬 IP,提供一流的安全性。这不仅实现了安全的器件配置,
  还支持用户访问专用密码资源,包括真随机数生成器( TRNG )、物理不可克隆函数( PUF )
  、安全散列等;

• 面向 LPDDR4X/5 的集成内存控制器在 32 位接口上支持至高 4266 Mb/s,可节省至高
  15 kLC,使设计人员能够转向更小的器件并进一步降低功耗和成本;

• 新的 XP5IO 类别支持至高 1.8 Gb/s 的低电压差分信号( LVDS )、3.2 Gb/s MIPI
  D-PHY 和其他高速差分接口;

• 符合标准的 PCIe® Gen4 硬核 IP,支持端点和根端口应用;

• 支持 8 线 SPI 接口,从外部闪存实现更快的配置和数据传输速率。


如同其他 AMD 成本优化型器件一样,免费的 AMD Vivado 设计套件标准版也包含对 Spartan UltraScale+ FPGA 的支持,支持在单一工具中完成从仿真到验证的所有工作。即刻下载 Vivado 设计套件并着手开始吧!


进一步了解 Spartan UltraScale+ FPGA,敬请访问 官网产品专区


1.收入数据,Omida 竞争格局工具 CTL 季度半导体市场份额,2023 年 11 月。(SUS-012)

2.基于 AMD 2023 年 12 月内部分析,比较了 AMD Spartan UltraScale+ FPGA
  与前几代 AMD 成本优化型 FPGA 的总 I/O 与逻辑单元比。(SUS-001)




阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.