AMD 精選產品和方案
 

AMD 賦能駕乘監控系統




AMD 深耕汽車產業多年,在駕駛監控系統( DMS )領域累積深厚,這些系統深度整合於 L2、L2+ 和 L3 級車輛中。駕駛監控對於 ADAS 系統至關重要。隨著車輛自動化程度不斷提升,汽車駕駛監控系統必須滿足的要求也隨之增加。


2026 年,歐盟新車安全評鑑協會( Euro NCAP )將對五星安全評級實施更為嚴格的標準,其中對駕駛員監控系統與乘員監控系統( OMS )的考評尤為突出。其他關鍵要求涵蓋了睡意偵測、分心監測與駕駛者無反應偵測。 NCAP 2026 版將在「安全駕駛」方面授予最高 60 分,包括乘員監測( 30 分)和駕駛員參與度( 30 分)。 隨後的每一年,駕駛監控系統的審核力度和權重都將進一步加大,2027 年將達到 72 分,2028 年將達到 84 分。 Semicast 分析師 Colin Barnden 表示:「顯而易見,NCAP26 正在為 OEM 廠商的駕駛監控決策帶來巨大變革。NCAP26 開始將 ADAS 與駕駛者監控系統進行整合,這一趨勢將伴隨 NCAP29 路線圖進一步深化,該路線圖有望將駕駛者狀態訊號與安全氣囊觸發相結合。道路安全的長期願景是透過深入了解車輛乘員來提升駕駛輔助和乘員安全系統的性能。監管機構迅速意識到,實現道路安全顯著進步關鍵在於,要採用能夠理解人類行為的先進駕駛員和乘員監控系統。 」


--------------------------------------------------------

AMD 產品組合能夠應對駕駛者監控系統需求的這些複雜變化,並協助改善車輛的 ADAS 系統。Seeing Machines 等汽車一級( Tier 1 )供應商已選擇 AMD 自適應 SoC 用於其駕駛員監控系統,因其能將可編程邏輯、AI 推理和 CPU 相結合,實現高度優化的處理。此外,FPGA 和自適應 SoC 具備高度可擴展性,使其能夠滿足不同 OEM 平台的需求,以及 ISO 26262 和 ASIL-B 認證等資訊保護與安全法規。

--------------------------------------------------------

眾多 OEM 廠商已選用 AMD FPGA 和自適應 SoC 整合到其駕駛員監控系統中。三菱電動出行公司安全與舒適系統事業部感測設備設計部總經理 Takafumi Yamamoto 表示:“駕駛員監控系統所需的功能與性能逐年提升,因此需要提供能夠集成車內多種感測設備的解決方案。AMD SoC 平台能靈活滿足這些軟硬體需求,確保為未來功能延展提供可擴展性。”

--------------------------------------------------------

Euro NCAP評級將會有更多更新。而 AMD 正是滿足不同車輛系統和架構對駕駛員監控系統日益增長的需求的理想晶片提供者。

--------------------------------------------------------


AMD 在汽車領域

隨著汽車產業創新步伐不斷加快,對高效能算力、運算加速和圖形技術的需求也走強。憑藉著業界豐富的高效能 CPU、GPU、FPGA 和自適應 SoC 產品線,AMD 正處於這一轉折點的最前沿。從車載資訊娛樂系統到進階駕駛輔助系統、自動駕駛和車聯網應用等功能安全關鍵型應用,AMD 能為汽車製造商提供晶片和軟體解決方案一站式服務。


相關資源

進一步了解 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 產品系列,請造訪 官網產品專區



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.