Xilinx 精选产品和方案
 

五代更迭,AMD EPYC 嵌入式處理器「進化」登場!


AAMD 日前在嵌入式世界大會( Embedded World 2025 )上宣布推出第五代 AMD EPYC™(霄龍)嵌入式處理器 9005 系列,再擴充其 x86 嵌入式處理器產品組合。



考慮到 AI 驅動的網路流量、激增的資料儲存需求以及工業邊緣算力的擴展,正推動嵌入式平台對更高運算效能的需求。AMD 日前在嵌入式世界大會( Embedded World 2025 )上宣布推出第五代 AMD EPYC™(霄龍)嵌入式處理器 9005 系列,再擴充其 x86 嵌入式處理器產品組合。

其實從 2018 年開始,AMD 就開始了在嵌入式 CPU 領域的探索與推進,下圖展示了這一歷程。2018 年,AMD 推出了第一代 EPYC 嵌入式 3000 系列處理器,該系列基於 14nm「Zen」架構打造,具備出色的效能和更高的能源效率比。隨後,AMD 又陸續推出了第二代基於「Zen 2」架構的 7002 系列處理器、第三代基於「Zen 3」架構的 7003 系列處理器,製程製程也由 14nm 演進到 7nm。基於「Zen 4」架構的第四代 EPYC 嵌入式 9004 系列處理器採用 5nm 工藝,於 2023 年推出,最高 96 核心配置。



9005 系列採用了業界經驗證的「Zen 5」架構,專為支援運算密集型嵌入式系統而設計,支援單一插槽中從 8 到 192 顆核心數量。業界領先的核心密度分別可將網路和儲存工作負載的資料處理吞吐量提升至多 1.3 倍與 1.6 倍,使該裝置成為網路和安全防火牆平台、儲存系統以及工業控制應用的理想選擇。

利用全新「Zen 5c」核心架構可提供更高吞吐量和更高能效,每個插槽的 DDR5 記憶體高至 6TB 的容量、擴展的 I/O 連接性、透過 CXL® 2.0 支援至多 160 個 PCIe® Gen5 通道,這些都為網路和儲存應用資料實現了儲存容量和高速傳輸資料。

此外,9005 系列處理器採用 SP5 插槽尺寸規格,與前代 AMD EPYC 嵌入式 9004 系列相容,為客戶提供了簡單的升級路徑。



「EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 針對嵌入式市場進行了更進一步的優化,在尖端運算能力與專屬打造的嵌入式功能之間實現了平衡,從而提升了產品壽命、可靠性、系統彈性和嵌入式應用開發的簡易性。」AMD 嵌入式 x86 產品管理高級產品經理 Tarang Shah 表示。


未來嵌入式運算三大趨勢

1. Tarang Shah 指出,趨勢一是由於人工智慧、工作負載和應用的驅動,使得網路流量和資料處理的需求大幅增加。有研究機構預測,今後五年內,在人工智慧工作負載的驅動下,網路流量會呈現 120% 的增幅,對高吞吐量、低延遲、以及高能源效率資料處理和傳輸技術的需求十分迫切。

2. 與流量的增加速度同樣快的是對資料儲存的需求,過去五年時間裡它成長了 20%,這也是資料爆炸的第二個重要驅動因素。Tarang Shah 認為目前的資料儲存系統不僅僅是儲存數據,更需要即時的數據分析和運算。所以它對資料儲存解決方案提出的要求,就不僅僅是規模的擴容,還涉及資料儲存方式、存取和最佳化的改變,這對處理器的 I/O 連接性、算力都提出了更高的要求。

3. 第三點則是隨著網路和儲存的需求不斷提高,工業邊緣對於運算的需求也呈現爆炸性的成長。眾所周知,智慧製造、自動化等工業環境對數據的即時處理要求極高,這也是為什麼在工業邊緣佈置了海量的傳感器和處理晶片,目的就是要盡可能在本地處理海量數據,以支持實時決策,這顯然對計算的性能和能耗提出了更高的要求。


從這三大趨勢我們可以看到,人工智慧驅動的流量成長、資料爆炸,還有工業邊緣算力需求的擴張,不僅對網路、儲存以及工業應用提出了更高的運算要求,還需要平台在設計時能夠延長使用壽命,提高系統彈性,這樣才能夠確保在無故障的環境下進行任務關鍵型工作負載的順利完成。


專為特定應用所建構的功能

如前文所述,嵌入式市場的需求主要分為兩類:一類是通用運算,主要指吞吐量、能源效率、可擴展性、連接性;另一類是對平台壽命和系統彈性提出的要求,而這也是 9005 系列與前代相比最主要的差異化特徵所在。


01. 延長使用壽命

為了滿足嵌入式市場更長的產品生命週期和運作要求,AMD 宣布將 9005 系列 CPU 的產品製造支援延長至 7 年,協助系統設計人員確保產品長久可得,減少重新設計與認證工作。

同時,AMD 也計劃將目前樣片 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 5 年的設計壽命運作目標延長至量產 SKU 的 7 年,以確保嵌入式系統的長期產品穩定性。這些延長的設計壽命運作目標對於在惡劣條件下運行關鍵任務應用的嵌入式系統至關重要,可以最大限度地減少非計劃性停機、維修和高昂的系統更換。


02. 系統彈性和安全性

功能包括非透明橋接( NTB ),可在容錯多主機配置中提供更高可用性。 NTB 透過 PCI Express 在雙活(主動/主動)配置中實現兩個 CPU 之間的資料交換,為網路和儲存系統增強了系統冗餘和故障轉移功能,以允許在發生故障時繼續運作。



DRAM Flush 透過將資料從 DRAM 轉移到非揮發性記憶體中,幫助防止在發生電源故障時遺失數據,從而強化了任務關鍵型儲存部署的可靠性。雙串行週邊介面( SPI )使客戶能夠載入安全且專有的引導程式來驗證平台,確保可信任的執行環境。


03. 應用開發簡易性

內建的 Yocto 框架支援簡化了嵌入式系統部署,支援建立針對客戶系統的客製化 Linux 發行版。儲存效能開發套件( SPDK )和資料平面開發套件( PDK )透過執行使用者空間驅動中的網路和儲存工作負載資料處理來提高系統效能。同時,為確保向開發者提供穩定支持,減少其在整合方面的風險,加速產品應用上市時間,9005 系列將提供季度發布。



--------------------------------------------------------

EPYC 嵌入式 9005 系列處理器目前正向早期試用客戶提供樣片,AMD 也正與生態系統合作夥伴以及領先的 ODM 和 OEM (包括思科和IBM)緊密協作, 預計將於 2025 年第二季度開始量產出貨。




閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.