Xilinx 精选产品和方案
 

共築芯未來!安富利邀您共赴算力革新盛宴


2025年6月26日,AMD將在上海舉辦年度重磅活動“AMD自適應與嵌入式計算技術日”,活動聚焦前沿技術生態與行業應用革新,誠邀廣大一線研發工程師和開發者、合作夥伴及行業領袖共聚一堂,開啟一場關於算力未來的深度對話。本次活動以「攜手AMD,共築芯未來」為主題,現場演示與主題分享進行緊密關聯,並特別打造五大沉浸式體驗展區讓觀眾在聆聽演講的同時能夠親身體驗技術應用的實際效果。


安富利作為全球領先的技術分銷商和解決方案供應商,將攜AMD和其他戰略合作夥伴的前沿解決方案亮相,邀請您共赴算力革新盛宴!

會議適合人群

• 尋找更強大,開發更便利元件的硬體開發人員
• 期待使用硬體加速的軟體/演算法開發人員
• 尋求更靈活、更有效率平台的系統架構師
• 希望快速推進專案研發部署的專案管理人員


亮點Demo搶先劇透

> 美樂威:基於Versal™平台的CoF 100G採集卡

美樂威CXP-over-Fiber協定影像擷取卡,基於AMD Versal系列平台開發,專為高頻寬機器視覺應用設計,可應用於科學研究、生命科學以及顯示器偵測/半導體偵測等領域。

技術亮點
• CoF 100G採集卡;
• 可同時即時擷取與轉發相機影像;
• 採用QSFP28接口,相容於標準乙太網路硬體;
• 採用PCIe 4.0 x8接口,滿足100Gb大頻寬資料傳輸要求。


> 圖迅科技:EPYC™ vRAN系統

基於AMD第四代EPYC(霄龍™)處理器的vRAN方案,使用純軟體實現4G/5G雙模vRAN,符合O-RAN標準,為電信業帶來更高效能與能源效率的解決方案。

技術亮點
• 異質雲化優勢:使用AVX512指令集加速vRAN L1高密集運算處理模組,
  實現完全軟硬體解耦,打造電信級雲端化vRAN方案;
• 多規格相容性:超強伸縮性,依不同製式、頻寬、天線、雙工方式等,配置適當規格的EPYC
  處理器。支援4G/5G雙模vRAN,且利用其強大的CPU處理性能,具備往6G演進的潛力;
• 高性能與效能:採用QSFP28接口,相容於標準乙太網路硬體;
• 安全性:AMD Infinity Guard為vRAN運作環境奠定安全基礎。


全天議程,涵蓋八大核心領域

身為半導體產業的創新先鋒,AMD始終致力於以高效能運算重塑產業邊界。
本次活動將全方位展示AMD以及來自合作夥伴的最新技術成果:

• AI:由高效能和自適應軟硬體解決方案組成的龐大產品陣容和成套解決方案;
• 汽車:呈現下一代車載晶片在智慧互動與安全駕駛的突破;
• 嵌入式x86方案:為工業和商業應用打造高性能、高性價比系統;
• 邊緣運算:揭秘自適應運算架構如何賦能智慧終端與雲端協同;
• 測試測量:出色的I/O性能和靈活性以及高訊號處理頻寬輔助打造新一代測試測量平台;
• 機器人:分享高精度運算模組在智慧製造領域的落地案例;
• 專業影音處理:基於標準的高彈性差異化解決方案,充分滿足專業多媒體系統需求;
• 無線通訊:將硬體彈性與硬核心無線電數位前端結合的單晶片自適應無線電平台。


五大前沿展區,沉浸式體驗

• 汽車電子展區:重建人機互動與駕駛體驗;
• 嵌入式X86:算力新紀元的技術突破;
• 通訊科技專區:定義下一代通訊範式;
• AI科技區:科技普惠加速落地;
• 高速訊號專區:高吞吐,高頻寬,低時延。


即時行動,搶先未來先機!

本次活動為全天的活動,下午設立「應用與方案專場」與「軟體與開發專場」兩個分會場,分別針對不同場景的應用方案,以及AMD的開發工具和設計方法進行專項講解。

五大展區、12個方案演示,TechDay不僅是一場科技盛宴,也是企業與開發者對接產業機會的黃金平台。歡迎與安富利和AMD的專家團隊交流合作,共同探索技術創新的未來!



閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.