Xilinx 精选产品和方案
 

以第二代 AMD Versal Premium 系列
打造 MIPI C-PHY/D-PHY 测试方案



凭借增强的 MIPI C-PHY/D-PHY 芯片功能,第二代 AMD Versal Premium 系列可支持显示器和摄像头测试中的新兴连接标准。

概览

MIPI C-PHY/D-PHY 连接标准被用于广泛的应用领域,包括消费电子、汽车和工业。随着这些标准在各行业中的应用日益增多,半导体自动测试和仪器设备也需要具备 MIPI C-PHY/D-PHY 的测试能力。

MIPI C-PHY/D-PHY 测试设备需要支持大量的测试和通道模型,同时还要提供内部调试可视性和灵活性,以确保设备测试仪符合相关规范。测试仪器则需要具备在目标规范下支持发送和接收的能力。

第二代 AMD Versal Premium 系列器件是 AMD 首款支持 MIPI C-PHY 的器件。凭借此前对 D-PHY 的支持,第二代 Versal Premium 系列器件旨在提升连接能力,在同一组 I/O 引脚上同时支持 C-PHY 和 D-PHY 标准,从而为用户提供无缝切换测试模块的灵活性。

AMD 提供了综合全面的解决方案和支持,以及硬 C-PHY 和 D-PHY IP,包括支持接收和发送的 CSI 和 DSI 控制器。自定义 CSI 和 DSI 控制可以通过利用 AMD 提供的 C-PHY/D-PHY 解决方案来实现。



亮 点

I/O 能力
• 至多 10 个 I/O 组,具有面向可编程逻辑架构的连接功能
• 支持 C-PHY 4.5 GSPS 和 D-PHY 4.5 Gb/s
• 支持多节点 I/O,包括 LVDS 和单端 GPIO


器件能力
• 可扩展器件系列,LUT 容量从 60 万个至 150 万个 LUT
• 第二代 Versal Premium 系列器件的 DSP 功能增强,可处理更多数据,
  与上一代Versal Premium 系列器件相比,DSP 逻辑比提升 1.2-1.9 倍1
• 实现更小尺寸的测试仪,封装尺寸小至 35 mm x 35 mm


I/O 能力
• 第二代 Versal Premium 系列器件通过连接 CXL® 内存扩展模块,提供
  比单独使用 LPDDR5X 内存高 1.9-2.9 倍的总内存带宽2
• 与采用 LPDDR4/5 存储器的同类器件相比,这种超快的增强型 DDR 存储器
  可将主机连接速度提升至高 2.7 倍(至高 8533 Mb/s)3


主要优势

C-PHY 和 D-PHY 支持

采用相同的 I/O 引脚,同时支持 C-PHY 和 D-PHY 标准的发送和接收


大批量测试

借助大量具有架构连接功能的 I/O 组,支持大量被测设备


支持高存储器与 I/O 带宽

支持 DDR5-6400 和 LPDDR5X-8533 外部存储器接口,以及线路速率
高达 128 Gb/s 的下一代收发器4


目标应用

摄像头传感器测

消费电子和汽车市场需要相关行业标准来验证摄像头传感器是否满足市场需求。
行业连接要求基于 MIPI 联盟摄像头传感器测试标准,以服务市场的下一代技术。
第二代 Versal Premium 系列器件通过以下特性满足 MIPI 联盟摄像头传感器测试要求:

• 专用芯片特性支持至高 4.5 GSPS 的 C-PHY 数据速率
• 面向 CSI IP 的 AMD 解决方案,同时支持发送和接收
• 标准化 PPI 接口用于自定义控制器集成


显示面板测试

下一代消费电子、移动和汽车产品包括用于用户界面的显示面板。这些市场需要行业标准的显示面板测试,以确保显示面板的性能符合设计要求。
第二代 Versal Premium 系列器件通过以下特性满足 MIPI 联盟显示面板测试标准:

• 专用芯片特性支持至高 4.5 GSPS 的 D-PHY 数据速率
• 面向 DSI IP 的 AMD 解决方案,同时支持发送和接收
• 标准化 PPI 接口用于自定义控制器集成


半导体自动测试

随着各种市场对半导体集成的需求增加,半导体自动测试变得愈发重要。采用最新的 MIPI 联盟标准来验证连接功能,半导体自动测试设备可以对设备进行大批量测试,以确保满足设备要求。
为了服务各种半导体自动测试,第二代 Versal Premium 系列器件提供以下众多特性来支持各种测试要求:

• 高计算密度
• 与上一代 Versal Premium 系列器件相比,DSP 能力大幅提升
• 高数量 I/O 支持大量 DUT 端口
• 在相同的 I/O 引脚上支持 D-PHY 和 C-PHY 标准
• 通过在迭代之间使用相同的基础 PCB 板,减少设计工作


MIPI 摄像头传感器与显示器测试应用


功能特性


此外,9005 系列处理器采用 SP5 插槽尺寸规格,与前代 AMD EPYC 嵌入式 9004 系列兼容,为客户提供了简单的升级路径。

特 性
亮 点
处理系统
• 复杂的算法处理和决策任务
• 双核 Arm® Cortex®-A72 应用处理单元
• 双核 Arm Cortex®-R5F 实时处理单元
DSP 引擎
• DSP 丰富的架构,至高 7,616 个 DSP58 引擎
• 广泛的模式支持定点与浮点数据类型,适合 DSP 和机器学习应用
PCIe 接口
• 16 通道(两条 x8 链路)的总带宽至高可达 2 Tb/s ,
  每通道速率为 64 Gb/s
• 增强的安全特性,在硬 IP 中提供完整性和数据加密( IDE )支持
专用存储器控制器
• 支持 DDR5(至高 6400 Mb/s)和 LPDDR5X(至高 8533 Mb/s)
• 强内联 ECC 和加密用于数据完整性和安全性
连接性 IP
• 至高 3.1 Tb/s 的可扩展以太网吞吐量
• 多速率:400/200/100/50/40/25/10G
• 多标准:FlexE、Flex-O、eCPRI、FCoE 和 OTN


如需了解有关第二代 AMD Versal Premium 系列器件
的更多信息,敬请访问产品专区。


1. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,第二代 AMD Versal Premium 系列器件与前一代 Versal Premium 系列器件进行比较。实际 DSP 与逻辑比率将根据系统配置和其它因素有所不同。(VER-061)

2. 基于 AMD 进行的内部分析,比较了第二代 AMD Versal Premium 系列器件(配备 CXL 3.1 和 LPDDR5X 存储器组件)所具有的总内存带宽与同类器件(仅配备 LPDDR5X 存储器)的总内存带宽。内存带宽会因系统配置和其他因素而异。(VER-059)

3. 截至 2024 年 7 月,根据 AMD 内部分析,第二代 Versal Premium 系列器件 DDR/LPDDR 内存接口规范与同类器件进行比较。实际性能将根据系统配置和其他因素有所不同。(VER-058)

4. 初步数据,可能会发生变化。(VER-063)



阅读原文
www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.