Xilinx 精选产品和方案
 

AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器


第五代“Zen”架构突破性能和效率阻碍,增强网络、存储及工业系统的弹性



AMD EPYC(霄龙)嵌入式 9005 系列处理器为嵌入式应用带来服务器级性能。它们基于“Zen 5”架构,可提供卓越的核心密度、能效和计算吞吐量,为网络、安全、存储和工业解决方案提供更高水平的性能。

AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器在双插槽配置中可扩展至最多 192 颗核心和 160 个 PCIe® Gen5 通道,提供卓越的 I/O 敏捷性和工作负载灵活性。
先进的安全性与可靠性功能可确保关键任务性能,且计划供货期延长为至多 7 年,适用于长生命周期嵌入式部署。这些处理器与上一代平台完全兼容,可提供无缝升级路径,同时为 OEM 厂商提供了可扩展、节能的解决方案,以满足严苛的嵌入式系统需求。


高性能、可靠性以及优化的能效对于网络、存储与工业应用至关重要,
而 EPYC 嵌入式 9005 系列处理器可提供以下功能:


在网络方面

这些处理器通过提供高效的 CPU 核心性能进行数据包转发与处理,所提供的高核心密度适用于可扩展的均衡网络,从而增强企业和边缘路由器、安全设备和防火墙的性能。


对于企业与云存储

该系列提供了跨 PCIe® Gen5、SATA 和计算快速链路( CXL® )2.0 的强大媒体连接,以及在断电期间保护数据可用性及保留的功能。


在工业应用中

EPYC 嵌入式 9005 系列处理器能够以优化的功耗实现实时数据处理,同时其内置的安全功能可强化物理层和虚拟层保护。

专为嵌入式需求打造的增强功能

AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器提供了嵌入式专用功能,以提升平台使用寿命和系统弹性,包括:

• 非透明桥接( NTB )可在容错多主机配置中提供更高可用性。NTB 经由 PCI Express( PCIe® )在双活(主动/主动)配置中实现两个 CPU 之间的数据交换,为网络和存储系统增强了系统冗余和故障转移功能,以允许在发生故障时继续运行。

• 双串行外设接口( SPI )功能支持两个片外 ROM 以实现安全启动。第一个 ROM 包含 BIOS 映像,第二个 ROM 包含客户的专有引导加载程序,用以验证并加载 BIOS 映像。

• 直接内存访问( Direct Memory Access )功能可最大限度减少 CPU 参与数据传输,从而提高系统效率和性能。通过将数据传输委托给 DMA 引擎,CPU 核心可更好地支持与应用相关的关键计算任务。

• DRAM Flush 至 NVMe:在断电情况下,数据将从 DRAM 刷新至 NVMe SSD,确保关键数据得以保留。

• Yocto Project® 框架支持可实现定制的 Linux 发行版构建,赋能客户构建轻量级、优化且占用空间较小的操作系统,非常适合嵌入式系统。

卓越的性能与可扩展性

AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器可为计算密集型嵌入式系统提供支持,单个插槽核心数量从 8 颗到 192 颗。领先的核心密度使这些器件非常适合网络、安全防火墙、存储和工业控制应用。凭借至多 160 个 PCIe® Gen5 通道1以及 CXL® 2.0,它们能为网络与存储实现高速数据传输。DDR5-6000 存储器与高效的电源管理可提高工作负载响应能力。

内置安全性

EPYC 嵌入式 9005 系列支持我们上一代产品的所有机密计算功能,包括安全内存加密-SME、安全加密虚拟化-SEV、SEV 加密状态、SEV 安全嵌套页面以及硬件验证启动。第五代产品新增了 AMD Trusted I/O(可信 I/O )。该功能构建了一个用于保护虚拟化 I/O 路径的框架。它支持相互认证虚拟机( VM )及器件的 PCI-SIG TDISP 标准,然后建立加密连接。AMD 可信 I/O 提供的框架可确保数据在传输过程中的相互信任和安全性。

企业级可靠性、可用性及可服务性(RAS)

AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器为存储、网络和安全工作负载提供全天候无缝性能。主要可靠性、可用性及可服务性功能包括:

• 支持高级内存设备校正( Advanced Memory Device Correction )的 DRAM ECC:
检测并纠正单个 DRAM 设备故障,延长系统正常运行时间。

• 基于 APML 的崩溃转储( Crash Dump )与机器校验架构( MCA ):
允许处理器在不停止 x86 核心的情况下,向平台报告带外致命及运行时错误。

• DRAM 运行时封装后修复( PPR ):
实时重新配置有故障的 DIMM 行,无需系统重启即可保持可靠性。

延长使用寿命

为了满足嵌入式市场更长的产品生命周期和运行要求,AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 提供延长的 7 年产品制造支持,助力系统设计人员确保产品长久可得,减少重新设计与认证工作。此外,AMD 计划将目前样片 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 5 年的设计寿命运行目标延长至量产 SKU 的 7 年,以确保嵌入式系统的长期产品稳定性。这些延长的设计寿命运行目标对于在恶劣条件下运行关键任务应用的嵌入式系统至关重要,可以最大限度减少计划外停机、维修和高昂的系统更换。



其它主要功能特性

64 位 x86 “Zen 5”和“Zen 5c”架构
• 支持经典( 4nm )和密集( 3nm )内核
• “Zen 5”:至多 16 个 CCD / 128 核/ 256 线程
• “Zen 5c”:至多 12 个 CCD / 192 个核心 / 384 线程
• 第三代 AMD Infinity FabricTM 架构,支持至多 32 Gbps 的裸片到裸片带宽
• 每核心 1 MB L2 高速缓存,每 CCD 至多 32 MB L3

可靠性、可用性和可服务性( RAS )
• 高级内存设备校正
• 动态封装后修改( PPR ),修复有故障的 DIMM
• BMC MCA 崩溃转储
• 通过 APML 执行带外错误轮询

内存
• 支持 RDIMM 和 3DS RDIMM
• ECC 至多 6000 MT/s 的 12 通道 DDR5
• 2、4、6、8、10 及 12 通道内存交叉存取的选项
• 每通道至多 2 个 DIMM,容量为 9 TB / 插槽( 384 GB 3DS RDIMM )

I/O
• 160 通道( 2P )或 128 通道( 1P )的 PCIe Gen5
• 速度至多 32 Gbps,支持低至 x1 的分叉
• PCIe 链路加密与 PCIe 热插拔端口重构
• CXL 2.0、四条支持 x16 的“P”链路;3 型、1 型和 2 型
• 至多 32 个针对 SATA 的 I/O 通道
• 智能数据高速缓存注入( SDCI )
• 四个 USB 3.2 Gen2x1 端口,包括对原有 USB 速度的支持

安全
• 硬件信任根
• 安全 I/O( SEV-TIO )
• SME、SEV-ES、SEV-SNP、SMKE

其它功能
• 非透明桥接( NTB )
• DRAM Flush
• 非易失性 CXL 内存模块( NV-CMM )
• 双 SPI
• 自定义 Linux 发行版的 Yocto Project® 板支持包
• 7 年的产品供货期


产 品 S K U




进一步了解AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU
,请访问官网产品专区。


本文所含信息仅供信息参考,如有更改,恕不另行通知。本文提及的时间表、发展蓝图和/或产品发布日期仅为计划,可能会有变化。“Zen”、“Zen 5”和“Zen 5c”是 AMD 架构的代号,非产品名称( GD-122 )。

1. 160 个 PCIe Gen 5 通道基于 2P 配置。

© 2025 年超威半导体公司版权所有。保留所有权利。AMD、AMD 箭头标识、EPYC、Infinity Fabric 及其组合均为超威半导体公司在美国和/或其他司法管辖区的商标。CXL 是 Compute Express Link Consortium, Inc. 的注册商标。Linux 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家或地区的注册商标。PCIe 是 PCI-SIG 公司的注册商标。Yocto Project 是 Linux Foundation 的注册商标。其他名称用于识别目的,可能是其各自所有者的商标。PID:#3237500-A



阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.