Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 推出第五代 AMD EPYC 嵌入式處理器


高效能「Zen 5」架構可提供伺服器級效能與效率,並結合專屬打造的功能,以優化產品壽命和系統彈性

思科和 IBM 是首批採用第五代 AMD EPYC 嵌入式 CPU 為新一代平台提供支援的技術合作夥伴



2025 年 3 月 11 日,德國紐倫堡(嵌入式世界大會) — AMD(超威,納斯達克股票代碼:AMD )今日宣布推出第五代 AMD EPYC™(霄龍)嵌入式處理器,擴展其 x86 嵌入式處理器產品組合。


AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 針對嵌入式市場進行了最佳化,在尖端運算能力與專屬打造的嵌入式功能之間實現了平衡,從而提升了產品壽命、可靠性、系統彈性和嵌入式應用開發的簡易性。該處理器採用業經驗證的「Zen 5」架構,可提供領先的效能和能源效率,使網路、儲存和工業邊緣系統能夠更快、更有效率地處理更多資料。


AMD 高級副總裁兼自適應和嵌入式運算總經理 Salil Raje 表示:“AI 驅動的網路流量、激增的資料儲存需求以及工業邊緣算力的擴展,正推動嵌入式平台對更高運算效能的需求。第五代 AMD EPYC 嵌入式處理器為嵌入式客戶帶來了領先的效能和效率,以及長版生命週期和強化的系統彈性,使他們始終能夠自信地進行「嚴密」的設計並確保在網路上持續運作。”


領先的核心密度、性能與能源效率

AMD EPYC Embedded 9005 系列處理器專為支援運算密集型嵌入式系統而設計,支援單一插槽中從 8 到 192 顆核心數。業界領先的核心密度分別可將網路和儲存工作負載的資料處理吞吐量提升至多 1.3 倍與 1.6 倍1,2, 使該裝置成為網路和安全防火牆平台、儲存系統以及工業控制應用的理想選擇。

利用全新「Zen 5c」核心架構可提供更高吞吐量和更高能效,每個插槽的 DDR5 記憶體高至 6TB 的容量、擴展的 I/O 連接性、透過 CXL® 2.0 支援至多 160 個 PCIe® Gen5 通道,這些都為網路和儲存應用資料實現了儲存容量和高速傳輸資料。



專為特定應用所建構的功能

AMD EPYC Embedded 9005 系列處理器包含一套先進的嵌入式功能,旨在提供強大、安全且持久的平台。

延長使用壽命:

為了滿足嵌入式市場更長的產品生命週期和運作要求,AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 將提供延長的 7 年產品製造支持,助力系統設計人員確保產品長久可得,減少重新設計與認證工作。此外,AMD 計劃將目前樣片 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 5 年的設計壽命運行目標延長至量產 SKU 的 7 年,以確保嵌入式系統的長期產品穩定性。這些延長的設計壽命運作目標對於在惡劣條件下運行關鍵任務應用的嵌入式系統至關重要,可以最大限度地減少非計劃性停機、維修和高昂的系統更換。



系統彈性和安全性:

功能包括非透明橋接( NTB ),可在容錯多主機配置中提供更高可用性。 NTB 透過 PCI Express( PCIe® )在雙活(主動/主動)配置中實現兩個 CPU 之間的資料交換,為網路和儲存系統增強了系統冗餘和故障轉移功能,以允許在發生故障時繼續運作。DRAM Flush 透過將資料從 DRAM 轉移到非揮發性記憶體中,幫助防止在發生電源故障時遺失數據,從而強化了任務關鍵型儲存部署的可靠性。雙串行週邊介面( SPI )使客戶能夠載入安全且專有的引導程式來驗證平台,確保可信任的執行環境。



應用開發簡易性:

內建的 Yocto 框架支援簡化了嵌入式系統部署,支援建立針對客戶系統的客製化 Linux 發行版。儲存效能開發套件( SPDK )和資料平面開發套件( DPDK )透過執行使用者空間驅動中的網路和儲存工作負載資料處理來提高系統效能。


業者支持與供貨情況

AMD 正與生態系統合作夥伴以及領先的 ODM 和 OEM(包括思科和 IBM ) 緊密協作,將這些新一代嵌入式處理器的優勢推向市場。


「我們選擇 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列處理器用於我們的一款高端防火牆產品,因為它提供了我們所需的高運算性能,從其至多 192 顆核心的可擴展性到其高記憶體和 I/O 頻寬。我們知道我們可以信賴 AMD,不僅因為出色的性能,還因為一流的品質和支援以及一致的路線圖執行。」

—— Lukasz Bromirski / 思科產品管理總監


「IBM Storage Scale System 6000 旨在為要求嚴苛的企業 AI 工作負載提供速度、性能和可靠性。AMD EPYC 嵌入式 9005 處理器的主要優勢之一是引入了冗餘路徑,提供了高數據可用性和強大的連接選擇,這將與在 IBM Storage Scale System 上運行的性能密集型應用程序出色匹配。」

—— Matthew Geiser / IBM Storage for Data、AI 和 HPC 產品管理部門



AMD EPYC 嵌入式 9005 系列處理器目前正向早期試用客戶提供樣片,預計將於 2025 年第二季開始量產出貨。AMD EPYC 嵌入式 9005 系列處理器採用 SP5 插槽尺寸規格,與前代 AMD EPYC 嵌入式 9004 系列相容,為客戶提供了簡單的升級路徑。




相關資源

進一步了解 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU



「Zen 5」為 AMD架構代號,而非產品名稱(GD-122)。

1,根據 AMD 在 2025 年 2 月進行的測試,使用 DPDK-L3FWD 基準測試測量第五代 AMD EPYC 嵌入式 9655( 96c/192T/@400W TDP )CPU 較之第四代 EPYC 嵌入式 9654 CPU( 296c/1909 TDP)提升的吞吐量。所述吞吐量提升是基於 4/8/16 核心上每個處理器記錄的分數的幾何平均值。結果將因設定、配置、使用情況和其他因素而異。 (EEB-002)

2,根據 AMD 於 2025 年 2 月進行的測試,使用 ISA-L 和 ISA-L 加密庫在熱(8KB 資料大小)和冷(64MB 資料大小)設定下進行測試,以測試在 AMD 參考平台上配置的第五代 AMD EPYC 嵌入式 9455 處理器( 48c/DR67)具有單列性能24x 24GB DIMM @6000 MT/s )記憶體、Ubuntu 22.04 O/S(預設)和自訂 BIOS 設定(啟用 Boost 頻率,NPS1)與類似配置的第四代 AMD EPYC 嵌入式 9454 處理器( 48c/96T/@290W )。結果基於在熱和冷設定下記錄的分數的幾何平均值。結果將因配置、設定、使用情況和其他因素而異。 (EEB-001) ---




閱讀原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.