Xilinx 精选产品和方案
 

AMD 推出第五代 AMD EPYC 嵌入式处理器


高性能“Zen 5”架构可提供服务器级性能与效率,并结合专属打造的功能,以优化产品寿命和系统弹性

思科和 IBM 是首批采用第五代 AMD EPYC 嵌入式 CPU 为下一代平台提供支持的技术合作伙伴



2025 年 3 月 11 日,德国纽伦堡(嵌入式世界大会) — AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD )今日宣布推出第五代 AMD EPYC™(霄龙)嵌入式处理器,扩展其 x86 嵌入式处理器产品组合。


AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 针对嵌入式市场进行了优化,在尖端计算能力与专属打造的嵌入式功能之间实现了平衡,从而提升了产品寿命、可靠性、系统弹性和嵌入式应用开发的简易性。该处理器采用业经验证的“Zen 5”架构,可提供领先的性能和能效,使网络、存储和工业边缘系统能够更快、更高效地处理更多数据。


AMD 高级副总裁兼自适应和嵌入式计算总经理 Salil Raje 表示:“AI 驱动的网络流量、激增的数据存储需求以及工业边缘算力的扩展,正推动嵌入式平台对更高计算性能的需求。第五代 AMD EPYC 嵌入式处理器为嵌入式客户带来了领先的性能和效率,以及长产品生命周期和强化的系统弹性,使他们能够自信地进行设计并确保在严苛的‘始终在线’环境中持续运行。”


领先的核心密度、性能与能效

AMD EPYC Embedded 9005 系列处理器专为支持计算密集型嵌入式系统而设计,支持单个插槽中从 8 到 192 颗核心数量。行业领先的核心密度分别可将网络和存储工作负载的数据处理吞吐量提升至多 1.3 倍与 1.6 倍1,2, 使该器件成为网络和安全防火墙平台、存储系统以及工业控制应用的理想选择。

利用全新“Zen 5c”核心架构可提供更高吞吐量和更高能效,每个插槽的 DDR5 存储器高至 6TB 的容量、扩展的 I/O 连接性、通过 CXL® 2.0 支持至多 160 个 PCIe® Gen5 通道,这些都为网络和存储应用实现了存储容量扩展和高速数据传输。



专为特定应用构建的功能

AMD EPYC Embedded 9005 系列处理器包含一套先进的嵌入式功能,旨在提供强大、安全且持久的平台。

延长使用寿命:

为了满足嵌入式市场更长的产品生命周期和运行要求,AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 将提供延长的 7 年产品制造支持,助力系统设计人员确保产品长久可得,减少重新设计与认证工作。此外,AMD 计划将目前样片 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU 5 年的设计寿命运行目标延长至量产 SKU 的 7 年,以确保嵌入式系统的长期产品稳定性。这些延长的设计寿命运行目标对于在恶劣条件下运行关键任务应用的嵌入式系统至关重要,可以最大限度减少计划外停机、维修和高昂的系统更换。



系统弹性和安全性:

功能包括非透明桥接( NTB ),可在容错多主机配置中提供更高可用性。NTB 经由 PCI Express( PCIe® )在双活(主动/主动)配置中实现两个 CPU 之间的数据交换,为网络和存储系统增强了系统冗余和故障转移功能,以允许在发生故障时继续运行。DRAM Flush 通过将数据从 DRAM 转移到非易失性存储器中,帮助防止在发生电源故障时丢失数据,从而强化了任务关键型存储部署的可靠性。双串行外设接口( SPI )使客户能够加载安全且专有的引导加载程序来验证平台,确保可信的执行环境。



应用开发简易性:

内置的 Yocto 框架支持简化了嵌入式系统部署,支持创建针对客户系统的定制 Linux 发行版。存储性能开发套件( SPDK )和数据平面开发套件( DPDK )通过执行用户空间驱动中的网络和存储工作负载数据处理来提高系统性能。


行业支持与供货情况

AMD 正与生态系统合作伙伴以及领先的 ODM 和 OEM(包括思科和 IBM ) 紧密协作,将这些下一代嵌入式处理器的优势推向市场。


“我们选择 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器用于我们的一款高端防火墙产品,因为它提供了我们所需的高计算性能,从其至多 192 颗核心的可扩展性到其高存储器和 I/O 带宽。我们知道我们可以信赖 AMD,不仅因为出色的性能,还因为一流的质量和支持以及一致的路线图执行。”

—— Lukasz Bromirski / 思科产品管理总监


“IBM Storage Scale System 6000 旨在为要求严苛的企业 AI 工作负载提供速度、性能和可靠性。AMD EPYC 嵌入式 9005 处理器的主要优势之一是引入了冗余路径,提供了高数据可用性和强大的连接选择,这将与在 IBM Storage Scale System 上运行的性能密集型应用程序出色匹配。”

—— Matthew Geiser / IBM Storage for Data、AI 和 HPC 产品管理部门



AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器目前正向早期试用客户提供样片,预计将于 2025 年第二季度开始量产出货。AMD EPYC 嵌入式 9005 系列处理器采用 SP5 插槽尺寸规格,与前代 AMD EPYC 嵌入式 9004 系列兼容,为客户提供了简单的升级路径。




相关资源

进一步了解 AMD EPYC 嵌入式 9005 系列 CPU



“Zen 5”为 AMD架构代号,而非产品名称(GD-122)。

1,根据 AMD 在 2025 年 2 月进行的测试,使用 DPDK-L3FWD 基准测试测量第五代 AMD EPYC 嵌入式 9655( 96c/192T/@400W TDP )CPU 较之第四代 EPYC 嵌入式 9654 CPU( 96c/192T/@400W TDP )的吞吐量提升。所述吞吐量提升基于 4/8/16 颗核心上每个处理器记录的分数的几何平均值。结果将因设置、配置、使用情况和其他因素而异。(EEB-002)

2,根据 AMD 于 2025 年 2 月进行的测试,使用 ISA-L 和 ISA-L 加密库在热(8KB 数据大小)和冷(64MB 数据大小)设置下进行测试,以测试在 AMD 参考平台上配置的第五代 AMD EPYC 嵌入式 9455 处理器( 48c/96T/@300W )的性能,该处理器具有单列 576GB DDR5( 24x 24GB DIMM @6000 MT/s )存储器、Ubuntu 22.04 O/S(默认设置)和自定义 BIOS 设置(启用 Boost 频率,NPS1)与类似配置的第四代 AMD EPYC 嵌入式 9454 处理器( 48c/96T/@290W )。结果基于在热和冷设置下记录的分数的几何平均值。结果将因配置、设置、使用情况和其他因素而异。(EEB-001)
---




阅读原文

www.avnet.com/apac  
Copyright ©2025 Avnet, Inc. All rights reserved.