|
携手 AMD, 共探沉浸式智能视听科技新未来

各位科技爱好者与行业同仁们注意啦!2025 年 4 月 16 日 - 18 日,亚太地区领先的专业视听及集成体验解决方案展会 —— 北京 InfoComm China,将在北京国家会议中心盛大举办。此次展会大咖云集,作为自适应计算领域的领航企业 AMD,将携手保凌影像科技、格非科技、美乐威电子科技、诺瓦星云、欧克曼技术、伟乐视讯科技等合作伙伴,带来了以 “Advancing Immersive, Adaptive and Intelligent AV” 为主题的展示内容,旨在向大家呈现下一代沉浸式、自适应、智能化的专业音视频方案。
AMD 在专业广播和音视频、人工智能、大数据中心等多个领域都拥有丰富成功案例,此次携手众多合作伙伴,将在现场为大家带来一系列震撼的技术展示。让您充分感受到 AMD 在视听技术领域的深厚积累与创新突破。
现场演示方案
AMD DisplayPort 2.1 8K 演示
本方案基于 AMD Virtex™ UltraScale+™ VCU118 开发套件和 DP2.1 FMC 子卡,演示了AMD DisplayPort 2.1 的 8K@60 视频的接入和显示能力。全新的 DisplayPort 2.1 子系统可以接收、处理和传输 8K 超高清( UHD )视频,提供更丰富的细节,为客户带来更加沉浸式的视觉体验。
专业 AV 和广播设备制造商可以轻松集成和升级他们的设备,如摄像机,专业监视器,LED 视频墙,投影仪,KVM 和广播基础设施,以处理 8K UHD 视频。
AMD 车载座舱娱乐系统演示
• 方案基于 AMD 最新 Ryzen™ CPU,Radeon™ GPU 以及 Versal™ AI Edge 产品。在车载座舱娱乐系统在一块 8K 屏幕以及二块 4K 屏幕中演示 3D HMI,3A 游戏支持,多屏互动,高清视频播放以及本地 AI LLM 部署等功能。展示 AMD 相关产品强大的 CPU 性能,图形渲染能力和 AI LLM 快速部署,为下一代车载座舱系统提供强有力的性能支持。
• 演示系统亦可作为评估套件,为系统,软件及硬件开发参考,快速支持客户量产项目。
AMD 多模态实时对话 AI 演示
本 Demo 基于 AMD ROCm™ 软件栈,在 AMD Ryzen™ AI CPU/iGPU 上部署多模态对话式 AI 模型 Mini-Omni2,可以完成实时的多模态理解和语音对话功能。
Bolin 摄像机/解码器
保凌影像科技( Bolin Technology )的 R9 系与 EXU 系摄像机、EG 系解码器,采用 AMD Zynq™ UltraScale+™ MPSoC,使之以极具竞争力的展示了产品的高质量视频画面与超低延时的稳定传输、及可编程性、灵活性的解决方案。
产品输出的 12G-SDI、HDMI2.0 和 IP( AVC/HEVC/NDI/Dante AV )三种视频信号,可实现单独编程视频流,即,同时输出不同视频格式,为视讯行业应用提供极具竞争力的方案。
R9 和 EXU 两款摄像机及 EG 系解码器都是设计用于广播电视行业,其中 EXU 以其出色的户外防护性能( IP67 )以及灵活丰富的功能接口;EG 系解码器,可实现低分辨率向 4K 画质提升的转换输出,此功能深受用户青睐。
超高清 IP 多画面处理器
本方案由格非科技股份有限公司提供,支持 36 通道 4K 信号源接入,不少于 18 路 ST2110 信号。输出方面支持最大 4 路 HDMI 输出,及可选 4 路 12GSDI 和 4 路 IP 复制输出。用户可在远程 WEB 界面进行灵活方便的设置画面显示布局,并提供多种信号源监测信息显示、可编辑节目 UMD 信息、不同时钟样式以及 Tally 和 UMD 的源名跟随功能、音视频自动检报警功能等。本方案支持 SMPTE2110-10/20/30/40 以及 SMPTE2022-7 标准协议,SMPTE2059PTP 校时协议,支持 NMOSIS04/05 规范。
视觉无损 AV 编解码传输方案
美乐威电子科技基于 AMD 平台的视频无损编解码技术能够在不同网络环境中为用户提供超高画质,超低延时,功能丰富的 AV 编解码传输方案。
• 在局域网环境中,美乐威自主研发的 Weehoo 浅压缩编解码技术在保证视觉无损的前提下,可实现高达 4K60fps 4:4:4 10bit 的视频编解码。该技术不仅实现了帧内延迟和低于 500Mbps 的码率,能够轻松应对各种复杂多变的视频画面场景。
• 在 4G/5G 的移动互联网环境中,美乐威可实现超低延时的 HEVC 视频传输,并且能够同时实现最高 1 路 4k60 4:2:2 10bit 和 1 路 2k60 4:2:2 10bit 实时编解码。
• 设备支持 Multiview 功能,具备强大的解码能力,最多可同时对 4 路 IP 流进行解码,还提供了丰富多样的分屏显示模式供用户自由选择。
NovaStar MX2000 Pro
MX2000 Pro 是诺瓦星云 COEX 家族新推出的重磅高端产品,主要应用在虚拟拍摄、广播显示、竞技赛事、高端室内固装显示以及大型租赁活动等专业领域。
四大优势:
• 灵活以及强大的模块化硬件设计,支持包含 8K 输入源与 1G&5G 方案在内的多样化输入输出子卡选择,单台设备即可带载 8K 屏幕。
• 多种显示优化技术与色彩调节方式,提供高质量的颜色呈现以及大师级的色彩调节,全方位提升显示效果。
• 具有 Genlock,快门适配,备频,插帧,240Hz+ 高帧频与帧频自适应技术,全面保障拍摄效果。
• 新一代 VMP 控制软件,支持无矩形带载限制,群组管理,可视化配屏与亮暗线修正,全链路预监回显与智能监控等便捷功能,提供更友好的软件操控和体验。
eDP1.4 DSC Bypass 演示
本方案由欧克曼技术有限公司带来,依托 AMD Zynq™ UltraScale+™ ZCU106 开发套件与 DP1.4 FMC 子卡,精彩呈现 eDP1.4 的 8K@60 DSC Bypass 视频接入及显示能力,全新打造的 eDP1.4 子系统具备接收、处理以及传输 8K超高清( UHD )视频的强大功能。
该方案对 FPGA 资源的占用极少,能够轻松部署于中低端系列 FPGA 平台(诸如 Artix™ 7A25T );具备 DSC Bypass 功能,可支持客户传输自定义的 DSC 图像;支持客制化定制,为客户打造极具竞争力的优质解决方案。
JPEG-XS 4K60 4:4:4 传输演示
本方案由伟乐视讯科技带来,通过原视频图像和经过 JPEG-XS 编解码器编码和解码之后的视频图像进行对比,演示了 JPEG-XS 浅压缩的视频压缩效果和延时。JPEG-XS 浅压缩兼顾画质、延时和带宽,带来人眼无损的超高画质,无感的延时,并把带宽控制在千兆以下,是现场活动、会议、医疗等应用的极佳选择。
• 高达 4K60 4:4:4
• 支持 JPEG-XS、JPEG-XS FIP、H.264 及 H.265 编解码
• 支持同时输出两个流,JPEG-XS/JPEG-XS FIP 和 H.264/h.265
• 基于 IPMX 标准,支持 NMOS 协议
北京 InfoComm China 展会作为行业内的重要盛会,每年都会吸引众多 AV/IT 专业人士以及来自政企、教育、文旅等 30 多个垂直行业的精英奔赴而来。在这里,不仅能看到 AMD 这样的国际大牌展示最新技术,还能一站式领略到超高清视频处理、编解码传输等创新音视频技术及解决方案。
4 月 16 日 - 18 日,让我们相聚北京国家会议中心,
一同走进 AMD 的展示空间,
感受“Advancing Immersive,Adaptive and Intelligent AV”的独特魅力,
共同探索专业视听领域的无限可能!
期待与您在展会相见!

阅读原文 |